Führend in der Fertigung zu werden bedeutet, Ihre Digitalisierung voranzutreiben
Sie wissen, dass führende Hersteller einen Weg gefunden haben, die Entscheidungsfindung zu optimieren, die Ausfallsicherheit zu erhöhen und eine bessere Vorhersehbarkeit zu erreichen. Aber wie gelingt ihnen das? Die Antwort lautet: Digitalisierung.
Es ist kein Zufall, dass die führenden Hersteller, die die größten Vorteile in der Branche erzielen, eher auf datengesteuerte Abläufe setzen. Eine IDC-Umfrage zeigt, dass digitale Vorreiter einen Gewinnanstieg von 45 % verzeichnen – ein Wert, der dreimal so hoch ist wie bei digitalen Nachzüglern. Tatsache ist, dass Unternehmen, um die heutigen Herausforderungen wie Störungen in der Lieferkette, Fachkräftemangel und geopolitische Einschränkungen zu bewältigen, ihre digitale Reife steigern müssen.
In diesem IDC Analyst Brief erfahren Sie:
- Die fünf Stufen des IDC-Frameworks für die Reife datengesteuerter Abläufe
- Konkrete Vorteile, die sich aus der digitalen Führungsrolle ergeben
- Überlegungen zu typischen Fallstricken, die Sie ausbremsen könnten
- Statistiken, die die Dringlichkeit der Digitalisierung verdeutlichen
Noch nicht bereit, die vollständige Studie herunterzuladen? Klicken Sie hier, um eine Infografik mit den Highlights zu sehen.
Verwandte Inhalte