Loading
Analystenberichte

Rockwell Automation wurde im Bericht „Gartner® Hype Cycle™ for Manufacturing Operations Strategy, 2026“ in fünf Technologiebereichen als Beispielanbieter genannt.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Erfahrene Ingenieure und mechanische Inspektoren überprüfen mithilfe eines Laptops die Qualität von gewalztem Blech gemäß den Vorgaben des Industriebetriebs oder Werks.
Thumbnail – Gartner-Bericht: Hype-Zyklus für die Strategie von Fertigungsabläufen

Rockwell Automation unterstützt Industrieunternehmen dabei, die Produktivität zu steigern, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Der Gartner® Hype Cycle™ für Manufacturing Operations Strategy 2026 bietet ein strukturiertes Framework für die Bewertung der Akzeptanzraten und der geschäftlichen Auswirkungen aktueller Technologien und Geschäftsdisziplinen und hilft Führungskräften, fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Kostenoptimierung und einen Wettbewerbsvorteil zu treffen.

Klicken Sie hier, um den Bericht anzuzeigen

Gartner-Haftungsausschluss

Quellenangabe:

Gartner, Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2026, Simon Jacobson, Chris Campbell, Sam

New, 13. Juli 2026.
GARTNER und Hype Cycle sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind, und rät Nutzern von Technologien nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer anderen Auszeichnung auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen des Forschungsbereichs von Gartner wieder und dürfen nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung aus, einschließlich aller Gewährleistungen der Handelsüblichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner unterstützt kein Unternehmen, keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in seinen Publikationen dargestellt sind, und rät Nutzern von Technologien nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer anderen Auszeichnung auszuwählen. Die Publikationen von Gartner geben die Meinungen des Bereichs für Geschäfts- und Technologieeinblicke von Gartner wieder und dürfen nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Publikation aus, einschließlich aller Gewährleistungen der Handelsüblichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Forschungsdokuments veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage über Rockwell Automation erhältlich.

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.