Erkunden Sie diesen Bericht, um die Zukunft mit Smart-Manufacturing-Technologien zu gestalten
Immer mehr Hersteller weltweit beschleunigen den Übergang zu autonomen Echtzeit-Betriebsabläufen. Da die betriebliche Komplexität, das Risiko für die Betriebszeit und der Kostendruck steigen, sind Technologieführer gezwungen, die Gestaltung der Fabrik der Zukunft neu zu denken. Tatsächlich geben laut dem 10. jährlichen State of Smart Manufacturing Report 81 % der Hersteller an, dass die Hindernisse, denen sie sowohl innerhalb ihres Unternehmens als auch extern begegnen, die digitale Transformation beschleunigen und die „Fabrik der Zukunft“ Wirklichkeit werden lassen.
Erkunden Sie diesen Bericht „CIO’s Map to the Factory of the Future“ von Gartner®, um ein klares, visuelles Framework zu identifizieren, das zeigt, wie Technologie intelligentere, autonomere Abläufe auf der Führungsebene, in der Steuerzentrale und im Fertigungsbereich ermöglicht. Diese Forschung zeigt auf, wo veraltete und Patchwork-Systeme die Skalierung begrenzen – und wo ausfallsichere, elastische Plattformen die Grundlage für eine kontinuierliche Ausführung schaffen:
- Sichere und ausfallsichere Abläufe, die auch bei Störungen weiterlaufen
- Modulare Architektur, die eine schnellere Kapitalrendite und Bereitstellung ermöglicht
- Zentralisiertes Management und Wartung, die die Gesamtbetriebskosten senken
- Vereinheitlichte Transparenz und Steuerung vom Edge bis zur Cloud
- Elastische Plattform zur Unterstützung neuer Technologien und KI
- Skalierbare Systeme, die sich anpassen, wenn sich Produktionsanforderungen und Nachfragemuster ändern
In der Fabrik der Zukunft sind Ausfallsicherheit und Elastizität keine Reservepläne – sie sind die Grundlage, mit der CIOs den Wandel von der Prozessautomatisierung zur Architektur für Autonomie anführen.
Gartner, Infografik: CIO’s Map to the Factory of the Future, Sudip Pattanayak, Mike Ramsey, Frank Ridder, 25. März 2025.
GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.