Loading

Was bedeutet Transparenz in der Lieferkette – und warum ist sie wichtig?

In Zeiten globaler Unsicherheit, Fachkräftemangel und steigender Kundenerwartungen können sich Hersteller keine Unsicherheiten in ihren Abläufen mehr leisten. Die Sichtbarkeit der Lieferkette – also die Fähigkeit, Materialien, Produkte und Prozesse in jeder Phase der Lieferkette zu sehen, zu verfolgen und zu analysieren – ist unerlässlich, um Leistung und Resilienz aufrechtzuerhalten.

Für moderne Hersteller bedeutet eine durchgängige Sichtbarkeit der Lieferkette mehr als nur die Überwachung von Lieferungen. Es bedeutet, Produktion, Lagerbestand, Logistik und Kundendaten in Echtzeit zu vernetzen. Mit diesem Maß an umsetzbaren Erkenntnissen reagieren Hersteller schneller, reduzieren Abfall und erfüllen ihre Zusagen mit Sicherheit.

Was ist Sichtbarkeit in der Lieferkette?

Sichtbarkeit in der Lieferkette bezeichnet die Fähigkeit, die Bewegung von Materialien, Komponenten und Fertigprodukten in jedem Schritt der Lieferkette zu verfolgen – von Lieferanten und Produktionslinien über Lager bis hin zur finalen Auslieferung. Ziel der Sichtbarkeit in der Lieferkette ist es, allen Beteiligten den Zugang zu genauen, aktuellen Informationen darüber zu ermöglichen, wo sich Produkte befinden, wann sie eintreffen und in welchem Zustand sie sind.

Effektive Sichtbarkeit erfordert die Integration von Daten aus mehreren Systemen, wie zum Beispiel:

  • Manufacturing Execution Systems (MES)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)-Plattformen
  • Warehouse Management Systems (WMS)
  • Tools zur Verfolgung von Transport und Logistik

Durch die Verbindung dieser Systeme erreichen Unternehmen eine Echtzeit-Sichtbarkeit der Lieferkette, die fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

Sichtbarkeit vs. Transparenz in der Lieferkette

Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, bezeichnen Sichtbarkeit und Transparenz in der Lieferkette verwandte, aber unterschiedliche Konzepte:

  • Sichtbarkeit konzentriert sich auf die Verfolgung und Überwachung von Lieferkettenprozessen, also darauf, zu wissen, wo sich Dinge befinden und wie sie funktionieren.
  • Transparenz legt den Schwerpunkt darauf, diese Informationen offen mit Kunden, Partnern oder Aufsichtsbehörden zu teilen.

Mit anderen Worten: Sichtbarkeit verschafft Herstellern die Erkenntnisse, die sie für ein effektives Management der Abläufe benötigen, während Transparenz bestimmt, wie viele dieser Erkenntnisse extern geteilt werden. Wer sowohl Sichtbarkeit als auch Transparenz priorisiert, gewinnt Kontrolle über interne Prozesse und demonstriert zugleich Verantwortlichkeit gegenüber Kunden und Stakeholdern.

Wie funktioniert Sichtbarkeit in der Lieferkette?

Um eine durchgängige Sichtbarkeit in der Lieferkette zu erreichen, sind eine Kombination aus Datenerfassung, Systemintegration und Analysen erforderlich. Typischerweise läuft dies folgendermaßen ab:

  1. Datenerfassung: Sensoren, Barcodes, Geräte des Internet der Dinge und vernetzte Maschinen erfassen Daten an jedem Berührungspunkt – von der Rohstoffbeschaffung bis zur Auslieferung an den Kunden.
  2. Integration: ERP-, MES- und Logistiksysteme teilen diese Daten in Echtzeit und beseitigen so Silos zwischen Produktion, Beschaffung und Transport.
  3. Visualisierung: Dashboards und Analysen innerhalb von Plattformen wie Plex verwandeln Daten in umsetzbare Erkenntnisse, indem sie Störungen, Lagerbestände und Auftragsstatus hervorheben.
  4. Automatisierung: Ausnahmewarnungen und vorausschauende Analysen ermöglichen es Teams, zu handeln, bevor Probleme die Leistung beeinträchtigen.

Das Ergebnis ist ein sichtbarer Lieferketten-Fulfillment-Prozess, der Zuverlässigkeit und Agilität in jeder Phase erhöht.

Vorteile der Sichtbarkeit in der Lieferkette

Mit Echtzeit-Sichtbarkeit in der Lieferkette können Hersteller ihre Abläufe messbar transformieren. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen: 

  • Schnellere Entscheidungsfindung: Echtzeitdaten ermöglichen es Teams, sofort auf Störungen oder Nachfrageschwankungen zu reagieren.
  • Verbesserte Prognosen: Präzise Sichtbarkeit ermöglicht eine bessere Bedarfsplanung und Lagerbestandsoptimierung.
  • Geringere Kosten:Die Vermeidung von Engpässen, Verzögerungen und Überbeständen senkt die Betriebskosten.
  • Höhere Kundenzufriedenheit:Zuverlässige, sichtbare Lieferkettenprozesse stärken das Vertrauen und die Loyalität der Kunden.
  • Risikominderung:Frühe Erkennung von Lieferanten- oder Logistikproblemen hilft, nachgelagerte Auswirkungen zu verhindern.
  • Regulatorische Compliance:Rückverfolgbarkeit unterstützt Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards. 

Warum Sichtbarkeit in der Lieferkette wichtig ist

In der modernen Fertigungsumgebung ist Sichtbarkeit in der Lieferkette eine wettbewerbsentscheidende Notwendigkeit. Sie ermöglicht es Unternehmen, das Geschehen im gesamten Liefernetzwerk zu überblicken, Schwachstellen zu identifizieren und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Kommt es zu Störungen – etwa durch Wetter, Transportverzögerungen oder Lieferengpässe –, können Unternehmen mit durchgängiger Sichtbarkeit schnell handeln, um die Produktion zu schützen und Kundenverpflichtungen einzuhalten.

Sichtbarkeit in der Lieferkette fördert zudem die kontinuierliche Verbesserung. Durch die Verbindung von operativen und finanziellen Daten können Hersteller die Leistung in Echtzeit messen, Ineffizienzen erkennen und strategische Entscheidungen datenbasiert treffen.

Herausforderungen bei der Erreichung von Sichtbarkeit in der Lieferkette

Trotz aller Vorteile ist die Realisierung einer durchgängigen Sichtbarkeit in der Lieferkette ein komplexer Prozess mit potenziellen Hürden. Zu den häufigsten Herausforderungen zählen:

  • Datensilos: Nicht verbundene Systeme erschweren einen einheitlichen Überblick über die Abläufe.
  • Begrenzte Zusammenarbeit mit Lieferanten: Fehlende Datenfreigabe von vorgelagerten Partnern schränkt die Sichtbarkeit ein.
  • Inkonsistente Datenqualität: Ungenaue oder veraltete Daten können die Entscheidungsfindung beeinträchtigen.
  • Veraltete Technologie:Ältere Systeme unterstützen möglicherweise keine Echtzeitdatenintegration.
  • Skalierbarkeitsprobleme: Die Ausweitung globaler Lieferketten erhöht Komplexität und Risiko.

Um diese Hürden zu überwinden, sind digitale Transformation, Zentralisierung von Daten, Modernisierung der Infrastruktur und die Einführung integrierter Plattformen wie Plex erforderlich, um nahtlose Kommunikation über die gesamte Lieferkette hinweg zu ermöglichen.

End-to-End-Sichtbarkeit mit Plex

Echte Sichtbarkeit in der Lieferkette befähigt Hersteller, ihre Abläufe so zu sehen, wie sie wirklich sind – vernetzt, datenbasiert und anpassungsfähig. Mit der cloudbasierten Fertigungsplattform von Plex können Unternehmen Daten aus Produktion, Logistik und Fulfillment integrieren und so eine Echtzeit-Sichtbarkeit der Lieferkette schaffen, die zu intelligenteren Entscheidungen und besserer Leistung führt.Mit vollständiger End-to-End-Sichtbarkeit in der Lieferkette gewinnen Sie mehr als nur Erkenntnisse. Sie gewinnen die Agilität, jederzeit pünktlich zu liefern – unabhängig von den Herausforderungen des Marktes. Erfahren Sie mehr über Plex Smart Supply Chain Planning.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.