Loading

Künstliche Intelligenz für die Qualitätskontrolle: Wie Hersteller die Produktqualität mit Künstlicher Intelligenz verbessern

Mitarbeitende, die in einem Getränkefertigungsbetrieb die Qualitätskontrolle durchführen

Hersteller stehen unter zunehmendem Druck, hochwertigere Produkte zu liefern, dabei die Kosten zu senken und den Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Künstliche Intelligenz für die Qualitätskontrolle unterstützt Hersteller dabei, diese Ziele zu erreichen, indem sie die Anomalieerkennung verbessert, Inspektionen automatisiert und Qualitätsprobleme erkennt, bevor sie die Produktion beeinträchtigen. Durch die Kombination von Künstlicher Intelligenz mit Echtzeit-Produktionsdaten können Unternehmen vom reaktiven Qualitätsmanagement zu einem vorausschauenden, datengesteuerten Ansatz übergehen.

Was ist Künstliche Intelligenz in der Qualitätskontrolle?

Künstliche Intelligenz für die Qualitätskontrolle bezeichnet den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Sichtprüfung von Produkten, zur Anomalieerkennung, zur Analyse von Daten und zur Verbesserung der Produktqualität während des gesamten Produktionsprozesses.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Inspektionsmethoden, die sich hauptsächlich auf menschliche Bediener oder feste Prüfregeln stützen, lernen KI-Systeme aus großen Mengen an Produktions- und Qualitätsdaten. Sie können komplexe Anomalie-Muster erkennen, sich an veränderte Produktionsbedingungen anpassen und sich kontinuierlich verbessern, sobald zusätzliche Daten verfügbar sind.

Heute unterstützt Künstliche Intelligenz für die Qualitätskontrolle Hersteller, indem sie:

  • Sichtprüfungen automatisiert
  • Produktanomalien in Echtzeit erkennt
  • Anomalien nach Typ und Schweregrad klassifiziert
  • Die Überprüfung von Prüflisten und die Validierung von Qualitätsdaten automatisiert
  • Qualitätsprobleme vor ihrem Auftreten vorhersagt
  • Prozessbedingungen identifiziert, die zu Anomalien führen
  • Korrekturmaßnahmen empfiehlt, um wiederkehrende Probleme zu verhindern

Anstatt Qualitätsteams zu ersetzen, ermöglicht Künstliche Intelligenz ihnen, sich auf die Ursachenanalyse, Prozessverbesserung und kontinuierliche Optimierung zu konzentrieren.

Die Entwicklung der Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrolle hat sich im Zuge der Fortschritte in der Fertigungstechnologie erheblich weiterentwickelt.

Manuelle Sichtprüfung

Jahrzehntelang verließen sich Hersteller hauptsächlich auf menschliche Prüfer, um Anomalien zu erkennen. Während erfahrene Prüfer viele Qualitätsprobleme erkennen, ist die manuelle Sichtprüfung zeitaufwändig, inkonsistent und schwer auf Produktionslinien mit hohem Volumen skalierbar.

Regelbasierte Automatisierung

Später führten Hersteller automatisierte Inspektionssysteme mit vordefinierten Regeln und Schwellenwerten ein. Diese Systeme verbesserten die Inspektionsgeschwindigkeit, hatten jedoch oft Schwierigkeiten mit subtilen Anomalien, sich ändernden Produktvariationen oder komplexen Fertigungsumgebungen.

KI-gestützte Qualitätskontrolle

Heutige Systeme mit Künstlicher Intelligenz kombinieren maschinelle Vision, maschinelles Lernen und Produktionsdaten, um intelligentere Sichtprüfungen zu ermöglichen. Anstatt nur zu überprüfen, ob eine Messung innerhalb der Toleranz liegt, kann Künstliche Intelligenz Anomalie-Muster erkennen, aufkommende Qualitätstrends identifizieren und die Erkennungsgenauigkeit im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern.

Da Hersteller die Produktionsgeschwindigkeiten und die Produktkomplexität erhöhen, bietet Künstliche Intelligenz für die Automatisierung der Qualitätskontrolle die Skalierbarkeit und Präzision, die für eine konsistente Produktqualität erforderlich sind.


Wichtige KI-Anwendungen in der Qualitätskontrolle für Hersteller

Künstliche Intelligenz unterstützt das Qualitätsmanagement in mehreren Phasen der Produktion. Zu den wertvollsten KI-Anwendungen in der Qualitätskontrolle für Hersteller zählen:

KI-gestützte Sichtprüfung

Ein KI-System zur Sichtprüfung für die Qualitätskontrolle nutzt Kameras und Computer-Vision-Modelle, um Produkte während des Produktionsprozesses zu überprüfen.

Diese Systeme können Folgendes erkennen:

  • Oberflächenkratzer
  • Risse
  • Fehlende Komponenten
  • Falsche Montage
  • Farbabweichungen
  • Dimensionale Inkonsistenzen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen der maschinellen Vision verbessert sich die KI-basierte Inspektion kontinuierlich, da sie mehr Produktionsdaten verarbeitet, und ist dadurch in komplexen Fertigungsumgebungen effektiver.

Anomalieerkennung und -klassifizierung

KI erkennt nicht nur Anomalien, sondern klassifiziert sie auch nach Typ, Schweregrad, Frequenz oder wahrscheinlicher Ursache.

Dadurch sind Hersteller in der Lage:

  • Kritische Qualitätsprobleme zu priorisieren
  • Falsch-positive Ergebnisse zu reduzieren
  • Die Konsistenz der Berichterstattung zu verbessern
  • Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen zu beschleunigen

Eine genauere Klassifizierung ermöglicht es Qualitätsteams, schneller zu reagieren, unnötige Inspektionen zu reduzieren und die wirksamsten Korrekturmaßnahmen zu empfehlen.

Validierung von Qualitätsdaten und Überprüfung von Prüflisten

KI kann die Ausfüllung von Prüflisten automatisch überprüfen, Qualitätsdaten validieren und fehlende, inkonsistente oder außerhalb des zulässigen Bereichs liegende Einträge erkennen, bevor daraus nachgelagerte Qualitätsrisiken entstehen. Dies hilft Herstellern, die Genauigkeit und Konsistenz der Daten zu verbessern und manuelle Prüfungen zu reduzieren. Zudem wird die Compliance vereinfacht und Qualitätsteams können potenzielle Probleme früher im Produktionsprozess erkennen.

Vorausschauende Qualität

Anstatt Anomalien erst nach Abschluss der Produktion zu erkennen, analysiert KI Produktionsvariablen, um vorherzusagen, wann Qualitätsprobleme wahrscheinlich auftreten.

Beispielsweise kann KI Folgendes überwachen:

  • Leistung der Maschinen
  • Temperatur
  • Druck
  • Vibration
  • Materialeigenschaften
  • Bedienereingaben

Wenn ungewöhnliche Muster auftreten, können Hersteller Prozesse anpassen, bevor fehlerhafte Produkte entstehen, und so Ausschuss und Nacharbeit reduzieren.

Ursachenanalyse

Qualitätsprobleme sind selten auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen. KI kann Produktions-, Ausrüstungs-, Wartungs- und Qualitätsdaten gleichzeitig analysieren, um die Ursachen wiederkehrender Anomalien zu identifizieren. So können Hersteller über die reine Symptombehandlung hinausgehen und die Bedingungen beseitigen, die Qualitätsprobleme verursachen.


Traditionelle Qualitätskontrolle vs. KI-gestützte Qualitätskontrolle

 

Traditionelle Qualitätskontrolle KI-gestützte Qualitätskontrolle
Stark abhängig von manueller Sichtprüfung Verwendet maschinelle Vision und maschinelles Lernen
Anomalieerkennung erst nach ihrem Auftreten Prognostiziert Qualitätsrisiken, bevor Ausfälle auftreten
Feste Inspektionsregeln Lernt und verbessert sich anhand historischer Daten
Begrenzte Skalierbarkeit Unterstützt Hochgeschwindigkeits- und Hochvolumenproduktion
Inkonsistente Inspektionsergebnisse Konsistente Inspektion bei jedem Produkt
Ursachenanalyse häufig manuell durchgeführt Automatische Identifizierung von Qualitätsmustern und Prozessbeziehungen

Vorteile von Künstlicher Intelligenz für die Qualitätskontrolle

Hersteller, die Künstliche Intelligenz einsetzen, verzeichnen häufig Verbesserungen bei Produktqualität, Produktivität und betrieblicher Effizienz. Zu den wichtigsten Vorteilen von Künstlicher Intelligenz in der Qualitätskontrolle zählen:

  • Verbesserte Genauigkeit bei der Anomalieerkennung – Künstliche Intelligenz erkennt subtile Anomalien, die für menschliche Prüfer oder herkömmliche maschinelle Vision-Systeme nur schwer konsistent zu erkennen sind.
  • Weniger Ausschuss und Nacharbeit – Durch die frühzeitige Erkennung von Problemen und die Vorhersage von Qualitätsrisiken verhindern Hersteller Anomalien, bevor Produkte in nachgelagerte Prozesse gelangen.
  • Schnellere Prüfzyklen – Automatisierte Sichtprüfungen laufen kontinuierlich, ohne die Produktion zu verlangsamen, sodass Hersteller mehr Produkte prüfen, ohne den Arbeitsaufwand zu erhöhen.
  • Höhere Konsistenz der Produktqualität – Künstliche Intelligenz wendet dieselben Prüfkriterien auf jedes Produkt an und eliminiert so Variabilität, die durch Ermüdung, Erfahrungsunterschiede oder wechselnde Prüfbedingungen entsteht.
  • Effektivere kontinuierliche Verbesserung – Da Künstliche Intelligenz Produktionsdaten kontinuierlich analysiert, erhalten Hersteller tiefere Einblicke in wiederkehrende Qualitätsprobleme und Chancen zur Prozessoptimierung.

Die Rolle von MES in der KI-gesteuerten Qualitätskontrolle

Künstliche Intelligenz ist auf zuverlässige, vernetzte Fertigungsdaten angewiesen. Hier wird ein Manufacturing Execution System (MES) unverzichtbar. Ein MES dient als Grundlage für Betriebsdaten für Künstliche Intelligenz, indem es Informationen aus Produktion, Produktqualität, Produktionsausrüstung und Bedienpersonal erfasst und organisiert.

Ein MES unterstützt Künstliche Intelligenz für die Qualitätskontrolle im Fertigungsbetrieb durch:

  • Erfassung von Produktionsdaten und Qualitätsdaten in Echtzeit
  • Bereitstellung vollständiger Produktgenealogie und Rückverfolgbarkeit
  • Aufzeichnung von Sichtprüfungs- und Testergebnissen
  • Verknüpfung von Qualitätsdaten mit Produktionsprozessen
  • Unterstützung des Qualitätsmanagements mit geschlossenem Regelkreis 

Mit einer zentralen Quelle für Daten können KI-Modelle genauere Erkenntnisse liefern, während Unternehmen mehr Vertrauen in automatisierte Qualitätsentscheidungen gewinnen.

Herausforderungen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz für die Qualitätskontrolle

Obwohl Künstliche Intelligenz erhebliche Vorteile bietet, erfordert eine erfolgreiche Implementierung eine sorgfältige Planung. Zu den Faktoren, die Sie bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Ihre Qualitätskontrollprozesse berücksichtigen sollten, gehören:

  • Datenqualität – KI-Modelle benötigen genaue, vollständige und ordnungsgemäß gekennzeichnete Daten. Eine schlechte Datenqualität kann die Leistung des Modells verringern und den Wert der KI-Erkenntnisse einschränken.
  • Systemintegration – Viele Hersteller betreiben mehrere Qualitätssysteme, Prüftechnologien und Produktionsausrüstungen. Durch die Integration dieser Systeme kann Künstliche Intelligenz Informationen über den gesamten Produktionsprozess hinweg analysieren.
  • Produktionsvariabilität – Produkte, Materialien, Lichtverhältnisse und Produktionsumgebungen können erheblich variieren. KI-Modelle müssen mit repräsentativen Produktionsdaten trainiert werden, um eine hohe Prüfgenauigkeit zu gewährleisten.
  • Änderungsmanagement – Der erfolgreiche Einsatz hängt davon ab, Vertrauen bei Bedienern, Ingenieuren und Qualitätsteams aufzubauen. Hersteller sollten Künstliche Intelligenz als Entscheidungshilfetool positionieren, das menschliche Expertise ergänzt, anstatt sie zu ersetzen.

Die Zukunft der KI in der Qualitätskontrolle in der Fertigung

Künstliche Intelligenz wird das Qualitätsmanagement weiterhin transformieren, während sich die Fertigungstechnologien weiterentwickeln.

Zukünftige Fortschritte werden voraussichtlich Folgendes umfassen:

  • Mehr KI-gestützte Echtzeit-Sichtprüfung in der Produktionslinie
  • Stärkere Verbreitung von Edge-KI für Entscheidungen mit niedriger Latenz
  • Integration mit digitalen Zwillingen für Prozesssimulation und Optimierung
  • Erweiterte Qualitätssysteme mit geschlossenem Regelkreis, die automatisch Korrekturmaßnahmen empfehlen oder umsetzen
  • Zunehmender Einsatz von vorausschauenden Analysen, um Qualitätsprobleme zu verhindern, bevor die Produktion beginnt

Da Unternehmen immer mehr vernetzte Produktionsdaten generieren, wird Künstliche Intelligenz zu einem zunehmend wertvollen Werkzeug zur Verbesserung von Produktqualität, Effizienz und betrieblicher Resilienz.


Schaffen Sie die Grundlage für KI-gestützte Qualität mit Plex

Künstliche Intelligenz entfaltet ihren größten Nutzen, wenn sie auf vertrauenswürdigen Daten aufbaut. Plex bietet eine einheitliche Plattform, die Produktion, Produktqualität, Lagerbestand und Geschäftsabläufe verbindet und Herstellern die Echtzeittransparenz verschafft, die für KI-gesteuerte Initiativen erforderlich ist.

Mit Plex erhalten Hersteller die Möglichkeit:

  • Produktions- und Qualitätsdaten zu zentralisieren
  • Die Rückverfolgbarkeit im Fertigungsbetrieb zu verbessern
  • Die Qualitätsleistung in Echtzeit zu überwachen
  • Sichtprüfungsergebnisse mit Produktionsprozessen zu verbinden
  • Eine skalierbare Grundlage für zukünftige KI-Funktionen zu schaffen

Durch die Kombination vernetzter Daten mit Technologien der Künstlichen Intelligenz steigern Hersteller die Produktqualität, verhindern Abfall und schaffen intelligentere, widerstandsfähigere Abläufe.


Häufig gestellte Fragen

Wie wird Künstliche Intelligenz in der Qualitätskontrolle eingesetzt?

Künstliche Intelligenz wird zur Automatisierung von Inspektionen, zur Anomalieerkennung und -klassifizierung, zur Analyse von Produktionsdaten, zur Vorhersage von Qualitätsproblemen und zur Identifizierung der Ursache von Fertigungsanomalien eingesetzt. Sie ermöglicht ein schnelleres und konsistenteres Qualitätsmanagement als die manuelle Sichtprüfung allein.

Wie verbessert Künstliche Intelligenz die Anomalieerkennung?

Künstliche Intelligenz nutzt maschinelles Lernen und maschinelle Vision, um komplexe Anomalie-Muster zu erkennen, die herkömmliche Inspektionsmethoden übersehen. Mit der Zeit werden KI-Modelle verbessert, da sie zusätzliche Daten aus Produktion und Qualitätsmanagement verarbeiten und so die Genauigkeit der Erkennung erhöhen.

Was ist der Unterschied zwischen herkömmlicher Sichtprüfung und KI-gesteuerter Qualitätskontrolle?

Bei der herkömmlichen Sichtprüfung werden Anomalien nach ihrem Auftreten mithilfe manueller Prozesse oder fester Regeln erkannt. Die durch Künstliche Intelligenz unterstützte Qualitätskontrolle lernt kontinuierlich aus Daten, automatisiert Sichtprüfungen, prognostiziert Qualitätsrisiken und liefert tiefere Einblicke in die Leistung des Prozesses.

Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz im Qualitätsmanagement?

Zu den häufigen Herausforderungen gehören die Bestätigung hochwertiger Daten, die Integration von Künstlicher Intelligenz in bestehende Fertigungssysteme, die Berücksichtigung von Produktionsschwankungen und der Aufbau von Vertrauen in KI-gestützte Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens.

Wie unterstützt ein MES Künstliche Intelligenz in der Qualitätskontrolle?

Das MES liefert die Echtzeitdaten zu Produktion, Sichtprüfung und Rückverfolgbarkeit, die Künstliche Intelligenz-Modelle benötigen, um genaue Erkenntnisse zu generieren. Durch die Vereinheitlichung von Qualitäts-, Produktions-, Maschinen- und Betriebsdaten bietet das MES die vertrauenswürdige Daten­grundlage für ein KI-gestütztes Qualitätsmanagement. So können Hersteller Probleme frühzeitig vorhersagen, Ursachen erkennen und die Qualitätsleistung kontinuierlich verbessern.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.