Loading

Künstliche Intelligenz für kontinuierliche Verbesserung und intelligente Entscheidungsfindung in der Fertigung

Great Lakes Cheese-Fabrik am Donnerstag, 27. Mai 2021, in Hiram, OH

Hersteller suchen schon lange nach innovativen Methoden, um Abläufe kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren, Ausschuss zu reduzieren, die Qualität zu steigern und die Effizienz zu erhöhen. Heute beschleunigt KI diese Bemühungen, indem sie Echtzeitdaten aus der Produktion analysiert, um Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu unterstützen.

KI für kontinuierliche Verbesserung nutzt maschinelles Lernen, vorausschauende Analysen und Daten, um Produktionsprozesse kontinuierlich zu optimieren. Anstatt sich auf regelmäßige Überprüfungen zu verlassen, erkennt KI Probleme, sobald sie auftreten, gibt Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen und ermöglicht intelligente Entscheidungen im gesamten Fertigungsbereich.

In Kombination mit einem elastischen Manufacturing Execution System (MES) erhält KI Zugang zu vertrauenswürdigen Echtzeitdaten aus der Produktion. Das ermöglicht genauere Einblicke, die die Gesamtleistung im Fertigungsbetrieb verbessern.

Was ist KI für die kontinuierliche Verbesserung?

KI für die kontinuierliche Verbesserung ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und erweiterten Analysen, um kontinuierlich Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung in der Fertigung zu identifizieren. Anstatt auf geplante Überprüfungen oder Verbesserungsmaßnahmen zu warten, überwacht KI Produktionsdaten in Echtzeit, um Ineffizienzen zu erkennen, Trends aufzudecken und Maßnahmen zu empfehlen.

Während herkömmliche Methoden der kontinuierlichen Verbesserung wie Lean Manufacturing und Six Sigma weiterhin wertvoll sind, verbessert KI diese Methoden, indem sie sie durch Automatisierung schneller und vorausschauender macht.

Anstatt zu fragen "Was ist letzten Monat schiefgelaufen?", stellen Hersteller folgende Fragen:

  • Was geschieht gerade?
  • Warum geschieht das?
  • Was wird als Nächstes geschehen?
  • Welche Maßnahmen sollten wir ergreifen? 

Dieser Wandel ermöglicht den Einsatz von KI für eine intelligente Entscheidungsfindung, sodass Hersteller auf der Grundlage von Echtzeitdaten schnellere betriebliche und strategische Entscheidungen treffen.

Wie Künstliche Intelligenz intelligente Entscheidungsfindung unterstützt

Jede Fertigungsentscheidung hängt von genauen Informationen ab. Künstliche Intelligenz verbessert die Entscheidungsfindung, indem sie weitaus mehr Betriebsdaten verarbeitet, als Menschen manuell analysieren.

Mithilfe von Produktions-, Qualitäts-, Wartungs-, Lagerbestands- und Anlagendaten verbessert Künstliche Intelligenz Folgendes:

  • Erkennung versteckter Produktionsmuster
  • Empfehlung von Prozessanpassungen
  • Vorhersage potenzieller Störungen
  • Priorisierung von Verbesserungsmöglichkeiten
  • Bewertung mehrerer Szenarien vor der Empfehlung der besten Vorgehensweise 

Anstatt Ingenieure oder Werksleiter zu ersetzen, ergänzt Künstliche Intelligenz menschliches Fachwissen durch datengestützte Empfehlungen, die Teams dabei unterstützen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Dadurch ist Künstliche Intelligenz sowohl für tägliche betriebliche Entscheidungen als auch für längerfristige strategische Entscheidungsfindung an mehreren Fertigungsstandorten wertvoll.


Wichtige Anwendungsbereiche von KI für die kontinuierliche Verbesserung in der Fertigung

KI unterstützt die kontinuierliche Verbesserung im gesamten Fertigungsbetrieb und hilft Unternehmen dabei:

  • Produktionsprozesse in Echtzeit zu optimieren durch die Analyse von Produktionsdaten in Echtzeit, die Identifizierung von Prozessabweichungen und die Empfehlung von Anpassungen zur Sicherung von Qualität und Produktivität
  • Intelligente Entscheidungsfindung zu ermöglichen durch die Bereitstellung von Echtzeiteinblicken für Produktionsleiter, die Planung, Ressourcenzuweisung, Anlagenauslastung und Produktionsplanung verbessern
  • Engpässe automatisch zu identifizieren maschinen- und produktionslinienübergreifend, sodass Teams Verbesserungen priorisieren, die den größten Einfluss auf den Durchsatz haben
  • Die Ursachenanalyse zu beschleunigen durch die Erkennung von Mustern in Produktions-, Qualitäts-, Wartungs- und Betriebsdaten, um die zugrunde liegende Ursache wiederkehrender Probleme zu identifizieren
  • Kontinuierliche Verbesserung in einem geschlossenen Regelkreis zu erstellen durch die kontinuierliche Analyse von Produktionsergebnissen, die Empfehlung von Korrekturmaßnahmen und die Messung von Ergebnissen zur Förderung einer fortlaufenden Optimierung

Vorteile von KI für die kontinuierliche Verbesserung

Unternehmen, die KI zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung einsetzen, erzielen erhebliche betriebliche Vorteile.

  • Schnellere Erkennung von Verbesserungsmöglichkeiten: KI analysiert Tausende von Produktionsvariablen gleichzeitig und hilft Teams, Optimierungsmöglichkeiten früher als bei manuellen Analysen zu erkennen.
  • Verbesserte betriebliche Effizienz: Echtzeit-Empfehlungen helfen Herstellern, Ausfallzeiten zu verringern, den Durchsatz zu verbessern und die Anlagenauslastung zu maximieren.
  • Weniger Ausschuss und geringere Prozessvariabilität: Durch die frühzeitige Erkennung von Abweichungen trägt KI dazu bei, Produktionsprozesse zu stabilisieren, die Konsistenz zu verbessern und Ausschuss sowie Nacharbeit zu minimieren.
  • Bessere strategische Entscheidungsfindung: Führungskräfte erhalten einen besseren Einblick in die Leistung der Produktion über mehrere Anlagen hinweg. So werden fundiertere Investitionsentscheidungen, Ressourcenplanung und Betriebsstrategien ermöglicht.
  • Skalierbare kontinuierliche Verbesserung: KI ermöglicht es Unternehmen, konsistente Verbesserungsmethoden über mehrere Produktionslinien, Anlagen und globale Betriebsabläufe hinweg anzuwenden.

Herausforderungen bei der Implementierung von KI für die kontinuierliche Verbesserung

Für eine erfolgreiche Implementierung von KI ist mehr erforderlich als die Einführung neuer Technologie. Es ist wichtig, sich potenzieller Herausforderungen bewusst zu sein, die eine erfolgreiche KI-Implementierung verhindern können. Dazu gehören:

  • Datensilos: Getrennte Systeme schränken die Fähigkeit der Künstlichen Intelligenz ein, Fertigungsabläufe ganzheitlich zu verstehen.
  • Schlechte Datenqualität: Unvollständige oder inkonsistente Produktionsdaten verringern die Genauigkeit von Empfehlungen der Künstlichen Intelligenz.
  • Standardisierung über Standorte hinweg: Unternehmen müssen konsistente Prozesse und Datenstrukturen etablieren, um Künstliche Intelligenz standortübergreifend zu skalieren.
  • Organisatorische Akzeptanz: Erfolgreiche Initiativen im Bereich der Künstlichen Intelligenz erfordern, dass Mitarbeitende den von der Künstlichen Intelligenz generierten Erkenntnissen vertrauen und diese im Rahmen der täglichen Entscheidungsfindung effektiv nutzen.

Warum ein MES für KI-gesteuerte kontinuierliche Verbesserungen unverzichtbar ist

Produktionsdaten liegen oft verteilt auf verschiedene, nicht miteinander verbundene Maschinen, Qualitätssysteme, Tabellenkalkulationen, ERP-Plattformen und Wartungsanwendungen vor. Ohne vernetzte, kontextualisierte Produktionsinformationen kann die KI nicht genau verstehen, was im Fertigungsbereich geschieht.

Ein MES stellt die zuverlässigen Betriebsdaten bereit, die die KI benötigt, indem es Produktions-, Qualitäts-, Wartungs-, Lagerbestands- und Leistungsinformationen in einer zentralen Informationsquelle zusammenführt. Dadurch kann die KI Empfehlungen auf der Grundlage des vollständigen Fertigungskontexts statt isolierter Datensätze erstellen.


So ermöglicht Plex KI-gestützte kontinuierliche Verbesserung

Das elastische MES von Plex bietet die Grundlage aus vernetzten Produktionsdaten, die für die KI-gesteuerte Fertigung erforderlich ist. Durch die Integration von Fertigungsbetrieb, Qualitätsmanagement, Lagerbestand, Wartung und Überwachung der Leistung in eine einheitliche Plattform erstellt Plex ein konsistentes Zentrales Erfassungssystem, das intelligente Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen unterstützt.

Mit Plex erhalten Hersteller folgende Möglichkeiten:

  • Überwachung der Produktionsleistung in Echtzeit
  • Verbesserte Transparenz über alle Abläufe hinweg
  • Bereitstellung hochwertiger Daten für KI-Modelle
  • Unterstützung vorausschauender Analysen und der Prozessoptimierung
  • Skalierung von Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung über mehrere Standorte hinweg 

Anstatt sich auf fragmentierte Informationen zu verlassen, erhalten Hersteller eine vernetzte Plattform, die es der KI ermöglicht, die Fertigungsleistung kontinuierlich zu analysieren, Empfehlungen zu geben und zu optimieren.


Beschleunigen Sie die kontinuierliche Verbesserung mit Plex

Kontinuierliche Verbesserung hängt von zeitnahen, genauen Produktionsdaten ab. Plex bietet die vernetzte betriebliche Grundlage, die es der Künstlichen Intelligenz ermöglicht, Chancen zu erkennen, intelligente Entscheidungen zu unterstützen und die Leistung der Fertigung kontinuierlich zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie die Qualität verbessern, den Durchsatz erhöhen, den Ausschuss reduzieren oder die Optimierung der Betriebsprozesse über mehrere Anlagen hinweg skalieren möchten, Plex hilft Ihnen, Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, die messbare Geschäftsergebnisse fördern.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Künstliche Intelligenz für die kontinuierliche Verbesserung in der Fertigung?

Künstliche Intelligenz für kontinuierliche Verbesserung nutzt maschinelles Lernen und Analysen, um den Fertigungsbetrieb kontinuierlich zu überwachen, Ineffizienzen zu erkennen, Verbesserungen zu empfehlen und die Leistung der Produktion mithilfe von Echtzeitdaten zu optimieren.

Wie verbessert die Künstliche Intelligenz die betriebliche Effizienz?

Künstliche Intelligenz analysiert Produktionsdaten, um Engpässe zu erkennen, Anlagenausfälle vorherzusagen, Workflows zu optimieren, Ausschuss zu reduzieren und Maßnahmen zu empfehlen, die den Durchsatz, die Qualität und die Gesamtanlageneffektivität (die OEE) verbessern.

Worin unterscheidet sich Künstliche Intelligenz von herkömmlichen Methoden der kontinuierlichen Verbesserung?

Bei der herkömmlichen kontinuierlichen Verbesserung werden häufig manuelle Analysen und regelmäßige Überprüfungen durchgeführt. Künstliche Intelligenz analysiert kontinuierlich Daten aus der Fertigung in Echtzeit und ermöglicht so vorausschauende Erkenntnisse, Echtzeit-Empfehlungen und schnellere Entscheidungen.

Welche Rolle spielt das MES bei der kontinuierlichen Verbesserung?

Ein MES stellt die Echtzeitdaten der Produktion bereit, die die Künstliche Intelligenz benötigt, um genaue Empfehlungen zu erstellen. Es verbindet Informationen aus dem Fertigungsbetrieb, dem Qualitätsmanagement, der Wartung und der Leistung in einem einheitlichen System, das Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung unterstützt.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Implementierung von KI-gesteuerten Verbesserungsprogrammen?

Zu den häufigen Herausforderungen gehören voneinander getrennte Datenquellen, eine inkonsistente Datenqualität, Schwierigkeiten bei der Standardisierung von Prozessen über verschiedene Standorte hinweg sowie die Gewissheit, dass Mitarbeitende KI-gestützten Entscheidungen vertrauen und sie annehmen. Ein vernetztes MES hilft, viele dieser Herausforderungen zu bewältigen, indem es konsistente, kontextualisierte Daten bereitstellt.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.