Loading

Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

Fertigungsmitarbeiter nutzt IIoT und Analysieren auf seinem Mobilgerät
  • Überblick
  • Fähigkeiten
  • Anwenderberichte
  • Leistungsmerkmale
  • RESSOURCEN
Produkt-Demo
Ressourcen-Datenblatt Plex industrielles Internet der Dinge
Laden Sie das Datenblatt herunter

Nutzen Sie die vollständigen Vorteile von MES in Verbindung mit dem industriellen Internet der Dinge (IIoT).

Erhalten Sie tiefere Einblicke in Fertigungsbereichsgeräte und Produktionsleistung.

Taste für Rücklauf

Wissen, was passiert ist

Erhalten Sie historische Einblicke in alle Maschinendaten, um eine effektive Diagnose, Trenderstellung und Verbesserung der Betriebszeit und Leistung der Ausrüstung zu ermöglichen.

Symbol für die Wiedergabe-Taste

Sehen Sie, was passiert

Erleben Sie eine Steigerung der Produktivität und der Gesamtanlageneffektivität (OEE) durch die Überwachung der Anlagenleistung in Echtzeit.

Taste für schnelles Vorspulen

Vorhersage kommender Ereignisse

Nutzen Sie Daten, um Ausfälle von Anlagen vorherzusagen und so ungeplante Ausfallzeiten, Qualitätsmängel und Unterbrechungen des Betriebs zu verhindern.

Funktionen von Plex IIoT (Industrial IoT)

Echtzeitdaten

Eliminieren Sie den manuellen Prozess der Datenerfassung von Ihren Maschinen.

  • Erfassen Sie Maschinendaten automatisch in Echtzeit.
  • Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über den Output all Ihrer Maschinen – auf jedem Gerät, von jedem Standort aus.
  • Legen Sie Schwellenwerte fest, ab denen Maschinen sich kritischen Kennzahlen nähern, damit Sie proaktiv eingreifen und Ausfallzeit vermeiden.
Vollständige Transparenz

Verschaffen Sie sich und Ihren Stakeholdern alle benötigten Informationen an einem Ort.

  • Konsolidieren Sie alle Informationen, die Ihre Maschinen generieren, in übersichtliche und intuitive Dashboards.
  • Erhalten Sie vollständige Transparenz über die Leistung von Aufträgen, Maschinen und Mitarbeitenden.
  • Teilen Sie relevante Informationen umgehend mit Stakeholdern.
  • Passen Sie Berichte an, um entweder einen Überblick über die Betriebsdaten zu erhalten oder detaillierte Informationen zu Maschinenzuständen, Bedienpersonal, Kunden und mehr anzuzeigen.
Vorsprung bei der Anlagenzustandsüberwachung

Halten Sie alle Ihre Maschinen in einwandfreiem Zustand bei minimaler Ausfallzeit.

  • Erhalten Sie Echtzeitinformationen über den Zustand aller Ihrer Maschinen – unabhängig davon, ob sie sich in einem einzelnen Fertigungsbereich oder in mehreren Werken an verschiedenen Standorten befinden.
  • Stakeholder erhalten sofort Benachrichtigungen, wenn Mikro-Unterbrechungen auftreten oder einzelne Maschinen nicht optimal laufen.
  • Treffen Sie fundierte Entscheidungen zur Planung von Wartungsarbeiten und zur Sicherstellung eines hohen Durchsatzes auf Basis von Echtzeitdaten.
Vollständige Rückverfolgbarkeit

Vereinfachen Sie den Prozess der Rückverfolgbarkeit eines Teils im Falle eines Rückrufs.

  • Verfolgen Sie ein Teil anhand seiner Seriennummer bis zur Rohstoffcharge, zum genauen Produktionszeitpunkt, zu den Maschinenbedingungen und zum Operator zurück.
  • Alle Produktionsdaten werden in der Cloud gespeichert, sodass Sie die Anforderungen der OEMs an die Datenspeicherung problemlos erfüllen, ohne die IT-Kosten zu erhöhen.
Zusätzlicher Geschäftskontext

Nutzen Sie die Vorteile von Prozessdaten und Betriebsdaten unter einem Dach.

  • Verknüpfen Sie Prozessdaten mit den Betriebsdaten des Plex MES in einem einzigen, einheitlichen Angebot und eröffnen Sie so die Möglichkeit, Bereiche zu optimieren, die Sie bisher vielleicht nicht berücksichtigt haben.
  • Analysieren Sie die Anlagen- und Geräteleistung im Vergleich zu den Fähigkeiten, um die Effizienz zu optimieren und den Produktionsdurchsatz zu steigern.
  • Verbessern Sie die Qualitätssicherung durch zusätzliche Produkt- und Prozessdaten  zur Messung und Überwachung der Qualität mit höherer Genauigkeit.

Extrem präzise Ausrichtung an den Säulen des Smart Manufacturing.

Die Kombination aus leistungsstarken Unternehmenslösungen wie der Plex Smart Manufacturing Platform und IIoT-Technologie unterstützt Sie dabei, Ihr Netzwerk aus Menschen, Technologie, Aktivitäten, Informationen und Ressourcen effektiver und wirtschaftlicher zu verwalten.

Was versteht man unter Smart Manufacturing?
Verbinden

Connect

Verbinden Sie Leistungsdaten aus dem Fertigungsbereich, um Produktion und betriebliche Transparenz zu maximieren.

Entdecken Sie die Funktionen des industriellen Internet der Dinge

Kontextualisierte Prozessdaten

Vollständige Rückverfolgbarkeit mit einer Live- und historischen Ansicht von Produktionsdaten aus dem MES und Prozessdaten von Maschinen im Fertigungsbereich mit kontextualisierter Diagnose.


Echtzeit-Asset-Dashboard

Relevante Echtzeitinformationen aller Assets im Fertigungsbereich in einer einzigen Ansicht.


Ribbon-Charts

Messen Sie die Anlagenauslastung mithilfe von Ribbon-Plots mit historischen Teiledaten aus dem MES und Prozessdaten aus den Anlagen, um die Produktivität und die Gesamtanlageneffektivität zu steigern.


Benachrichtigungs-Engine

Sofortige Warnmeldungen bei nicht idealem Verhalten in verschiedenen Faktoren wie Ereignistyp, Anlagenauslastung, Schweregrad, Sicherheit und Zeitintervallen.

  • „Unsere Unterscheidungsmerkmale sind bessere Steuerungen im Fertigungsbereich, fortschrittliche Technologie, schnelle Markteinführung und Flexibilität – all das ermöglicht Plex.“

    John Sammut - CEO, Firstronic
  • „Plex ist die vielseitigste Lösung für den Einsatz in einer Fertigungsumgebung. Sie hilft uns, organisiert zu bleiben, und erfüllt unsere wachsenden Anforderungen.“

    Matt Korth - President, Avon Machining
  • "Ich verbringe etwa 30 Prozent meiner Zeit damit, kontinuierliche Verbesserungen für uns in Plex voranzutreiben, aber das sind alles wertschöpfende Aktivitäten – und ich habe die gesamte Dateneingabe, die ich früher erledigt habe, eliminiert."

    Scott Hankamp - Operations Manager, A&K Finishing

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.