Loading

Digital Maturity Framework in der Fertigung

Hersteller stehen heute unter zunehmendem Druck, digitale Technologien einzuführen, um wettbewerbsfähig und agil zu bleiben. Dennoch fällt es vielen Herstellern schwer, einzuschätzen, wie weit sie bei der Einführung digitaler Technologien sind und worauf sie ihre Anstrengungen fokussieren sollten. Ein Digital Maturity Framework bietet einen strukturierten Ansatz zur Bewertung der Fähigkeiten, zum Benchmarken des Fortschritts und zur Steuerung strategischer Investitionen in Technologie, Prozesse und Entwicklung der Belegschaft. Mit einem klaren Framework können Hersteller ihre digitalen Initiativen an den Unternehmenszielen ausrichten, das Risiko reduzieren und das Wachstum beschleunigen.

Was ist ein Digital Maturity Framework?

 

Ein Digital Maturity Framework ist ein strukturiertes Modell, das Unternehmen dabei unterstützt, ihren aktuellen Stand der digitalen Fähigkeiten zu bewerten und eine Roadmap für Verbesserungen zu entwickeln. Es definiert zentrale Dimensionen wie Technologieeinführung, Datenmanagement, Workforce Readiness und Prozessintegration und legt klare Kriterien für die Bewertung jedes Bereichs fest. Durch die Bereitstellung eines ganzheitlichen Überblicks über die digitalen Stärken und Lücken eines Unternehmens ermöglicht ein Digital Maturity Framework Herstellern, fundierte Entscheidungen zu treffen und Initiativen zu priorisieren, die messbare Ergebnisse liefern.

Vorteile eines Frameworks für digitale Reife

Die Nutzung eines digitalen Reifegrad-Frameworks bietet Herstellern zahlreiche Vorteile. Ein Framework unterstützt Unternehmen dabei, ihren aktuellen Stand zu verstehen, Lücken zu identifizieren und eine Roadmap für die digitale Transformation zu erstellen. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

  • Klarheit über aktuelle Fähigkeiten: Schafft eine Grundlage dafür, wo das Unternehmen bei der digitalen Einführung steht.
  • Fundierte Entscheidungsfindung: Lenkt Technologieinvestitionen und Prozessverbesserungen auf Basis einer objektiven Bewertung.
  • Betriebliche Effizienz: Strafft Workflows und reduziert Abfall durch Standardisierung und Automatisierung.
  • Verbesserte Zusammenarbeit: Bringt IT-, Betriebs- und Führungsteams auf gemeinsame Ziele.
  • Risikominderung: Deckt Lücken auf, die die Compliance, Sicherheit oder Skalierbarkeit behindern könnten.
  • Kontinuierliche Verbesserung: Bietet einen Mechanismus zur Überwachung des Fortschritts und zur Anpassung von Strategien im Zeitverlauf.

Durch die Nutzung dieser Vorteile können sich Hersteller auf Initiativen konzentrieren, die den größten Einfluss haben und messbare Verbesserungen der Leistung erzielen.

Schlüsselkomponenten eines Digital Maturity Frameworks

Ein robustes Digital Maturity Framework besteht typischerweise aus mehreren Kernkomponenten. Diese Komponenten stellen sicher, dass digitale Initiativen umfassend, skalierbar und auf die Geschäftsziele ausgerichtet sind:

  • Strategie und Vision: Definiert die Ziele der digitalen Transformation des Unternehmens und verknüpft Technologieinitiativen mit Geschäftsergebnissen.
  • Technologie und Infrastruktur: Umfasst die Systeme, Plattformen und Tools, die Automatisierung, Datenerfassung und Integration unterstützen.
  • Prozesse und Workflows: Bewertet, wie Arbeit ausgeführt, automatisiert und im gesamten Betrieb optimiert wird.
  • Menschen und Kompetenzen: Bewertet die Einsatzbereitschaft der Belegschaft, Schulungsprogramme und die Fähigkeit, sich an neue digitale Tools anzupassen.
  • Daten und vorausschauende Analysen: Konzentriert sich darauf, wie Daten erfasst, im Rahmen des Datenmanagements verwaltet und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung genutzt werden.
  • Änderungsmanagement und Governance: Bestätigt die Einführung neuer Technologien, die Einhaltung von Standards und kontinuierliche Verbesserungsprozesse.

Gemeinsam bilden diese Komponenten die Grundlage für die Bewertung der digitalen Reife, die Steuerung von Investitionen und die Erzielung messbarer Ergebnisse.

Gemeinsame Dimensionen und Stufen

Frameworks zur digitalen Reife bewerten den Fortschritt häufig über mehrere Dimensionen hinweg und bieten einen strukturierten Weg von der frühen Einführung bis hin zu fortgeschrittenen digitalen Fähigkeiten. Zu den gängigen Dimensionen gehören Betriebsabläufe, Automatisierung, Lieferkette, Produktlebenszyklus, Datenmanagement und Kundenerlebnis. 

Hersteller durchlaufen in der Regel fünf Stufen der digitalen Reife.

Initial

Die Prozesse sind überwiegend manuell, die Datenerfassung erfolgt in Silos und die Entscheidungsfindung ist reaktiv.


Aufkommend

Einige digitale Technologien werden nur in einzelnen Bereichen eingeführt, wodurch die Integration begrenzt bleibt.


Definiert

Standardisierte Systeme und Workflows existieren bereichsübergreifend.


Integriert

Prozesse sind vernetzt, Daten fließen  nahtlos und Teams arbeiten effektiv zusammen.


Optimiert

Vorausschauende und autonome Systeme treiben kontinuierliche Verbesserung, Effizienz und Innovation voran.


Jede Phase stellt einen Benchmark dar, anhand dessen Hersteller ihren Fortschritt messen und Initiativen priorisieren. Durch das Verständnis dieser Phasen können Unternehmen umsetzbare Roadmaps entwickeln, die zu greifbaren Ergebnissen führen.

Digital Maturity Model

Ein Digital Maturity Model ist ein strukturiertes Instrument, mit dem ein Unternehmen anhand definierter Dimensionen der digitalen Fähigkeiten bewertet wird. Es übersetzt das Framework in messbare Kriterien, sodass Unternehmen ihren aktuellen Zustand benchmarken, Zielzustände definieren und den Fortschritt im Zeitverlauf verfolgen können.
 

Beispiel für ein Digital Maturity Framework in der Fertigung:

 

Dimension Initial Emerging Defined Integrated Optimized
Technologie Manuelle oder eigenständige Systeme Frühe Einführung von Sensoren oder Automatisierung Standardisierte Systeme in Abteilungen Vernetzte Systeme bereichsübergreifend Vorausschauende und autonome Systeme
Daten & Analysen Begrenzte Datentransparenz Datenerfassung in Silos Standardisierte Berichterstattung Echtzeit-Dashboards & bereichsübergreifende Einblicke KI-gestützte vorausschauende Analysen
Prozesse Ad-hoc-Workflows Einige digitale Prozess-Tools Standardisierte Workflows Integrierte, durchgängige Prozesse Vollständig optimiert, kontinuierliche Verbesserung
Mitarbeiter & Fähigkeiten Grundlegende digitale Fähigkeiten Einige Schulungen & Einführung Strukturierte Schulungsprogramme Hohe digitale Kompetenz, kollaborative Kultur Belegschaft befähigt, mit digitalen Tools zu innovieren
Änderungsmanagement Minimale Aufsicht Erste Governance Definierte Governance- & Einführungspläne Integrierte Governance & kontinuierliche Verbesserung Adaptive, agile Kultur, die Transformation vorantreibt
 
 

Digitale Reife mit Plex vorantreiben

Die Erreichung digitaler Reife ist eine strategische Reise, die ein klares Framework, definierte Dimensionen und ein praxisorientiertes Modell zur Bewertung des Fortschritts erfordert. Mit einem Framework für digitale Reife und dem zugehörigen digitalen Reifegradmodell können Hersteller ihre Fähigkeiten systematisch evaluieren, Technologieinvestitionen planen und kontinuierliche Verbesserungen vorantreiben.

Für Unternehmen, die ihre digitale Transformation beschleunigen möchten, bietet Plex Lösungen für vernetzte Fertigung, die jede Phase dieser Entwicklung unterstützen und Teams ermöglichen, intelligenter zu arbeiten, effektiver zusammenzuarbeiten und messbare betriebliche Verbesserungen zu erzielen. Entdecken Sie Plex noch heute, um die digitale Reife Ihrer Fertigung auf die nächste Stufe zu bringen.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.