Erwartungen, Auswahlverfahren für Plex und Planung
Mit der raschen Expansion des Unternehmens stellte Dura-Shiloh fest, dass allein in Nordamerika ihre Produktionsstätten mit insgesamt sieben verschiedenen ERP-Systemen betrieben wurden. Dies erschwerte den Zugriff auf konsistente Daten von Fertigungsbereich zu Fertigungsbereich.
Terry McKinney, Shiloh Director of Digital Transformation, erklärte:
„Wir haben mehr Zeit damit verbracht, die richtigen Daten zu suchen und zu bereinigen, als die Daten zu erfassen.“
Das Team von Dura-Shiloh traf gemeinsam die Entscheidung, ihre Produktionsstätten zu vereinfachen und auf ein einziges ERP-System umzusteigen, um sowohl die Produktivität als auch die Konnektivität zu steigern. Sie suchten nicht nur nach einer Lösung, sondern benötigten auch ein System, das benutzerfreundlich ist und mehrere Produktionsstätten problemlos verbinden kann. Durch die Vereinfachung ihres ERP-Modells und die Auswahl einer Lösung, die sowohl die Speicherung als auch die Abfrage ihrer Daten für die Berichterstattung ermöglicht, war Dura-Shiloh überzeugt, das Geschäft zu verbessern und künftig fundiertere Entscheidungen treffen zu können.
Bevor eine Implementierung erfolgen konnte, investierte das Dura-Shiloh-Team sieben Monate in die Entwicklung einer Strategie und die Ausarbeitung einer Methode.