McGregor Metal, ein langjähriger Plex-Anwender, implementierte die Technologie für die intelligente Fertigung von Plex erstmals im Jahr 2005. Das in Springfield, OH, ansässige Metallstanzunternehmen erzielte mit dem Einsatz von Plex ERP und Plex MES A&O in seinen Einrichtungen bei der digitalen Transformation und Konsolidierung seiner Abläufe erste und anhaltende Erfolge. In den letzten Jahren hat das Unternehmen begonnen, nach vorne zu blicken, und ist bestrebt, mit Plex noch mehr zu erreichen. Es hat mit dem Übergang von der klassischen Plex-Benutzerschnittstelle zu Plex UX begonnen und freut sich darauf, die Plattform für spannende Ergebnisse zu nutzen.
In diesem Video hören Sie von Chad Walls, Director of IT bei McGregor Metal, wie er die 19-jährige Kundenerfahrung des Unternehmens mit Plex beschreibt:
- Digitalisierte und modernisierte Fertigungsabläufe mit Plex ERP
- Optimierte Abläufe und vernetzte Belegschaft
- Automatisierte Prozesse im Fertigungsbereich mit Plex MES A&O
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über McGregor Metal und den Stand ihres dreijährigen Plans mit Plex zu erfahren.
Veröffentlicht 19. Juni 2024
Empfohlene Ressourcen