Bereitstellung eines hohen Serviceniveaus – mit optimalem Lagerbestand
Ein weiterer wichtiger Bereich, den Kase verbessern wollte, war die Vertriebs- und Betriebsplanung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da ASK Power eine Vielzahl von Märkten bedient, war es schwierig, diese Märkte auf hohem Niveau zu bedienen, ohne Lagerbestand aufzubauen. Jeden Monat erstellte das Unternehmen Tabellenkalkulationen, um den optimalen Lagerbestand zu bestimmen, erkannte jedoch bald, dass dies weder genau noch nachhaltig war.
Durch die Nutzung der in Plex SCP integrierten Vertriebs- und Betriebsplanung (S&OP) sammelt das Unternehmen Verkaufs- und Auftragsdaten aus seinem ERP-System und entwickelt Prognosen auf Basis von Segmenten, die für sein Unternehmen einzigartig sind. Nach der Überprüfung der verfügbaren Kapazität, des Lagerbestands und der Planung kann ASK Power Lagerbestandsziele festlegen und die Versorgung entsprechend planen. SCP erwies sich als ausgezeichnete Budgetierungslösung für die Betriebsabläufe des Unternehmens.
„Wir sind von zwei oder drei Bestandsumschlägen auf bis zu sechs umgestiegen – und haben den Einrichtungsabfall reduziert“, sagte Kase. „Die S&OP-Funktionen von SCP hatten auch Auswirkungen auf unsere pünktliche Lieferung – ein Kunde sagte mir, dass wir von der Nichterfüllung seiner Erwartungen in Bezug auf die Lieferung zur Übererfüllung der Erwartungen übergegangen sind.“
Kase fügte hinzu, dass ein unerwarteter Vorteil die Möglichkeit war, mit einem französischen Unternehmen zu fusionieren und es innerhalb von 30 Tagen mit der Lösung vertraut zu machen, selbst nach der Hinzufügung einer neuen Produktionsstätte für Planung und Ausführung.