Viele kennen das Lied von 1972 von Billy Preston mit dem Titel „Will It Go Round in Circles?“
Es war eine eingängige Melodie, aber wenn Sie auf den Text achten, merken Sie, dass der Sänger keine Ahnung hatte, ob seine Vorschläge funktionieren würden oder „im Kreis laufen“.
Andere haben sich dieselbe Frage zu einem neueren Trend gestellt, der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Seit ihrer Entstehung wurde das Konzept von den meisten eher als erstrebenswert denn als realitätsnah angesehen.
Doch mit der digitalen Revolution und dem Fortschritt der Technologien, die die Industrie 4.0 ausmachen, ist es vielleicht an der Zeit, das Konzept zu überdenken und zu prüfen, ob eine Kreislaufwirtschaft tatsächlich „im Kreis laufen“ kann.
Was ist die Kreislaufwirtschaft?
Das Konzept der Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf die Schaffung von effizienten, regenerativen oder wiederherstellenden Produkten und Prozessen in der Produktion. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das Produktionssystem verändert und gesteuert werden kann, um Produkte zu schaffen, die wertbeständig sind und am Ende ihres Lebenszyklus vollständig wiederverwendet, recycelt oder anderweitig genutzt werden können.
Das Konzept entstand aus dem Streben nach Nachhaltigkeit und umfasst einen ganzheitlichen Systemansatz für die Produktion. Allerdings waren traditionelle Geschäftsmodelle in der Produktion zu manuell, von Natur aus verschwenderisch und verfügten nicht über die nötigen Datenverarbeitungsfähigkeiten, um sie realisieren zu können.
Doch heute schaffen neue Technologien eine digitale Grundlage, die die Möglichkeit einer Kreislaufwirtschaft eher zu einer Frage des „Wann“ als des „Ob“ macht.
Eine digitale Grundlage als Ausgangspunkt
Der Schlüssel zur Schaffung echter Kreislaufwirtschaft liegt darin, komplexe Prozesse und Geschäftselemente unter einem digitalen Dach zu vereinen. Da Echtzeitdaten und erweiterte Analysen enorme Datensätze verwalten und Automatisierung sowie Effizienz auf einem Niveau ermöglichen, das menschliches Management nicht erreichen kann, werden entscheidende Elemente einer zirkulären Wirtschaftsgrundlage miteinander verbunden.
Hier ein kurzer Überblick über die Komponenten einer Kreislaufwirtschaft, die eine digitale Grundlage in einem Ökosystem vereint.
Nachhaltigkeit
In den letzten Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion immer mehr in den Vordergrund gerückt. Doch Nachhaltigkeit in der Produktion bedeutet mehr als nur die Verwendung von recycelten Materialien. Sie umfasst auch die Beschaffung nachhaltig produzierter Rohstoffe, fortschrittliche Strategien für den Umgang mit Ausschuss und Abfall sowie die Entwicklung von Produkten, die für die Wiederverwendung oder das Recycling konzipiert sind.
Nachhaltigkeit umfasst auch den Energieverbrauch und die Energieversorgung, wobei sich viele Unternehmen zu alternativen Energien, Mikronetzen und anderen Fortschritten hingezogen fühlen. Da diese breite Palette nachhaltiger Initiativen das Lieferkettenmanagement, die Geschäftsprozesse, die physischen Anlagen und andere Funktionsbereiche beeinflusst, kann sie nur durch Big Data Analyse-Software und -Plattformen verfolgt und verwaltet werden.
Betriebliche Effizienz
Mit Analysen lassen sich Erkenntnisse aus Daten nutzen, um erweiterte Automatisierung zu implementieren und Produktionsprozesse zu optimieren. Dies reicht von der Produktionsebene auf Maschinenebene bis hin zur Überwachung des Energiebedarfs und anderer Aspekte des Ressourcenmanagements.
Der Digital Thread in der Produktion deckt Trends und Muster auf, die Unternehmen dabei helfen, effizienter zu produzieren und Ressourcen besser zu nutzen.
Qualität
Mit fortschrittlicher Automatisierung und Produktionsüberwachung lässt sich die Qualität signifikant verbessern. In einer Kreislaufwirtschaft geht das Produktdesign jedoch noch einen Schritt weiter, indem sichergestellt wird, dass die Qualität verlängert wird und das Ende des Produktlebenszyklus berücksichtigt wird. Das kann so einfach sein wie die Gewährleistung, dass alle Komponenten recycelbar sind. Oder es bedeutet, Produkte für die Erneuerung oder Umrüstung für andere Verwendungen zu entwickeln.
Fortschrittliche digitale Tools wie digitale Zwillinge helfen Designern, die Produktleistung zu simulieren, ohne dass kostspielige und verschwenderische F&E-Wiederholungen erforderlich sind. Sie helfen auch dabei, Nachhaltigkeit von Anfang an in das Produkt zu integrieren und Unsicherheiten darüber zu beseitigen, wie es wieder in den Ressourcenstrom zurückgeführt wird.
Lieferkette
Das Lieferkettenmanagement war traditionell bestenfalls undurchsichtig. Eine digitale Grundlage sorgt für vollständige Transparenz der Lieferkette. Da eine Kreislaufwirtschaft nachhaltig produzierte Rohstoffe, Energie und andere Komponenten erfordert, kann dieses Maß an Transparenz nur mit fortschrittlicher Software für die Lieferplanung erreicht werden.
Die Software ermöglicht es Planern, Versand und Logistik mithilfe von RFID, Sensoren, Flottenmanagement-Tracking und anderen Technologien zu optimieren, um Rohstoffe detailliert zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie die erforderlichen strengen Standards erfüllen.
Erweiterte Lieferketten-Software von Plex Supply Chain Planninghilft, die Nachfrage mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, sodass der Lagerbestand optimal genutzt und ausreichend ist und die Grundlage für die Verwaltung von Produkten aus der Kreislaufwirtschaft bildet.
Den Kreis in der Produktion schließen
Eine Kreislaufwirtschaft war vor wenigen Jahren noch undenkbar. Doch mit der Kraft von Big Data Analysen und anderer Technologie aus dem Industrie 4.0-Ökosystem wird sie immer mehr zur Realität. Plex Supply Chain Planning bietet eine Suite von Lösungen, um Ihnen beim Aufbau der digitalen Grundlage zu helfen, die eine verantwortungsvolle, nachhaltige und profitable Produktion mit geschlossenem Regelkreis ermöglicht.
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere Lösungen Ihr Produkt „im Kreis laufen“ lassen.
Verwandte Artikel