Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Warum Hersteller cloudbasierte MES-Lösungen in Erwägung ziehen sollten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie über all Ihre Ziele, Strategien und Aufgaben nach, die Ihre Arbeitstage ausfüllen. Die meisten, wenn nicht alle, sollten eines gemeinsam haben: Sie wirken sich auf den Fertigungsbereich aus. Deshalb sind Sie wahrscheinlich bereits mit Manufacturing Execution Systems (MES) und deren Fähigkeit vertraut, die Grundlage für den Betrieb zu schaffen, um jeden Schritt während der Produktion zu planen, zu verwalten und zu verfolgen.

Doch in modernen Produktionsumgebungen werden immer mehr Anlagen und Maschinen mit dem MES eines Unternehmens verbunden – und müssen verbunden werden –, um in Echtzeit verwertbare Daten bereitzustellen. Schließlich kann nur durch Daten das Betriebsteam die Produktion effektiv überwachen, um die Betriebszeit zu erhöhen, Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Immer mehr Hersteller erkennen den Nutzen digitaler Technologien, die das MES über den Fertigungsbereich hinaus erweitern und ein System schaffen, das sich positiv auf das gesamte Unternehmen auswirkt.

Das nennt sich vernetzte Fertigung, eine Geschäftsstrategie, die Cloud Computing nutzt, um Betriebs- und Geschäftsdaten für mehr Echtzeittransparenz, Effizienz, Kontrolle und Kundenzufriedenheit zu nutzen – und dafür ist die Cloud erforderlich.

Stärkere Echtzeittransparenz

Ist Ihr MES in die ERP-Software und andere Geschäftsmanagementsysteme integriert? Wenn ja, wird das Potenzial zur Nutzung und Analyse von Betriebsdaten zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen nahezu unbegrenzt – und es endet nicht bei Ihrem Unternehmen. Die Integration von MES mit ERP und die Verbindung zu Ihren Kunden und Lieferanten bedeutet, dass Sie Daten über Ihre gesamte Lieferkette hinweg erfassen können. Stellen Sie sich vor, welche proaktiven Entscheidungen möglich wären, wenn Ihre MES-Lösung über Nachfrageschwankungen bei Ihren Kunden „informiert“ wäre und so Änderungen bis zu Ihren Lieferanten beeinflussen könnte.

Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie diese Integration über den Fertigungsbereich hinaus Mehrwert schafft. Die Integration von Lagerbestand und Qualitätsmanagementsystemen stellt sicher, dass Lagerbestände, die während der Produktion eines bestimmten Auftrags als mangelhaft oder nicht konform identifiziert wurden, im nächsten Betrieb nicht verwendet werden. Wenn eine Maschine im Fertigungsbereich ausfällt, können Sie die Instandhaltung benachrichtigen, finanzielle Auswirkungen bewerten und sogar Kunden informieren, um die Auswirkungen auf das Unternehmen zu minimieren.

Durch die Überwachung der Maschinenleistung und der Umgebungseinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Vibration und Tageszeit können Sie feststellen, ob ein Prozess bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit oder zu einer bestimmten Zeit anders abläuft, und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Cloud-Konnektivität

Die meisten herkömmlichen MES-Lösungen sind On-Premise, da die Datenmenge aus der Automatisierungsebene für die Bandbreite zur Cloud zu groß und zu schnell ist. Doch immer mehr cloudbasierte Systeme werden eingeführt, um die enge Verbindung mit dem ERP, anderen Systemen und der Lieferkette aufrechtzuerhalten. Die Cloud bietet On-Demand-Skalierbarkeit, wenn Ihr Unternehmen wächst, und ist so konzipiert, dass sie sich deutlich einfacher mit anderen Systemen integrieren lässt – sogar mit einer On-Premise-Lösung für industrielle Automatisierung.

Ein natives Cloud-MES ist nicht dasselbe wie ein aus einer On-Premise-Lösung nachträglich entwickeltes Cloud-Produkt mit weniger Funktionalität oder anderen Merkmalen. Potenzielle Herausforderungen bei Sicherheit und Skalierbarkeit wurden bereits in einem bewährten, sicheren Multi-Tenant-Cloud-System an zahlreichen Kundenstandorten weltweit gelöst.

Die Synchronisierung zwischen MES und ERP kann unkompliziert sein und ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitarbeitenden zu entlasten. Funktionen wie die Überwachung des Lagerbestands erforderten früher die Anwesenheit einer Person im Fertigungsbereich – das ist mit Cloud-Konnektivität nicht mehr nötig. Sie können den Lagerbestand jederzeit und von überall auf einem Mobilgerät prüfen. Außerdem sind Ihre Betriebsmitarbeitenden vermutlich keine IT-Experten. Fällt Ihr System aus, steht nicht nur die Produktion still, sondern die Wiederherstellung des MES wird zum IT-Albtraum. Mit der Cloud konzentrieren sich Ihre Betriebsmitarbeitenden auf Ihr Kerngeschäft und überlassen die IT den IT-Experten.

Vernetzte Fertigung und MES

Ihr MES kann eine noch leistungsfähigere Lösung für Ihr Unternehmen sein, wenn es mit der Führungsebene verbunden ist. Schließlich führen Sie ein Unternehmen, daher benötigen Sie ein System, das die übergeordneten Geschäftsanforderungen mit Betriebsdaten unterstützt, um eine größere Echtzeittransparenz für das gesamte Unternehmen zu bieten – sogar drahtlos von überall und jederzeit. Die Cloud gibt IT-Ressourcen für andere wertschöpfende Aktivitäten frei, wie das Lernen aus Analysen oder die Unterstützung von Verbesserungsprojekten. Und als eng verbundene Steuerungslösung übernimmt ein MES viele alltägliche Aufgaben für mehr Agilität.

Sie möchten besser gerüstet sein, um die Herausforderungen der Branche mit Zuversicht und Geschwindigkeit zu meistern, richtig?Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um die Vorteile von MES in der Cloud zu entdecken und Ihre Smart-Manufacturing-Reise voranzutreiben.

Themen: Industrielle Fertigung

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.