Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Warum die Cloud der Schlüssel für Smart Manufacturing ist

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170428_Warum_

Wenn Sie weiterhin auf manuelle Prozesse oder nicht vernetzte Altsysteme setzen, um Ihr Unternehmen zu führen, investieren Sie zu viel Zeit und Aufwand, um die Transparenz zu erhalten, die Sie benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Cloudbasiertes ERP auf SaaS-Basis ist heute eine strategische Entscheidung für Hersteller, die von der Konnektivität und Skalierbarkeit profitieren möchten, um ihr Geschäft zu verbessern. Die durch die Cloud bereitgestellte Konnektivität ermöglicht es allen, Informationen zu teilen, bessere Prozesse zu schaffen und Betriebsabläufe zu optimieren – und damit intelligentes Produzieren zu ermöglichen. Unternehmen haben erkannt, dass cloudbasierte ERP-Software nicht nur eine disruptive Technologie oder Dienstleistung ist, sondern einen grundlegenden Wandel zum Besseren für ihr Geschäft darstellt.

Die Cloud ist der Schlüssel zur intelligenten Fertigung, weil sie Folgendes ermöglicht:

Eine einzige Version der Wahrheit

Die Cloud ermöglicht bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und Geräten, die nahtlos verbunden sind und kommunizieren. Dies ist ein grundlegender Wandel gegenüber früheren Modellen, bei denen Daten in Silos gespeichert wurden, was zu isolierter Informationsbeschaffung und eingeschränkter Zusammenarbeit führte. Ein cloudbasiertes ERP System nutzt eine einzige, konsolidierte Datenbank für eine Version der Wahrheit, beseitigt Silos und fördert Konsistenz bei gemeinsam genutzten Daten. Es ermöglicht bessere, umfassendere Analysen, da den Nutzenden ein einheitlicher Datensatz zur Verfügung steht, aus dem sie vernetzte, aussagekräftige Daten extrahieren können, anstatt Zeit und Aufwand darauf zu verwenden, Informationen aus unterschiedlichen, schlecht vernetzten Quellen zusammenzuführen.

Mehr Zusammenarbeit

Früher abgeschottete Umgebungen – mit Informationssilos, die nicht nur zwischen Mitarbeitenden und Lieferanten, sondern auch zwischen Abteilungen innerhalb desselben Betriebs existierten – gehören der Vergangenheit an. Auf eine einzige cloudbasierte ERP-Datenbank können Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten und Partner zugreifen und so auf eine konsolidierte Quelle von Unternehmensinformationen zugreifen. Dies verschafft den Nutzenden einen Überblick über das gesamte Unternehmen, und stellt Analysen-Tools einen Satz präziser Daten zur Verfügung, aus denen sich Erkenntnisse, Trends und Messgrößen ableiten lassen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

In Kombination mit moderner, versionsloser Software wird cloudbasiertes ERP zu einem Nährboden für Ideen und Best Practices, die zwischen Kunden geteilt und implementiert werden können. Wenn Unternehmen denselben Software-Code nutzen, können Tools, Praktiken und Prozesse, die für einen funktionieren, von allen verwendet werden. Dies fördert kontinuierliche Verbesserung, Zusammenarbeit und fortlaufende Geschäftsoptimierung.

Verlagerung von Ressourcen auf neue Technologien und Innovationen

Traditionelle, versionsbasierte ERP-Software verhindert, dass Unternehmen und Nutzende frei zusammenarbeiten und Informationen austauschen, was den Fortschritt hemmt: Zum einen, weil Daten an mehreren Orten gespeichert sind, zum anderen, weil Inkompatibilitäten zwischen Softwareversionen die Zusammenarbeit erschweren. Diese Faktoren behindern die schnelle technologische Weiterentwicklung von Unternehmen und verlangsamen die Einführung neuer Innovationen – von Wearables und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation bis hin zu Industrial Internet of Things (IIoT) und erweiterter Mobilität.

Für Hersteller, die auf SaaS-basiertes cloudbasiertes ERP umgestiegen sind, sind diese Vorteile gelebte Realität im Tagesgeschäft. ERP-Software Upgrades und Versionskontrolle entfallen, da eine einzige Codezeile gleichzeitig an alle Kunden ausgeliefert wird. Das spart Zeit, Geld und kostspielige Produktionsunterbrechungen, da alle stets dieselbe Version der cloudbasierten ERP-Software verwenden.

Themen: Raumfahrt Automobil Lebensmittel und Getränke Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik

Dave Morfas
Dave Morfas
Director of Product Marketing, Plex Systems
Dave Morfas ist seit mehr als 20 Jahren in der High-Tech-Branche tätig und hat Kunden in Europa, Asien-Pazifik, LA und Nordamerika in verschiedenen Funktionen im Gruppenmanagement, Produktmarketing und Produktmanagement betreut. Derzeit ist Dave als Director of Product Marketing für Plex tätig und verantwortet die strategische Produktausrichtung, Wettbewerbsanalysen sowie Content-Marketing und -Erstellung.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.