Die Leistung der Lieferanten bestimmt einen erheblichen Teil des Erfolgs eines Fertigungsunternehmens. Als Ausgangspunkt für die Rohstoffe und Komponenten eines Unternehmens ist sie entscheidend für die Qualität des Endprodukts.
Aufgrund dieser Bedeutung ist das Lieferantenleistungsmanagement ein zentraler Bestandteil der Lieferkettenplanung (SCP). Und Software für das Lieferantenleistungsmanagement ist für Unternehmen, die ihre Lieferkettenprozesse optimieren und einen Wettbewerbsvorteil sichern möchten, unverzichtbar.
Lieferantenqualitätsleistung
Die Qualität der von Lieferanten und Anbietern bezogenen Rohstoffe und Komponenten wirkt sich direkt auf die Qualität der Endprodukte aus. Jeglicher Rückgang der Erstausbeute bei Rohstoffen, montierten Komponenten oder anderen Materialien kann zu Produktionsverzögerungen, hohen Ausschussraten, erhöhten Arbeitskosten für Nacharbeit und Produktrückrufen führen.
Es ist unerlässlich, die Qualitätsleistung von Lieferanten und Anbietern sorgfältig zu überwachen. SCP-Software unterstützt dabei, potenzielle Risiken zu identifizieren, die Fähigkeiten von Lieferanten und Anbietern zu bewerten und sicherzustellen, dass sie strenge Qualitätsstandards einhalten.
Wie SCP-Software Daten und Erkenntnisse für Ihr Qualitätsmanagementsystem liefert
Der Schlüssel zum Erfolg in der heutigen Fertigung liegt in der Nutzung von Echtzeitdaten aus Produktion, Maschinen und Lieferkette. Diese Daten sind nicht isoliert, sondern stehen über eine Suite von Softwarelösungen zur Verfügung, die ihre Kernfunktionen auf andere Systeme im gesamten Unternehmen ausweiten.
QMS-Software erhält präzise und zeitnahe Daten durch ihre Interoperabilität mit SCP-Software, wodurch die Lieferantenleistung unter einem Qualitätsdach zusammengeführt wird. So schaffen Unternehmen eine starke digitale Grundlage aus nicht isolierten Daten und umsetzbaren Erkenntnissen, die über mehrere Systeme hinweg geteilt werden.
Hier sind einige Funktionen, die diese Verbindung ermöglichen:
Transparenz in der Lieferkette
Die Transparenz der Lieferkette verfolgt und dokumentiert die Bewegung von Waren, Komponenten und Materialien entlang der gesamten Lieferkette. Durch automatisierte Prozesse und Echtzeitdaten ermöglicht die verbesserte Transparenz es Unternehmen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu mindern, die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu stärken und Abläufe zu optimieren.
Mit Echtzeitdaten zu Lagerbestand, Auftragsstatus und Sendungsverfolgung verfügen Planer über eine bessere Entscheidungsgrundlage und verringern das Risiko von Fehlbeständen oder Verzögerungen aufgrund von Qualitätsproblemen bei Lieferanten.
Auditierung
Traditionelle manuelle Audits von Lieferanten sind zeitaufwändig, arbeitsintensiv und fehleranfällig.Fortschrittliche SCP-Software automatisiert den Audit-Prozess durch vordefinierte Vorlagen, Workflows und Analysen, sodass Unternehmen die Leistung von Lieferanten effizient und mit hoher Genauigkeit bewerten können.
Automatisierte Audits sind Teil einer risikobasierten Auditstrategie, die es Unternehmen ermöglicht, die Leistung eines Lieferanten im Zeitverlauf dynamisch darzustellen und Trends zu erkennen, die sich auf Produktion und Qualität auswirken. Sie helfen zudem bei der Verwaltung von Ablaufproblemen, die sich direkt auf die Qualität auswirken oder eine vorzeitige Entsorgung von Produkten erforderlich machen könnten, was die Materialkosten erhöht und die Produktion verzögert.
Da Sie über eine einzige Datenquelle verfügen, können Sie Ihre Lieferanten gezielter dort auditieren, wo es erforderlich ist. Das bedeutet, dass Sie keine Zeit mit der Überprüfung von Inhalten verbringen, bei denen Ihr Lieferant bereits gute Ergebnisse erzielt. Stattdessen können Sie sich auf die Bereiche im QMS des Lieferanten konzentrieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Dokumentation
Exakte und aktuelle Lieferantendaten, Verträge und Leistungsdaten sind für ein effektives Lieferkettenmanagement unerlässlich. SCP-Software vereinfacht die Dokumentation, indem sie alle Informationen auf einer einzigen, leicht zugänglichen Plattform zentralisiert. Dieser umfassende Audit Trail und die schnelle Informationsabfrage unterstützen die Überwachung der Qualität von Anfang bis Ende.
Compliance
Compliance ist ein wachsendes Bedenken im Lieferkettenmanagement, und das Volumen sowie die Komplexität von Compliance-Anforderungen und Vorschriften nehmen jährlich zu. Nicht-Einhaltung kann zu Strafen, Reputationsschäden und sogar rechtlichen Schritten führen.
Software für das Lieferantenleistungsmanagement unterstützt Unternehmen bei der Überwachung und Steuerung der Compliance, indem sie die Verfolgung regulatorischer Anforderungen automatisiert, Warnmeldungen bei potenziellen Verstößen bereitstellt und Berichte für interne und externe Audits generiert. So erfüllen Unternehmen Branchenvorschriften und vermeiden kostspielige Bußgelder.
Vertragsmanagement
SCP-Software optimiert das Vertragsmanagement, indem sie die Erstellung, Verhandlung und Ausführung von Verträgen mit Lieferanten und Anbietern automatisiert. Vertragliche Vereinbarungen sind standardisiert, präzise und aktuell, wodurch das Risiko von Streitigkeiten und Missverständnissen reduziert wird.
Automatisierte Verträge helfen Unternehmen zudem, Zeit und Ressourcen zu sparen, da manuelle Aufgaben der Vertragsverwaltung entfallen. Da Änderungen und Aktualisierungen in Echtzeit erfolgen, stehen die Daten und Informationen sofort den QMS- und MES-Systemen im gesamten Unternehmen zur Verfügung.
Wertungsliste zur Lieferantenleistung
Die Bewertung und Überwachung der Leistung von Lieferanten erleichtert Managern und Planern die Arbeit erheblich. Software für das Lieferantenmanagement kann Wertungslisten zur Lieferantenleistung erstellen, die einen schnellen Überblick über die Leistung der Lieferanten anhand verschiedener KPIs bieten.
KPIs wie pünktliche Lieferung, Auftragsgenauigkeit und Qualität sind Teil der Wertungsliste. Erweiterte Analysen helfen, Trends und Anomalien in der Leistung oder Qualität aufzudecken, die bei einer manuellen Analyse möglicherweise übersehen worden wären.
QMS und FMEA
SCP-Software arbeitet Hand in Hand, um die Genauigkeit der Unternehmensplanung und -prognose zu verbessern und gleichzeitig die Qualität zu sichern. Dieser datengestützte Ansatz ermöglicht es Managern, Lieferanten zu ermutigen, ein eigenes QMS-System mit FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) Methodik einzuführen, um potenzielle Fehler in einem Prozess oder Produkt zu identifizieren und zu mindern, bevor sie Ihr Unternehmen erreichen.
Lassen Sie Software Ihre Lieferantenleistung vorantreiben
Mit einer auf die Nutzung von Echtzeitdaten ausgerichteten Software-Suite muss die Leistung Ihrer Lieferanten nicht hinter den Erwartungen zurückbleiben. Mit fortschrittlichen Analysen und nahezu Echtzeiteinblicken können Sie die Leistung präzise und schnell auditieren, um die Qualität Ihrer gesamten Lieferkette zu verbessern.
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
Verwandte Artikel