Viele Menschen nutzen GPS, um zu ihrem Ziel zu navigieren. Es ist schnell, bietet hohe Genauigkeit und verwendet fortschrittliche Satellitentechnologie, um Menschen präzise an einen bestimmten Ort auf einer Karte zu bringen. Stellen Sie sich jedoch eine Welt vor, in der GPS den Fahrern nur eine vage Richtung vorgibt, in die sie ihr Auto lenken sollen – ohne festen Weg oder sogar eine Entfernungsangabe. Wahrscheinlich würde es schnell an Bedeutung verlieren.
Doch genau das tun zahllose Fertigungsunternehmen bei der Prognose ihres Betriebs. Durch manuelle Datenerfassung, tabellenbasierte Analysen, isolierte Daten und lückenhafte Kommunikation erhalten sie eine Prognose, die im Grunde sagt: „Gehen Sie eine Weile in diese Richtung.“
Eine hohe Prognosegenauigkeit ist in einem komplexen Fertigungssystem entscheidend, um die Kundennachfrage zu erfüllen. Sie hängt von einer präzisen Kontrolle der Daten ab, was mit manuellen Verfolgungsmethoden unmöglich zu erreichen ist. Heute gibt es jedoch Software, die automatisierte Daten und Prozesse bereitstellt, um für jeden Betrieb hochgenaue Prognosen zu ermöglichen.
Die Bedeutung präziser Datenkontrolle
Hersteller benötigen ein umfassendes und präzises Verständnis ihrer Daten, um eine hohe Prognosegenauigkeit zu erzielen. Dazu gehören Informationen über Produktionsprozesse, Lagerbestand, Lieferzeiten und Muster der Kundennachfrage.
Die manuelle Verfolgung und Analyse dieser Daten in komplexen Fertigungssystemen kann jedoch zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Ungenaue oder unvollständige Daten führen zu schlechten Prognosen, was wiederum zu Fehlbeständen, Überbeständen, Produktionsverzögerungen und unzufriedenen Kunden führt.
Manuelle Verfolgung – das Hindernis für Prognosegenauigkeit
Manuelle Verfolgungs- und Prognosemethoden können mit den enormen Datenmengen, die von modernen, hochentwickelten Fertigungsanlagen erzeugt werden, einfach nicht Schritt halten. Es ist wie das Sprichwort: „Versuchen, aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken.“
Neben der überwältigenden Datenmenge steigt das Risiko von Fehlern, da Mitarbeitende Daten manuell in Tabellen und isolierte Altsysteme eingeben, aktualisieren und analysieren müssen. Diese Praxis führt zu systemischer Ungenauigkeit und zeitverzögerter Transparenz in der Lieferkette.
Ohne die Fähigkeit, alle eingehenden Daten zu verarbeiten, und mit unzureichend erfassten Daten fällt es Unternehmen schwer, genaue Prognosen über die zukünftige Nachfrage zu erstellen und ihre Produktion sowie den Lagerbestand vollständig zu optimieren.
Softwarelösungen für verbesserte Prognosegenauigkeit
Die Implementierung fortschrittlicher Softwarelösungen, die speziell für dasLieferkettenmanagement entwickelt wurden, kann die Prognosegenauigkeit signifikant verbessern. Sie integriert sich in Ihre Prozesse, automatisiert die Datenerfassung und -analyse und ermöglicht bessere Entscheidungen, sodass Hersteller auf Echtzeitdaten und genaue Informationen über ihren Betrieb zugreifen.
Zu den wichtigsten Vorteilen der Implementierung von Software für die Lieferkettenplanung zur Verbesserung der Prognosegenauigkeit zählen:
- Datenautomatisierung – Automatisierte Datenerfassung und -verarbeitung reduzieren das Risiko von Fehlern und gewährleisten Genauigkeit und Konsistenz der Daten.
- Echtzeit-Transparenz – Der Zugriff auf Echtzeitdaten und -analysen ermöglicht es Herstellern, schnell auf Veränderungen bei der Nachfrage oder auf Produktionsengpässe zu reagieren, wodurch Unterbrechungen minimiert und die Prognosegenauigkeit verbessert werden.
- Erweiterte Analysen – Softwarelösungen bieten häufig erweiterte Analysen, mit denen Hersteller verborgene Muster und Trends in ihren Daten erkennen und so ihre Prognosegenauigkeit weiter steigern.
Neue Möglichkeiten durch maschinelles Lernen
Die Integration von maschinellem Lernen in Lieferketten-Software verspricht eine Revolution der Prognosegenauigkeit. Algorithmen für maschinelles Lernen analysieren enorme Datenmengen, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, deren Genauigkeit im Laufe der Zeit zunimmt.
Durch die Analyse historischer Daten können Algorithmen für maschinelles Lernen zukünftige Nachfragemuster präziser vorhersagen als herkömmliche Methoden. Diese Algorithmen lernen kontinuierlich und passen sich neuen Informationen an, sodass Hersteller ihre Abläufe optimieren und die Leistung verbessern.
Diese Fähigkeit ermöglicht es Herstellern, Nachfrageschwankungen besser vorherzusehen und ihre Produktion sowie den Lagerbestand anzupassen, um Abfall zu minimieren und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Mehr über die Möglichkeiten von maschinellem Lernen und anderen technologischen Entwicklungen erfahren Sie in unseremSmart Manufacturing Software Buyer’s Guide.
Genauigkeit in Ihrer Prognose sicherstellen
Wenn Ihre Prognose so unzuverlässig ist wie ein schlechtes GPS, das sagt: „Gehen Sie eine Weile in diese Richtung“, oder wenn Ihre Daten so überwältigend sind, dass Sie sie mit manueller Verfolgung nicht erfassen können,Plex Supply Chain Management Software bietet Ihnen die Tools, mit denen Sie die Kontrolle über Ihre Daten gewinnen, Ihre Abläufe optimieren und mithilfe von Echtzeitdaten hochgenaue Prognosen erstellen.
Plex bietet außerdem erweiterte Technologien für maschinelles Lernen, um eine starke digitale Grundlage weiter zu festigen. Die Einführung von maschinellen Lernfunktionen in die Plex Smart Manufacturing Platform ermöglicht es Herstellern, die Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz zu nutzen, um ihre Prognosegenauigkeit weiter zu steigern.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über Plex Supply Chain Management Software und die spannenden Funktionen zu erfahren, die maschinelles Lernen bietet, damit Sie die präzise Kontrolle über Ihre Daten erhalten.
Verwandte Artikel