Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Die drei größten Herausforderungen für Hersteller – und deren Lösungen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Jedes Jahr fasst der State of Smart Manufacturing Report das Feedback von Hunderten von Herstellern zusammen. Seit fast einem Jahrzehnt zeigen diese Ergebnisse, dass die Unterbrechung der Lieferkette, Fachkräftemangel und Risikomanagement zu den größten Herausforderungen für Unternehmen zählen – und die Pandemie hat diese Situation noch verschärft.

Um ein Unternehmen mit Ausfallsicherheit aufzubauen, müssen Hersteller diese Schmerzpunkte offenlegen, den Schweregrad bewerten und ermitteln, wie sich diese Probleme am besten lösen lassen. Mit intelligenter Technologie können Unternehmen wesentliche geschäftliche Herausforderungen und Wachstumshemmnisse, einschließlich unerwarteter Komplikationen und Entwicklungen, verhindern, adressieren und lösen.

src=

Herausforderung 1: Adressierung des Fachkräftemangels

Unternehmen adressieren den Fachkräftemangel, indem sie Innovation, Technologie und ihre Fähigkeit zur Nutzung von Daten für fundierte Entscheidungen einsetzen. Arbeitgeber, die Mitarbeitende mit den richtigen Werkzeugen ausstatten und gleichzeitig den Weg für Lernen und Entwicklung unterstützen, sind für die Zukunft am besten positioniert.

Durch die Implementierung von Technologien, die Prozesse verschlanken und weniger attraktive Arbeitsfunktionen automatisieren, gewinnen Hersteller Arbeitskräfte. Diese Automatisierung schafft Möglichkeiten für wertschöpfende Tätigkeiten anstelle von repetitiven Aufgaben, die durch intelligente Technologie übernommen werden.

src=

Herausforderung 2: Umgang mit Engpässen in der Lieferkette

Siebzig Prozent der Befragten im State of Smart Manufacturing Report nutzen Lieferkettenplanungssysteme, die auf Tabellenkalkulationen und manuellen Prozessen basieren. Doch das wird künftig nicht ausreichen. So ausgefeilt diese Lösungen auch sein mögen, sie erreichen nicht das Rechenniveau, das eine spezialisierte Lieferkettentechnologie mit maschinellem Lernen ermöglicht.

Spezielle Lösungen für die Lieferkettenplanung integrieren Daten aus mehreren Quellen in Echtzeit, um möglichst präzise Informationen bereitzustellen. So können Hersteller besser auf sich verändernde Anforderungen reagieren und mit den Besonderheiten der Lieferkette Schritt halten – von den Materialkosten bis hin zu Neuforecasts und Versand.

src=

Herausforderung 3: Risikominderung und Verbesserung der Sicherheit

In den letzten Wochen des Jahres 2021 waren Hersteller mit einem beispiellosen Ausmaß an Ransomware-Angriffen konfrontiert. Während einige größere Unternehmen diese Angriffe öffentlich bekannt geben, bleiben viele Vorfälle bei kleineren Unternehmen unberichtet. Kleine Unternehmen tragen oft ein höheres Risiko, da sie sich Lösegeldzahlungen möglicherweise nicht leisten können. Jedes Unternehmen sollte wachsam sein und einen proaktiven Sicherheitsplan haben, um Risiken von Angriffen zu vermeiden oder zu minimieren.

Häufig liegt die Rolle der Sicherheit und Risikominderung bei Fachleuten der Informationstechnologie, doch IT-Rollen gehören weltweit zu den am schwierigsten zu besetzenden Positionen. Mit einer Multi-Tenant-Cloud-SaaS-Lösung erhalten Sie ein Team für Software-, Hardware- und Sicherheitsunterstützung, das auf den Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Daten spezialisiert ist – deutlich mehr Fachleute und Experten, die Ihr System überwachen, als Sie selbstständig einstellen, ausbilden und verwalten könnten. Die Weiterentwicklung der Cloud, kombiniert mit der Hybrid Cloud, bei der Analysen näher am Edge des Kunden verarbeitet werden, unterstreicht den Bedarf an flexiblen Cloud-Anwendungen.

src=

Was können Sie umsetzen?

Der Fachkräftemangel, Herausforderungen in der Lieferkette und die Risikominderung werden nicht plötzlich verschwinden. Auch wenn es keine schnelle und einfache Lösung gibt, existieren dennoch Lösungsansätze. Best-in-Class-Hersteller investieren in intelligente Technologie, um diese fortlaufenden Herausforderungen mit modernen Ansätzen zu adressieren, die die dynamischen Komplexitäten dieser Herausforderungen berücksichtigen. Intelligente Technologie ermöglicht es Unternehmen, sich an einen sich wandelnden Markt anzupassen und langfristige Chancen zu erschließen, indem sie ihre Abläufe verbinden und automatisieren.


Gerry Abbey
Gerry Abbey
Product Marketing Manager, Plex Systems
Gerry kam 2021 als Product Marketing Manager zu Plex und verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Softwaremarketing. Er leitet die Erstellung und Förderung des State of Smart Manufacturing Report und ist außerdem für das Produktmarketing für das MES, das QMS und F&B-Produkte verantwortlich. Gerry bringt umfassende Content-Erfahrung in das Produkt-Team ein, da er Unternehmens-Blogs gegründet und an Tausenden von Blog-Beiträgen, White Papers und Branchenberichten mitgewirkt hat. Außerhalb von Plex hat Gerry zwei Bücher veröffentlicht, reist leidenschaftlich gern und verbringt gerne Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern, um die Natur in Rhode Island zu erkunden.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.