Die amerikanische Fertigung erlebt eindeutig eine Erholung. Das diesjährige Wachstum wird voraussichtlich sowohl die Raten von 2012 als auch die Zuwächse des BIP übertreffen.
Es steht außer Frage, dass sich die Lage verbessert. Ebenso unbestritten ist, dass Hersteller neue Tools zur Steuerung des Wachstums erforschen, einschließlich fortschrittlicher Technologien.
Was vielen jedoch weniger klar ist, ist die Rolle, die Technologie beim Geschäftswachstum spielt. Ist Technologie ein Motor, der die steigende Nachfrage in der Fertigung antreibt, oder eine Lösung, die Herstellern hilft, diese Nachfrage zu erfüllen? Wenn Sie Nutzer von Manufacturing-Cloud-Lösungen fragen, werden sie Ihnen sagen, dass beides zutrifft.
Die Manufacturing Cloud und der Kulturwandel
Oft fällt die Entscheidung, von papierbasierten, lokalen Einzelsystemen auf eine integrierte Cloud-Lösung umzusteigen, genau dann, wenn ein Fertigungsunternehmen erkennt, dass es Zeit ist, in einen neuen Markt einzutreten oder größere Kunden zu gewinnen.
Führungskräfte im Unternehmen erkennen schlicht, dass sie ein zuverlässigeres, robusteres System benötigen, um zu expandieren oder diese neuen Kunden zu gewinnen.
Viele Unternehmen implementieren Manufacturing-Cloud-Technologien parallel zu den kulturellen Veränderungen, die für das Geschäftswachstum notwendig sind. In diesen Fällen wird die Technologie zum Treiber des Wandels. Sie beschleunigt den Übergang zu einem schlankeren, effizienteren und produktiveren Unternehmen – einem Unternehmen, mit dem potenzielle Kunden gerne zusammenarbeiten.
Technologische Vorteile und Reshoring
Es gibt auch viel Gesprächsstoff darüber, dass amerikanische Hersteller Geschäft zurückgewinnen, das sie zuvor an andere Weltregionen verloren hatten. Langfristig könnte dies die beste Form von Geschäftswachstum sein. Viele dieser Reshoring-Erfolgsgeschichten stammen von Nutzern der Manufacturing Cloud.
Führende Cloud-Technologien verschaffen amerikanischen Herstellern die Edge, die sie benötigen. Die meisten haben längst erkannt, dass sie bei den Arbeitskosten nicht mit anderen Weltregionen konkurrieren.
Mit Cloud-Lösungen, die vom Fertigungsbereich aus gedacht und entwickelt wurden, gewinnen sie neue Geschäfte, indem sie andere Vorteile in den Vordergrund stellen, wie zum Beispiel:
- Bessere Steuerung im Fertigungsbereich
- Transparenz in der Produktion
- Schnellere Markteinführung
- Einfachere Berichterstattung
- Flexibilität
Nutzer der Manufacturing Cloud sind stolz darauf, potenzielle Kunden in ihre Werke einzuladen, um ihre robuste, zuverlässige Technologie zu präsentieren. Für OEMs und Tier-One-Zulieferer, die völlig handlungsunfähig wären, wenn Lieferanten nicht liefern, ist Vertrauen entscheidend.
Die Manufacturing Cloud schafft das Vertrauen, das für den Abschluss eines Geschäfts erforderlich ist.
Wie wir alle aus der alten Huhn-oder-Ei-Debatte wissen, gibt es keine eindeutige Antwort auf die Frage, was zuerst da war. Im Fall von Geschäftswachstum und Cloud-Technologie sollte es auch keine geben. Sie bedingen einander und arbeiten zusammen, um Unternehmenskulturen zu verändern und die moderne Fertigung zu definieren.
Hat Ihnen neue Technologie geholfen, neue Geschäfte zu gewinnen? Wie?
Verwandte Artikel