Es gibt bedeutende technologische Fortschritte, die die heutige Wirtschaft stärker vernetzt haben als je zuvor. Ob Sie diese Technologien erkennen oder nicht, sie werden Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben. Ihre Konkurrenz ist möglicherweise bereits einen Schritt voraus, wenn es darum geht, diese Vorteile zu nutzen – aber Sie können sich an die Spitze setzen, um Ihr Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken.
1. Cloud Computing
Die Cloud ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Fertigung. Wenn Sie diese nicht nutzen, kämpfen Sie vermutlich mit isolierten Transaktionssystemen, Datenmanagement und mangelnder Transparenz. Die Cloud vereint Ihr Unternehmen über geografisch verteilte Standorte hinweg, weshalb sich immer mehr Hersteller für cloudbasierte Software entscheiden, um ihr Geschäft und ihre Abläufe zu steuern. Mit Cloud Computing erhalten Sie unvergleichliche Sicherheit, agile Prozesse, vollständigen Systemzugriff und Skalierbarkeit – so können Sie sich auf das Wachstum und die Optimierung Ihres Unternehmens konzentrieren. Sie vermeiden hohe Anfangsinvestitionen und Kosten für jährliche Wartungsarbeiten, da Ihnen die neuesten Funktionen ohne Unterbrechung oder Ausfallzeit zur Verfügung stehen.
2. Mobilität
Mobilität geht weit über das Handgerät hinaus. Hersteller statten die Produktionsumgebung heute mit Sensoren, RFID, Beacons, Bluetooth und anderen Kommunikationstechnologien aus, die den drahtlosen Datenaustausch erhöhen – und dieser Trend wird sich weiter verstärken. Mobilität bietet mehr Transparenz beim Produktionsstatus, bei der Lagerbestandsbewegung, der Maschineneffizienz und mehr. Auch die Verbreitung von Wearables wie Smart Glasses nimmt zu, da sie den Mitarbeitenden eine kostengünstige, freihändige Nutzung ermöglichen.
3. Analysen
Die Daten, die Sie im Fertigungsbereich generieren, werden genutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen, autonome Entscheidungen zu treffen und vorausschauendes Verhalten zu ermöglichen, um ein höheres Maß an Effizienz zu erreichen. Fertigungsanalysen filtern und identifizieren relevante Datenpunkte, verknüpfen diese und präsentieren die Informationen anschließend in umsetzbarer Form. Immer mehr Hersteller setzen Analysen ein, um auch maschinelles Lernen zu unterstützen und präskriptive Maßnahmen zu generieren.
4. Industrial Internet of Things (IIoT)
Das IIoT wird die Art und Weise verändern, wie Hersteller Produkte entwerfen, planen, fertigen und warten. Innovationen wie vernetzte Sensoren, intelligente Geräte und internetfähige Maschinen liefern Daten, die zur Verbesserung der Leistung von Anlagen und Fertigungsprozessen genutzt werden. Das IIoT erleichtert zudem die Bereitstellung von Informationen durch Endnutzer und sogar durch die Produkte selbst, wodurch sich die Entwicklung und Wartung von Produkten grundlegend verändert – mit Informationen, die Nutzern überall und auf jedem Gerät zur Verfügung stehen.
Jeder Tag, an dem Sie am Status quo festhalten, ist ein weiterer Tag, an dem Ihre Wettbewerber einen Vorsprung gewinnen. Machen Sie keinen Fehler: Diese Technologien bieten signifikante Verbesserungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen. Nutzen Sie sie noch heute, um sich für den Erfolg von morgen optimal aufzustellen.
Lesen Sie „The Definitive Guide to Connected Manufacturing“, um jetzt den ersten Schritt in Richtung Zukunft zu machen.
Verwandte Artikel