Wenn Sie als Automobilzulieferer oder -hersteller tätig sind, ist es entscheidend, mit den Anforderungen und Vorschriften der Branche Schritt zu halten. Andernfalls sind Sie im Automobilgeschäft nicht wettbewerbsfähig, denn die Einhaltung von ISO und künftig auch der International Automotive Task Force (IATF) ist eine Anforderung und keine Option.
Automobil-OEMs haben in ihren umfangreichen automobilen Lieferketten zu viele Risiken identifiziert, um Lieferanten zu berücksichtigen, die nicht konform sind. Die Erlangung und Aufrechterhaltung der Konformität erfordert jedoch einen erheblichen Aufwand und ein strenges Management – mit den richtigen Tools und Schutzmechanismen ist es jedoch deutlich einfacher, als Sie denken.
Durch integrierte Fehlersicherheit, die Ihre Qualitätsverfahren operationalisiert, stellen Sie sicher, dass Ihre Abläufe das umsetzen, was in Ihren Kontrollplänen dokumentiert und von Kunden genehmigt wurde. Automobilzulieferer, die die Plex Smart Manufacturing Platform einsetzen, verlassen sich auf das System, um das Risiko bei der Einhaltung von Automobilvorgaben zu minimieren. Sie gewinnen zudem die Sicherheit, dass Vorschriften durchgesetzt werden, darunter:
- APQP-Standards – Automotive Industry Action Group (AIAG) Qualitätsdokumentation gemäß ISO/TS16949-Standards und native Unterstützung für die Standardprozesse des Advanced Product Quality Planning (APQP).
- MMOG/LE-Unterstützung – Lieferkettenprozesse gemäß den Material Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation (MMOG/LE).
- EDI-Unterstützung – F1-, F2- und F3-Kriterien sowie Compliance mit Electronic Data Interchange (EDI).
Precision Global Systems, ein Automobilzulieferer mit Spezialisierung auf Montageleistungen für die Automobilindustrie, setzte während der Erstzertifizierung nach ISO 14001 und bei einem jährlichen Überwachungsaudit für ISO/TS 16949 auf Plex – mit dem Ergebnis: null Abweichungen und null Verbesserungsmöglichkeiten. Solche Ergebnisse sind selbst bei den besten Lieferanten äußerst selten.
Die konsistente Workflow-Engine innerhalb von Plex erzwingt Verfahren und Genehmigungen, indem sie konforme Aktivitäten an die zuständigen Manager weiterleitet, die abgeschlossen sein müssen, bevor nachfolgende Schritte beginnen dürfen. Im gesamten System sorgen „Lockouts“ für automatische Prüfungen und Stopps, um sensible Prozesse zu beschränken – beispielsweise wird der Versand einer Automobilkomponente erst freigegeben, wenn das erforderliche PPAP-Paket (Production Part Approval Process) vom Kunden genehmigt wurde.
Die Einhaltung von Kunden- und Branchenvorschriften sorgt für eine hohe Lieferantenbewertung und reduziert Ihr Risiko für Rückbelastungen, Strafen und insbesondere Geschäftsverluste. Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, Ihr Fertigungsunternehmen vor Fehlern zu schützen. Laden Sie das eBook herunter: 6 Wege, wie Fehlersicherheit Ihr Fertigungsunternehmen schützt.
Verwandte Artikel