Globaler Datensatz
Die Daten dieser Woche zeigen, dass die weltweite Fertigungsproduktion (siehe obige Grafik) bereits die dritte Woche in Folge stabil bleibt. Diese stabile (wenn auch niedrige) Aktivität fällt in eine Zeit, in der auch die großen Regionen, deren Entwicklung wir weltweit verfolgen, einen Rückgang der neuen COVID-19-Fälle verzeichnen. Laut dem Johns Hopkins Coronavirus Resource Center ist dieser Trend eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass die Maßnahmen zur „Abflachung der Kurve“ Wirkung zeigen.
Neue Forschungsergebnisse von Johns Hopkins Anfang dieser Woche zeigen, dass in den USA, Deutschland, Italien und Spanien ein rückläufiger Trend bei den neuen Fällen zu beobachten ist. In Frankreich hingegen steigt der Fünf-Tage-Durchschnitt weiterhin an.
So stellt sich die Situation in der Fertigungsbranche nach Regionen dar.
US-Datensatz
Die Aktivität in den USA ist in dieser Woche leicht gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass die Ausgangsbeschränkungen in den einzelnen Bundesstaaten im letzten Monat weitgehend unverändert geblieben sind, sollte dies nicht überraschen. Da sich jedoch Bundesstaaten wie Missouri, Colorado und viele andere auf eine Lockerung der Beschränkungen vorbereiten, könnten wir einen ähnlichen Anstieg der Fertigungsaktivität beobachten, wenn die Arbeiter wieder in die Werke zurückkehren. Hier finden Sie einen bundesstaatlichen Leitfaden zur aktuellen Beschränkungsaktivität von USA Today zur Orientierung.
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien 2020 Datensatz
In Deutschland verzeichnet die Produktion nach einem leichten Rückgang in der vergangenen Woche wieder ein Wachstum. Dieses Wachstum ist möglicherweise teilweise darauf zurückzuführen, dass lokale Automobilhersteller ihre Werke wieder öffnen, nachdem das Land die Lockdown-Beschränkungen gelockert hat, wie im Blogbeitrag der vergangenen Woche erwartet. In Spanien ist erstmals seit Ende März eine Belebung der Aktivität zu beobachten, möglicherweise als Folge der Lockerung der Lockdown-Beschränkungen, die es Fertigungsmitarbeitern ermöglicht, in die Werke zurückzukehren. In Italien blieb die Entwicklung weitgehend stabil, während Frankreich einen leichten Anstieg verzeichnete, der sich in der letzten Woche wieder abgeschwächt hat. Trotz des Anstiegs der täglichen Fallzahlen in Frankreich verfolgen Hersteller, darunter der französische Automobilhersteller Groupe Hinweis zur Produktsicherheit, weiterhin ihre Pläne zur Wiedereröffnung in Frankreich und anderen Regionen außerhalb der USA, wie von Bloomberg berichtet, in den kommenden Wochen.
Abgesehen von den regionsspezifischen Aktivitäten haben wir in dieser Woche auch zwei branchenspezifische Trenderstellungen festgestellt.
China Automobil-Datensatz (beachten Sie den Rückgang in der vergangenen Woche aufgrund des Nationalfeiertags)
Die Zahl der chinesischen Hersteller, die hauptsächlich die Automobilindustrie beliefern, steigt seit Februar kontinuierlich an (trotz des Rückgangs der Aktivität in der vergangenen Woche aufgrund eines nationalen Feiertags). Dies deutet darauf hin, dass Berichte über eine geringere Nachfrage nach Automobilen bei chinesischen Verbrauchern (wie im Blog-Beitrag der letzten Woche berichtet) nicht unbedingt mit der lokalen Fertigungsaktivität korrelieren. Das weist darauf hin, dass die von uns verfolgten Hersteller wahrscheinlich eine geografisch vielfältige Gruppe von Kunden bedienen.
Globaler Metallformer-Datensatz
Die weltweite Metallverarbeitungsindustrie verzeichnete drei Wochen in Folge Wachstum. Bei der Betrachtung der einzelnen Hersteller, die derzeit erfolgreich hochfahren, stellten wir einige Gemeinsamkeiten fest. Erstens gelten diese Hersteller in den verschiedenen Regionen der Welt weitgehend als „wesentlich“ – sie produzieren medizinische Geräte oder gewerbliche Sanitärprodukte. Zweitens bedienen sie nicht nur die Automobilindustrie, was darauf hindeutet, dass Hersteller mit einer branchenübergreifenden Kundenbasis möglicherweise die ersten sein werden, die sich von der Pandemie erholen.
Ausblick – Fertigung im Mai
Da in vielen Ländern die Zahl der Neuinfektionen mit COVID-19 zurückgeht, werden Pläne zur Wiedereröffnung von Produktionsstätten und anderen Unternehmen vorangetrieben. Allerdings wird die Aufhebung der Beschränkungen schrittweise erfolgen, und es ist zu erwarten, dass auch die Produktivität in der Fertigung stufenweise steigen wird. Wir bleiben vorsichtig optimistisch, dass sich die Fertigungsindustrie trotz der erwarteten Unterbrechungen in die richtige Richtung bewegt.
Details zur Datenquelle & zur Interpretation der Diagramme
Die Lösungen von Plex Systems sind cloudbasiert, sodass wir auf 20 Jahre anonymisierte, zusammengefasste Betriebsdaten von den etwa 700 Herstellern zugreifen können, die wir betreuen. Diese Gruppe betreibt gemeinsam 1200 aktive Produktionsstätten in 29 Ländern und repräsentiert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Metallverarbeitung, Lebensmittel und Getränke, Industriemaschinen sowie Kunststoffe und Gummi. Allein im vierten Quartal 2019 hat diese Gruppe zusammen über 1,4 Millionen Sendungen verarbeitet. Täglich werden mehr als 8 Milliarden Transaktionen erfasst (wie Barcode-Scans, verschobener Lagerbestand, Sendungen usw.).
Beachten Sie, dass diese Daten zwei Zeiträume der Produktionsaktivität widerspiegeln, um Trends im Jahresvergleich zu vergleichen: Die blaue Trendlinie zeigt Produktionsvorgänge vom 1. Januar 2020 bis zum 3. Mai 2020 und die orangefarbene Trendlinie zeigt Produktionsvorgänge vom 1. Januar 2019 bis zum 3. Mai 2019 (siehe x-Achse, mit Daten, die das Ende der verfolgten Woche angeben). Bedenken Sie, dass Plex-Kunden 2020 weitere Einrichtungen hinzugefügt haben, sodass es nicht unbedingt wichtig ist, sich die absolute Anzahl der Transaktionen anzusehen (siehe y-Achse), sondern vielmehr die relative Form der Kurven im Jahresvergleich. Die Anmeldedaten spiegeln die Aktivität vom 1. Januar 2020 bis zum 26. April 2020 wider. Es gibt eine Fehlerquote von ± 2 %.
Ein Hinweis zu den April-Daten: Die meisten der oben gezeigten Diagramme weisen auf einen starken Rückgang der Aktivität im April 2019 hin. Dieser Rückgang zeigt den jährlichen Produktionsrückgang rund um die Osterfeiertage, einschließlich Karfreitag. Sie werden feststellen, dass dies im Jahr 2020 nicht so ausgeprägt war, wahrscheinlich weil die meisten Produktionsaktivitäten bereits auf als wesentlich erachteten Raten stattfanden.
Verwandte Artikel