Es gab noch nie einen entscheidenderen Moment in der Fertigungsindustrie. Die Pandemie hat die Tiefe der Herausforderungen offengelegt, mit denen Hersteller konfrontiert sind – darunter Unterbrechung der Lieferkette, Fachkräftemangel und Risikominderung. Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) ist ebenfalls zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Geschäfts geworden. Gleichzeitig war die Kombination aus datengestützten Erkenntnissen, Geschwindigkeit und Automatisierung noch nie so zugänglich wie heute. All dies beschleunigt die Einführung von Smart Manufacturing.
Damit Sie in Zeiten des Wandels wettbewerbsfähig bleiben, finden Sie hier einige Kennzahlen aus dem 2022 State of Smart Manufacturing Report:
- Die Einführung von Smart Manufacturing ist von 2021 bis 2022 um 50 % gestiegen – das bedeutet, dass aktuell 2 von 3 Herstellern bereits eine Komponente von Smart Manufacturing nutzen.
- Unentschlossenheit aufgrund einer Überflutung an Technologie-Investitionsmöglichkeiten ist erstmals das führende Wachstumshemmnis – über 20 % der Befragten haben dies angegeben.
- Obwohl 78 % der Hersteller eine Punktlösung für die Lieferkettenplanung einsetzen, planen 38 % der Befragten, in die Lieferkettenplanung zu investieren – ein Hinweis darauf, dass die aktuelle Lösung nicht ausreicht.
- Über 80 % der Befragten sowohl im 2022 State of Smart Manufacturing Report als auch in der NAM (National Association of Manufacturers) Outlook Survey betonen die Bedeutung, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten.
Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Vorausschauende, informierte Führungskräfte treffen die Entscheidungen, die den Weg zum Erfolg in diesem Jahr ebnen – und nehmen sich gleichzeitig die Zeit, zu bewerten, wohin diese Entscheidungen das Unternehmen in fünf, zehn und fünfzehn Jahren führen werden.
Der jährliche State of Smart Manufacturing Report von Plex hat die drängendsten Themen im vergangenen Jahrzehnt verfolgt. Fachkräftemangel, Unterbrechung der Lieferkette und Risikominderung sind jedes Jahr als zentrale Wachstumshemmnisse auf Branchenebene aufgetreten – doch die Ursachen dafür entwickeln sich stetig weiter.
Um diese und weitere, noch unbekannte Herausforderungen zu lösen, ist Technologie – insbesondere Smart Manufacturing – der Schlüssel. Treiber wie die Zunahme von Daten auf Anlagenebene, eine stärkere Konnektivität zwischen Maschinen und Menschen, das Wachstum des industriellen Internets der Dinge sowie die praktische Nutzung und Erschwinglichkeit ehemals gehypter Technologien verändern die Fertigung und erweitern die menschlichen Möglichkeiten.
Vergleichen Sie Ihre Technologienutzung und entdecken Sie Best Practices, indem Sie noch heute den vollständigen 2022 State of Smart Manufacturing Report herunterladen.
Verwandte Artikel