Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Ihre Wettbewerber tun? Sind Sie neugierig, mit welchen Hindernissen sie konfrontiert sind und für welche Technologie sie Geld ausgeben?
Sie können diese Fragen natürlich nicht direkt stellen, aber wenn Sie es könnten, würden die Antworten Ihre Geschäftsentscheidungen auf wirkungsvolle Weise beeinflussen. Schließlich möchte niemand ein Nachzügler sein, der das Rennen um Smart Manufacturing erst beginnt, wenn der Rest der Branche schon weit voraus ist.
Deshalb haben wir im aktuellen State of Smart Manufacturing Report 300 Hersteller stellvertretend für Sie mit den entscheidenden Fragen konfrontiert. Die Ergebnisse liefern Statistiken und Einblicke, von denen Sie bisher nur träumen konnten. Werfen wir also direkt einen Blick auf einige der aufschlussreichsten Erkenntnisse.
Smart-Manufacturing-Adoption auf Rekordniveau
Es lässt sich nicht leugnen, dass der Einsatz von Technologie in der Produktion stetig zunimmt. Aktuell sind vier von fünf Herstellern optimistisch in Bezug auf Smart Manufacturing, und nur 5 % geben an, keine Pläne zur Nutzung verbundener Technologie zu haben. Diese Zahlen mögen selbstverständlich erscheinen, aber oft ist weniger klar, wie und wo diese Technologie tatsächlich eingesetzt wird. Anders gefragt: Wie investieren Ihre Wettbewerber ihre Budgets für Smart Manufacturing?
Was wäre, wenn 70 % Ihrer Branchenkollegen Ihnen sagen würden, dass sie Technologie nutzen, um Prozesse zu automatisieren, Unternehmensdaten zu verfolgen und Menschen, Maschinen und Lieferketten zu verbinden? Und was, wenn 92 % Ihrer Wettbewerber angeben, auf die Cloud zu setzen? Sie würden vermutlich zumindest prüfen wollen, wie Sie das ebenfalls umsetzen. Genau das ist heute Realität.
Die Marktbedingungen sind günstig
COVID-19 hat bestimmte Branchentrends direkt beschleunigt. Smart Manufacturing war bereits vor 2020 eine starke Bewegung, aber in einer Welt nach dem Coronavirus ist der Einsatz von Technologie sprunghaft angestiegen. Und es gibt nicht nur eine einzelne Auswirkung – die Effekte von COVID sind vielfältig und reichen von Veränderungen in der Arbeit bis hin zu alarmierenden Störungen der Lieferkette (siehe den vollständigen Leitfaden für diese Statistiken).
Die Dringlichkeit ist real. Themen, die zuvor wie Unannehmlichkeiten wirkten, haben sich zu ausgewachsenen Problemen entwickelt, die die Produktion auf ein Minimum verlangsamen. Ihre Wettbewerber haben nicht gezögert, wenn es darum ging, ihre bedeutendsten Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden:
Wachstumsmöglichkeiten sind zum Greifen nah
Wie wirkt sich Smart Manufacturing auf den Geschäftserfolg von Unternehmen wie Ihrem aus? Es zeigt sich, dass sich der ROI im Vergleich zu anderen Investitionen deutlich einfacher quantifizieren lässt. Smart Manufacturing verbessert den Lagerbestand hinsichtlich Genauigkeit und Umschlag und senkt gleichzeitig Bestandsniveaus sowie anfallende Steuern. Es steigert den Produktionsdurchsatz, reduziert die Ausfallzeit und erhöht die Arbeitseffizienz. Und nicht zuletzt erschließt es ein beeindruckendes Maß an Qualität und Compliance.
Der Schlüssel zur Nutzung dieser Chancen liegt darin, die Belegschaft zu befähigen. Verbundene Technologie allein kann nur begrenzt Wirkung entfalten. Es braucht Menschen, die Veränderungen annehmen und sich engagiert dafür einsetzen, Technologie voll auszuschöpfen. Ihre Wettbewerber sind aktiv auf der Suche nach neuen Talenten und haben klare Vorstellungen davon, welche Eigenschaften sie in ihrem Team sehen möchten.
Beschleunigen Sie Ihre Smart-Manufacturing-Reise
Dies ist nur ein Bruchteil der Statistiken und Erkenntnisse, die wir während unserer Studie gewonnen haben. Laden Sie den vollständigen Bericht herunter – es ist, als hätten Sie persönlich 300 Ihrer Wettbewerber und Branchenkollegen interviewt. Denken Sie daran: Hersteller im ganzen Land lesen diesen Bericht gerade. Ignorieren Sie ihn, verschaffen Sie ihnen den Vorteil, eine Blaupause zur Beschleunigung der Smart-Manufacturing-Reise zu besitzen.
Bereit, aufzuholen? Suchen Sie nach mehr?Klicken Sie hier, um ein kostenloses Exemplar unseres State of Smart Manufacturing Report zu erhalten.
Verwandte Artikel