Es ist wieder soweit. Lametta und Spielzeug füllen fast jedes Schaufenster an fast jeder Ecke in fast jeder Straße in den USA. Es ist auch die Zeit, in der die meisten Hersteller Tage im Kalender blockieren, um eine physische Inventur durchzuführen. Die physische Inventur umfasst in der Regel das Zählen von Etiketten, die Dateneingabe, das Abgleichen von Differenzen und andere arbeitsintensive Aufgaben, um die Bücher abzuschließen. Während Sie all dies erledigen, verpassen Sie jedoch die festliche Saison.
Würden Sie nicht lieber alle Feiertagsfeierlichkeiten genießen?
Das ist möglich, wenn Sie die Fähigkeit haben, den Lagerbestand in Echtzeit zu verfolgen und zu steuern. Verfolgen und Rückverfolgen des Lagerbestands durch Integration von Barcode-Druck und -Scannen, sodass der gesamte Lagerbestand während des Produktionsprozesses erfasst und im Bestandsmanagementsystem dokumentiert wird und somit jederzeit und von überall aus dauerhaft zugänglich ist. Sie können Etiketten ganz einfach mit Vorlagen generieren, die auf dem Kunden, dem Teil oder dem Versandziel basieren. Sie können den Lagerbestand sogar nach Chargen aufteilen oder zusammenführen, während Sie die genaue Rückverfolgbarkeit der Materialien sicherstellen. Wenn Sie ein Lebensmittel- und Getränkehersteller sind, ist dies unerlässlich. Eine strikte Lagerbestandskontrolle bedeutet weniger Überbestände und geringere Lagerhaltungskosten für eine höhere Rentabilität oder mehr Betriebskapital – und die Abschaffung der physischen Inventur.
Genießen Sie also Pfefferminzrinde, Früchtekuchen und all die anderen Geschmäcker und Erlebnisse der Feiertage mit Familie und Freunden, denn Sie müssen nicht im Werk bleiben. Sie verfügen über Echtzeit-Lagerbestand mit der Manufacturing Cloud, und das sorgt für eine deutlich fröhlichere Feiertagssaison.
Wir wünschen Ihnen eine sichere und angenehme Zeit mit Freunden und Familie.
Frohe Feiertage vom Plex-Team!
Verwandte Artikel