Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Intelligente vs. nicht intelligente MES-Entscheidungen – Welche treffen Sie?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Technologie für die intelligente Fertigung

Erinnern Sie sich an den Tag, an dem Sie Ihr erstes Smartphone erhalten haben? Mit einem einzigen Kauf sind Sie von einem aufklappbaren Kunststoff-Gerät mit 8-Bit-Bildschirm zu einem Gerät übergegangen, das Ihnen uneingeschränkten Zugang zum kollektiven Wissen der Menschheit direkt in die Tasche bringt. Diese Erfahrung hat Ihr Leben verändert. Die diskrete Fertigung durchläuft gerade eine ähnliche Revolution, die die Frage aufwirft: Bleiben Sie bei der „Klapphandy-Fertigung“ oder treten Sie in eine intelligentere Ära ein?

Schon früh auf Ihrer Reise zur intelligenten Fertigung werden Sie erkennen, dass Sie ein Manufacturing Execution System (MES) recherchieren müssen. Wenn Sie verstehen möchten, was ein MES für Sie leisten kann und wie Sie es optimieren, handeln Sie klug und orientieren Sie sich an bewährten Best Practices.

Leistungsverbesserung – oder Status quo beibehalten

Sie haben gehört, dass Daten Unternehmen dabei unterstützen, signifikante Transformationen zu erreichen – aber was bedeutet das eigentlich? Wie gelingt ihnen das? Unabhängig von der Größe eines Herstellers ist ein MES ein entscheidendes Puzzlestück. Aber nicht jedes beliebige MES reicht aus. Es muss intelligenter und stärker vernetzt sein als je zuvor.

Wussten Sie, dass 95 % der Hersteller aktuell in Technologie für die intelligente Fertigung investieren? Gleichzeitig versuchen nur 2 % der Unternehmen, diese Technologie ohne die Cloud zu nutzen. Denn die Cloud bildet die Grundlage für jedes leistungsfähige MES; sie macht sämtliche Prozesse effizienter und ermöglicht sofortige Transparenz in der Lieferkette. Wie andere Trends wurde auch dieser durch die Auswirkungen von COVID-19 erheblich beschleunigt, was 83 % der Hersteller dazu veranlasste, ihre Reise zur intelligenten Technologie für 2021 und 2022 zu einer höheren Priorität zu machen.

Es versteht sich von selbst: Je intelligenter Ihre Technologie, desto besser können Sie die Leistung Ihrer Anlage steigern. Ein starkes MES hilft Ihnen, vier der größten Verbesserungsmöglichkeiten in der Fertigung zu nutzen:

  • Geschwindigkeit von Berichterstellung und Entscheidungsfindung
  • Kontrolle über Material- und Arbeitskosten
  • Betriebliche Transparenz und Effizienz
  • Verbesserte Qualität

Ein smartes MES entfaltet noch viele weitere positive Effekte – letztlich geht es aber immer darum, Ihre Betriebsabläufe zu vernetzen. Wenn Sie alles, was passiert, in Echtzeit über eine einfache Anmeldeseite im Browser sehen, werden Sie nie wieder zu alten Arbeitsweisen zurückkehren.

Digitale Transformation ermöglichen – oder den Anschluss verlieren

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Einführung von Technologien wie dem industriellen Internet der Dinge (IIoT), maschinelles Lernen, Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) und weiteren 100 % Wachstum. Das ist kein Tippfehler. Diese Technologien bilden das Rückgrat der intelligenten Fertigung; sie sind die starke Grundlage, auf der Sie aufbauen.

Darüber hinaus planen 61 % der Hersteller, bis spätestens Mitte 2022 eine Strategie für intelligente Fertigung offiziell einzuführen. Kurz gesagt: Die Zeiten haben sich gewandelt. Ein smartes MES zu nutzen, ist wie im Streaming-Krieg der 2010er Jahre: Netflix erkannte die Zukunft und entwickelte sich intelligent weiter, während Blockbuster an seinem alten Verleihmodell festhielt. Befindet sich Ihr Unternehmen auf dem Weg von Netflix oder Blockbuster?

„Digitale Transformation“ mag wie ein Modewort klingen, aber jenseits des Hypes ist sie eine echte treibende Kraft mit konkreten Auswirkungen auf Ihr Unternehmen. Es geht darum, auf Technologien wie ein MES zu setzen, um Prozesse zu standardisieren und Innovationen zu fördern. Es geht darum, alle Mitarbeitenden mit Daten und Informationen auszustatten, die direkt unter der Oberfläche darauf warten, genutzt zu werden. Und ja, es geht darum, Whiteboards, Notizblöcke und ständig abstürzende Tabellen durch zuverlässige und effiziente Software zu ersetzen.

Wenn die intelligente Fertigung Ihr Ziel ist, dann ist die digitale Transformation das Fahrzeug, das Sie dorthin bringt. Nach der Implementierung und Optimierung ermöglichen Ihnen intelligentere Abläufe Folgendes:

  • Verbinden Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Silos aufbrechen und sofortige Transparenz über jede Aktivität schaffen
  • Automatisieren Sie monotone, fehleranfällige oder sich wiederholende Aufgaben, um die Effizienz zu maximieren und Mitarbeitenden Zeit zu verschaffen
  • Verfolgen Sie den Lagerbestand mit einer detaillierten elektronischen „Papierkette“ von den Rohstoffen bis zu den Fertigwaren, sodass Rückrufe zum Kinderspiel werden
  • Analysieren Sie Echtzeitdaten im Kontext, die eine fundiertere Entscheidungsfindung vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene ermöglichen

Transparenz schaffen – oder im Dunkeln bleiben

Der Start eines wirklich smarten MES ist wie das Einschalten eines Lichtschalters – Sie erhalten sofortigen Einblick in Ihr Unternehmen, als würden Sie aus dem finsteren Mittelalter heraustreten. Diese transparente Sicht auf Ihr Unternehmen ermöglicht es Ihnen, den gesamten Fluss Ihrer Materialien und Finanzen zu sehen und beides zu optimieren. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Produkte in jedem Schritt nachverfolgen, Rückrufe in einem Bruchteil der Zeit durchführen und Probleme lösen, bevor sie überhaupt entstehen. Und dann gibt es noch all die wertvollen Erkenntnisse, die Sie aus Ihren Daten gewinnen.

Doch es gibt eine weitere Seite der Transparenz, die oft übersehen wird: 29 % der Hersteller geben an, dass ein Haupthemmnis für die Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung der Widerstand der Mitarbeitenden gegen Veränderungen ist. Außerdem sagen 81 %, dass Kommunikation und Teamarbeit zu den wichtigsten Kompetenzen der nächsten Generation von Mitarbeitenden zählen.

Ganz gleich, wie sehr die Unternehmensleitung ein MES wünscht – ein MES ist nur so leistungsfähig wie die Menschen, die es nutzen. Ihre Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen benötigen Transparenz darüber, was ein MES ist und wie es ihnen hilft, besser zusammenzuarbeiten und ihre Aufgaben zu erfüllen. Nehmen Sie das Rätsel weg, und Sie gewinnen die Unterstützung der Mitarbeitenden, die Ihre Reise zur intelligenten Fertigung erheblich erleichtert.

Intelligentere Entscheidungen mit einem Manufacturing Execution System

Es braucht mehr als nur ein paar Minuten, um zu verstehen, wie leistungsstark das richtige MES für Ihr Unternehmen ist. Vielleicht suchen Sie nach den genauen Schritten, um Fehler in Ihren Prozessen zu eliminieren. Vielleicht benötigen Sie ein Framework für Ihre MES-Implementierungs-Roadmap. Oder Sie brauchen einfach eine schnelle Übersicht, wie ein MES Ihren Geschäftserfolg steigert, um dies Ihrem Vorgesetzten zu zeigen. Welche zusätzlichen Informationen Sie auch immer für Ihre Reise benötigen – wir haben die Antworten in einer praktischen Ressource zusammengestellt. Das nennen wir intelligent.

Laden Sie Ihr kostenloses Exemplar von MES for Dummies herunter und entdecken Sie alles, was Sie über die Implementierung eines MES wissen müssen.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.