Hersteller in allen Branchen investieren in Industrial Internet of Things (IIoT)-fähige Geräte, und laut TATA Consultancy profitieren sie bereits davon: ein durchschnittlicher Umsatzanstieg von 28.5 Prozent zwischen 2013 und 2014.1
IIoT ist nicht nur für große Fertigungsunternehmen relevant. Ja, große Unternehmen verfügen oft über mehr Infrastruktur und sind stärker von Legacy-Systemen abhängig als Sie. Aber wenn Sie Maschinen haben, die Daten erfassen, und eine Internetverbindung, über die Sie diese Daten teilen, sind Sie dabei. Doch bevor wir zu den Details kommen, was steckt wirklich für Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen drin? Sie stellen Produkte für Ihre Kunden her – sorgen dafür, dass die Qualität so hoch wie möglich ist, und Sie machen Ihre Sache bereits gut. Wie viel mehr erreichen Sie mit IIoT? Lohnt es sich?
IIoT und Ihre täglichen Herausforderungen
Die Verwaltung von Rohstoffkosten, die Überwachung von Lagerbeständen und Ausschuss sowie die Effizienz der Planung sind Herausforderungen, mit denen Sie täglich konfrontiert sind. Da die Kosten für Sensoren und intelligente Maschinen sinken, nutzen Sie diese, um Daten zu gewinnen, die Ihnen helfen, die Effizienz zu steigern, Engpässe zu beseitigen und Prozesse zu optimieren. Sie möchten zum Beispiel die Rückverfolgbarkeit des Lagerbestands in Ihrer gesamten Lieferkette verbessern. Ihre Lieferkette ist vielleicht nicht so komplex wie die eines großen Fertigungsbetriebs, aber Sie müssen dennoch wissen, ob ein Rohstoff aufgrund von Verunreinigungen oder schlechter Qualität aus der Produktion genommen werden muss. IIoT erfordert Konnektivität – und diese Konnektivität verschafft Ihnen eine bisher unerreichte Transparenz.
Dies sind reale Beispiele von kleineren Herstellern, die IIoT heute nutzen, um betriebliche Herausforderungen zu lösen. Ein Hersteller von Automobilteilen setzt Qualitätssensoren ein, um Produkte zu testen, die vom Band laufen. Fällt ein Teil aus der Spezifikation oder besteht einen Qualitätstest nicht, wird die Linie automatisch gestoppt, bis das Problem behoben ist. So spart das Unternehmen die Produktion von zu viel Ausschuss.
Ein anderer Hersteller konnte die Bestandsabstimmung von Stunden auf Minuten verkürzen, und Probe-Rückrufe, die früher mehrere Personen mehrere Tage beschäftigten, dauerten nur noch sieben Minuten – alle erforderlichen Unterlagen wurden innerhalb einer Stunde an einen Kunden gesendet. Dies ist das Ergebnis integrierter Qualitätskontroll- und Compliance-Prozesse.
Identifizierung von IIoT-Potenzialen
Der beste Bereich für den Einsatz von IIoT in einem kleineren Fertigungsbetrieb ist die Identifizierung manueller oder arbeitsintensiver Prozesse. Wo erfassen Sie Daten manuell oder verlassen sich auf mehrere Excel-Tabellen? Wo verlassen Sie sich auf fehleranfällige manuelle Dateneingaben? Das sind Ihre Chancen. Manuelle Prozesse sind bereit für ein Update, wenn Sie Sensoren einsetzen oder Daten von einem smarten Gerät erfassen.
Industry Week stellte fest:
Anstatt zu raten, was mit einem bestimmten Teil nicht stimmt, können Sie sich mithilfe einer Kombination aus IIoT und AR anzeigen lassen, ob das Teil innerhalb der Toleranz liegt und ordnungsgemäß funktioniert… Das Gerät oder der Gegenstand zeigt Ihnen nicht nur an, dass etwas nicht stimmt, sondern auch, was passiert (oder passieren wird), wenn es nicht repariert oder ersetzt wird – was es Technikern erleichtert, ihre Arbeit zu erledigen.2
IIoT ist eine Reise – kein Ziel
Wenn Sie als kleinerer Hersteller Ihre täglichen Herausforderungen mit den Vorteilen des IIoT angehen, sind Sie auf dem richtigen Weg, während sich die Technologie weiterentwickelt. Sie beginnen mit mehr Transparenz und Steuerung des Fertigungsbereichs und fragen sich dann: „Okay, was kommt als Nächstes?“ Aber Sie können nicht starten, wenn Sie nicht die richtige Grundlage haben. Diese Grundlage ist eine flexible und offene Plattform: die Cloud.
Cloud-ERP bietet den unbegrenzten Speicherplatz und die Rechenleistung, die das IIoT im Bereich Big Data erfordert. Cloud-ERP ermöglicht es Ihnen außerdem, neue Geräte und Maschinen einfach in ein vollständig vernetztes Ökosystem zu integrieren – und ist die wichtigste Technologie für die Verwaltung unterschiedlichster Datenpunkte und Kommunikationswege.
Die Vorstellung, Ihr Geschäftsmodell komplett zu transformieren, wie es im Zusammenhang mit IIoT oft diskutiert wird, kann überwältigend wirken, wenn Sie einfach Ihr Geschäft weiterführen möchten. Die Realität ist: IIoT ist da – und die Technologie auch. Sind Sie bereit? Denn andere kleine Hersteller sind es bereits und nutzen die IIoT-Chancen jetzt. Sie sollten das auch tun.
Erleben Sie, wie die Plex Smart Manufacturing Platform Sie dabei unterstützt, IIoT zu nutzen. Laden Sie das Whitepaper herunter: How Cloud ERP Turns IIoT Into a Critical Success Strategy for Manufacturers.
1 Tata Consultancy Services. „Internet of Things: The Complete Reimaginative Force.“ TCS Global Trent Study. Juli 2015.
2 Industryweek.com. „How Augmented Reality Can Revolutionize Manufacturing.“ September 2016.
Verwandte Artikel