Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Fertigungsbereichdaten ermöglichen mehr Geschäftseinblicke für Hatch Stamping

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170502_Fertigungsbereich

Für viele Hersteller fühlt es sich so an, als gelte das alte Sprichwort „günstig, schnell oder gut: Wählen Sie zwei davon“, wenn sie Zuverlässigkeit steigern, Reichweite ausbauen und die Zeit bis zur Wertschöpfung minimieren möchten. In vielen Fällen entspricht das der Realität – aber nicht immer.

Der Plex-Kunde Hatch Stamping Company, ein Hersteller von Metallstanzteilen, der sich auf Präzisions-Metallstanzteile, technische Lösungen und geschweißte Baugruppen für die Automobilindustrie spezialisiert hat, konzentrierte sich gezielt darauf, dieses Problem zu lösen, um ein besseres Verständnis der Gesamtleistung zu gewinnen und fundiertere Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen.

Ein Teil der kritischen Daten von Hatch – wie Produktionszahlen, Leistungszeiten, Qualitätsspezifikationen und Lagerbestandsinformationen – wird im Fertigungsbereich generiert. Daher begann die Suche nach einer Analysen-Lösung, die den wichtigsten Entscheidungsträgern im gesamten Unternehmen die passenden Betriebsinformationen bereitstellt. Hatch definierte zentrale Anforderungen an eine Analysen-Lösung, darunter:

  • Datenansichten, die auf die Bedürfnisse verschiedener Abteilungen oder Einzelpersonen im gesamten Unternehmen zugeschnitten sind – von der Führungsebene bis zum Fertigungsbereich.
  • Optionen, um die Anlagenleistung in acht separaten Werken zu vergleichen, wodurch unternehmensweite Transparenz auf Knopfdruck entsteht und gleichzeitig Ausnahmen erkannt werden.
  • Die Möglichkeit, sich nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren und dabei unzuverlässige manuelle Berechnungen zu ersetzen – und so eine einzige, verlässliche Datenquelle zu schaffen.

Da das Unternehmen bereits die  Plex Smart Manufacturing Platform einsetzt, zog Hatch die kürzlich von Plex angekündigte  IntelliPlex Production Analytic Application in Betracht. Die Anwendung verschafft Herstellern Zugriff auf die Leistung des Fertigungsbetriebs, indem sie Betriebsdaten nutzt, um wichtige Kennzahlen wie Gesamtanlageneffektivität (OEE), Ausschussraten, Erstausbeute, Bestandsumschlag, termingerechte Aufträge und Maschinenverfügbarkeit bereitzustellen. Benutzer können Self-Service-Abfragen ohne Programmierkenntnisse erstellen, und da die Anwendung über die Cloud bereitgestellt wird, ist sie für die entsprechenden Nutzer von jedem Gerät und überall zugänglich.

Die IntelliPlex Production Analytic Application erfordert keine Implementierungszeit und wird mit vorkonfigurierten, rollenbasierten Dashboards ausgeliefert, sodass Hatch sofort starten konnte.

„Wir sind von einem sechsmonatigen Zeitplan für die interne Projektumsetzung dazu übergegangen, einfach über Plex auf die Daten und Tools zuzugreifen, was unseren Anforderungen im gesamten Unternehmen entspricht“, sagt Janice D’Amico, Plex specialist lead, Hatch Stamping.

Da verschiedene Abteilungen – vom Finanzwesen über den Vertrieb bis zur Beschaffung – auf die Anwendung zugreifen können, nutzt Hatch die Anwendung als essenziellen Bestandteil des Unternehmens und erzielt so messbare Ergebnisse, indem der Zugriff auf und die Nutzung von Daten über die Plex Smart Manufacturing Platform ermöglicht wird.

„Das ist kein IT-Tool, sondern ein Tool zur Befähigung“, so D’Amico.

Weitere Informationen zur IntelliPlex Production Analytic Application und zu anderen derzeit über die IntelliPlex Analytic Application Suite verfügbaren Anwendungen – etwa für Vertrieb, Auftragsmanagement, Finanzwesen und Beschaffung – finden Sie in der  Pressemitteilung.

Themen: Industrielle Fertigung Präzisions-Umformtechnik

Kaitlin Rebella
Kaitlin Rebella
Senior Manager of Corporate Communications, Plex Systems
Als Mitglied des Plex-Teams für Unternehmenskommunikation teilt Kaitlin Rebella relevante und aktuelle Geschichten über das Unternehmen, sein Team und die gesamte Plex-Community aus Kunden und Partnern. Sie ist seit über einem Jahrzehnt in den Bereichen Public Relations, Marketing und Kommunikation tätig und hat dabei eine Vielzahl globaler Technologie-, Fertigungs- und Lieferkettenunternehmen vertreten. Kaitlin hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus von der Michigan State University.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.