Als der Apotheker Jacob Shank 1899 eine Vanilleschoten-Aromamischung entwickelte, um den Geschmack seiner Medizin zu verbessern, ahnte er nicht, dass diese Inspiration mehr als ein Jahrhundert später zu einem erfolgreichen Unternehmen werden würde. Seitdem ist sein Unternehmen – Shank’s Extracts – stetig gewachsen, indem es das tut, was es am besten kann: stillschweigend Produkte von höchster Qualität herstellen und gleichzeitig ein verlässlicher Partner für seine Kunden sein.
Diese Verpflichtung zu Qualität und pünktlicher Lieferung war der Antrieb für Shank’s, eine bessere Möglichkeit zur Kontrolle des Lagerbestands zu suchen – und das Unternehmen zu transformieren. Tatsächlich haben wir die Arbeit von Shank’s, die Abläufe auf das nächste Level zu heben, kürzlich bei PowerPlex mit dem „2017 Plex Impact Award for Transformation“ ausgezeichnet.
Die Entscheidung von Shank’s Extracts, auf die Plex Smart Manufacturing Platform umzusteigen, führte nicht nur zu einer Lagerbestandsgenauigkeit von 99,9 % , sondern ermöglichte auch Echtzeittransparenz für das gesamte Unternehmen.
Echtzeit-Produktionsdetails und aktuelle Informationen zu Rohstoffen – und die Gewissheit, dass diese Informationen korrekt sind – sind entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kunden zu bedienen. Vor Plex bot das bisherige ERP -System des Unternehmens lediglich transaktionale Funktionen. Das Unternehmen konnte nicht nachvollziehen, wo sich kritischer Lagerbestand in der 110000 Quadratfuß großen Anlage befand, wie viel Lagerbestand verfügbar war und wo sich Rohstoffe im Produktionsprozess befanden. Die Mitarbeitenden mussten früher den Fertigungsbereich ablaufen, um Materialien zu finden. Am Ende jedes Tages blieb Arbeit übrig.
Mit Plex nutzt Shank’s Barcode-Scanner, um Materialien schnell zu inventarisieren. Die Daten werden in der Cloud gespeichert, sodass jeder genau weiß, wo sich die Materialien in der Anlage befinden. Mitarbeitende sehen, wann Materialien in die Produktion überführt werden und ob entsprechende Qualitätsprüfungen erfolgt sind. Bei einem Problem benachrichtigt Plex die Bediener und stellt sicher, dass Korrekturen nach strengen Vorgaben erfolgen. Jeder mit entsprechender Zugriffsberechtigung kann dann nachvollziehen, was zur Behebung der Probleme unternommen wurde und wann Fertigprodukte an Kunden ausgeliefert wurden. Das Unternehmen verwaltet über 3300 SKUs und 2400 aktive Formeln in Plex – was ein Vertrauen in die Lagerbestände schafft, das eine bessere Planung und geringere Kosten ermöglicht.
Die umfassende Rückverfolgbarkeit hat Shank’s zudem ermöglicht, schneller auf Qualitätsaudits zu reagieren, ohne dass ein erheblicher Aufwand zum Zusammentragen von Unterlagen entsteht. Alle technischen und sicherheitsrelevanten Dokumente, Qualitätsdaten, Audit-Prüfungen, Spezifikationen für Fertigprodukte, Kundeninformationen und Rohstoffdaten sind in Echtzeit verfügbar , sodass jeder nachvollziehen kann, was passiert – nicht nur im Fertigungsbereich, sondern von überall aus.
Es ist immer wieder faszinierend zu erfahren, wie die Unternehmen unserer Kunden entstanden sind. Jede Geschichte ist einzigartig und trägt das Wesen ihrer Ursprünge in dem, was das Unternehmen heute herstellt. Was unsere Arbeit noch lohnender macht, ist die Transformation, die Hersteller erleben, wenn sie Cloud Computing einführen.
Für Shank’s bestand die Transformation in der Fähigkeit, sich an Kundenanforderungen anzupassen – von Co-Produktion über schlüsselfertige Lieferung bis hin zu individuellen Formulierungen und mehr. Die schnelle und nahtlose Erfüllung dieser Anforderungen von Kunden ist der Motor für das Wachstum des Unternehmens. Und weil die Mitarbeitenden befähigt sind, sind wir überzeugt, dass Shank’s seinen Erfolg auch in Zukunft fortsetzen wird.
Verwandte Artikel