Führung bedeutet nicht, Erfolg zu haben. Es geht darum, alte Muster zu durchbrechen und den Plan zu überarbeiten, um Sieg auf Sieg zu erringen.
Genau das hat der diesjährige Empfänger des „Industry Leader Impact Award“ ausgezeichnet getan. Wir sprechen von einem Unternehmen, das von seinen Kollegen bewundert wird. Ein Unternehmen, das Maßstäbe für Best Practices setzt – nicht nur für sein eigenes Unternehmen oder sogar seine Branche, sondern für zukünftige Generationen. Ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr 14 Markteinführungen vorangetrieben, Produktionseffizienzen im Wert von Millionen USD gefördert und Jugendliche betreut hat.
Applaus für Thai Summit America, ein Unternehmen, das in jeder Hinsicht führend ist.
Thai Summit America
Thai Summit America (TSA), 1987 gegründet, bietet Kunden erstklassige Fähigkeiten in den Bereichen Blechstanztechnik, Engineering und Montage sowie Werkzeug- und Formenbau, Konstruktion, Modifikation und Erneuerung. Das Unternehmen ist ein Tier-1-Zulieferer mit automatisierten Pressenstraßen und einem Montagebetrieb, der Robotik für Schweißarbeiten, Fördertechnik und mehr einsetzt.
TSA implementierte Plex im Jahr 2015 und führte 2019 eine Systemüberholung durch, die sich als echter Wendepunkt erwies. Durch die Migration auf die UX-Plattform stieg die Auslastung des gesamten Unternehmens von 30 % auf 85 %. Dies eröffnete ein neues Betriebsniveau, das TSA ermöglichte, zu florieren. Das Unternehmen konnte nicht nur trotz der Pandemie gedeihen, sondern auch die Mitarbeitenden einbinden und der Gemeinschaft etwas zurückgeben.
Was macht TSA zum Branchenführer?
TSA ist ein vielseitiger Vorreiter, der seine Aufmerksamkeit erfolgreich auf drei spezifische Bereiche richtet. Erstens: die lokale Gemeinschaft. Auch wenn Quarantänen, soziale Distanzierung und virtuelle Veranstaltungen eine Herausforderung darstellten, blieb TSA engagiert, Kinder an lokalen Schulen zu betreuen, indem das Unternehmen an Karrieretagen und STEM-Veranstaltungen teilnahm. In Kombination mit einem robusten Praktikumsprogramm sowie der Weiterbildung für Mitarbeitende ist klar, dass TSA den Weg zur Schließung der Qualifikationslücke anführt.
Zweitens fördert TSA das Engagement der Mitarbeitenden. Die Teammitglieder erhalten den Raum, den sie für ihr Wachstum und ihre Entwicklung benötigen, und werden durch effektive Feedbackschleifen gestärkt. Außerdem gibt es ein Future Solutions Committee, das sich aus Vertretern des gesamten Unternehmens zusammensetzt. Dieses Gremium trifft sich einmal im Monat und bietet eine Plattform, auf der alle Stimmen das ansprechen können, was wirklich wichtig ist. Schließlich gibt es noch die COVID-Reaktion von TSA. Das Unternehmen nutzte Plex und die Cloud, um die Arbeit aus der Ferne zu unterstützen, installierte Wärmebildkameras und integrierte COVID-19-Checklisten in die Plattform. Bei all diesen Aktivitäten tut TSA alles, um den Mitarbeitenden eine Umgebung zu bieten, in der sie sich sicher, respektiert und gehört fühlen.
Schließlich setzt TSA ein Beispiel für die gesamte Fertigungsbranche, indem das Unternehmen weiterhin die Erwartungen der Kunden übertrifft. Dies wird durch den Einsatz von Technologie erreicht, um die spezifischen Benchmarks, die den Kunden wichtig sind, zu übertreffen – wie etwa die Gewichtsreduzierung und die Möglichkeit, Produkte vor dem Zeitplan auf den Markt zu bringen. Das ist etwas, das sich jeder Client eines Herstellers wünschen würde.
Technologie zur Verbesserung der Leistung
Im ersten Jahr der Nutzung der Plex UX-Plattform verfolgte TSA einige beeindruckende KPIs. Das Unternehmen setzte sich das Ziel, die Produktionseffizienz um USD 5.000.000,00 zu steigern, und erreichte schließlich eine Steigerung um USD 9.000.000,00 – also fast das Doppelte des angestrebten Ziels. Die Technologie ermöglichte TSA die Nutzung von Modulen für Vorschläge, Mitarbeiterbewertungen, Urlaubsverfolgung, Verletzungsprotokolle und mehr, während den Mitarbeitenden gleichzeitig der Zugriff auf Echtzeitinformationen gewährt wurde. Diese Rationalisierungsmaßnahmen führten zu Einsparungen in Millionenhöhe, während gleichzeitig Tausende von US-Dollar an Prämien an Mitarbeitende ausgezahlt wurden.
Selbst nach dieser positiven Leistung gibt TSA nicht nach. Das Unternehmen verfolgt eine Mentalität, die darauf abzielt, ständig mehr zu erreichen und die Messlatte für alle um sie herum höher zu legen. Wenn potenzielle Kunden die moderne Stanzpressentechnologie von TSA sehen, die einige der effektivsten Ergebnisse in der Branche erzielt, werden sie überzeugt. Wenn TSA heute so erfolgreich ist, kann man sich vorstellen, wo das Unternehmen in Zukunft stehen wird.
„Industry Leader Impact Award 2021“ ausgezeichnet
Ein wahrer Anführer schreibt nicht nur inspirierende Zitate auf LinkedIn. Ein wahrer Anführer unterstützt die Menschen und Gemeinschaften hinter seinen Maschinen und Produkten. Dieses Gefühl der Verbindung ist heute wichtiger denn je, und deshalb zeichnen wir Thai Summit America mit dem „Industry Leader Impact Award 2021“ aus. Herzlichen Glückwunsch noch einmal und vielen Dank an alle Nominierten, einschließlich der Finalisten Riedon und Vulcan!
Wie nutzen führende Hersteller Technologie, um ihre Betriebsabläufe zu verbessern? Erfahren Sie mehr in einer unserer Fallstudien.
Verwandte Artikel