Vor vielen Jahren, als interne IT-Plattformen und -Infrastrukturen cloudbasierten SaaS-Systemen wichen, war die Sicherheit ein deutlich größeres Bedenken als die Leistungsfähigkeit der Software selbst. Während cloudbasierte Systeme zahlreiche Vorteile hinsichtlich Kosten, Updates, Reduzierung der Infrastruktur und weiterer Aspekte bieten, sind viele IT-Fachkräfte und Entscheidungsträger besorgt über die Datensicherheit.
Ein Teil dieser Bedenken beruhte auf der Neuartigkeit der cloudbasierten Speicherung und Datenverarbeitung. Nach Jahren des Aufbaus von Firewalls, Virenschutz und anderen Sicherheitsprotokollen waren IT-Mitarbeitende skeptisch, wenn es darum ging, die Kontrolle über Unternehmensdaten und -transaktionen außerhalb der physischen Unternehmensgrenzen zu geben. Es zeigte sich, dass diese Ängste berechtigt waren, denn der Wechsel in die Cloud brachte mehrere neue Herausforderungen für IT-Manager mit sich. Da die Vorteile die Bedenken überwogen, entwickelten Systemdesigner sicherere Cloud-Kommunikation, um diese Bedenken auszuräumen und Unternehmen gleichzeitig den erforderlichen Zugang und Mehrwert zu ermöglichen.
Wo wir standen
Während der ersten Migration in die Cloud hatten Unternehmen verschiedene Bedenken. Viele Führungskräfte sorgten sich um sichere Kommunikation. Patente und andere sensible Geschäftsdaten werden ständig per E-Mail und Messaging ausgetauscht, und viele befürchteten, dass externe Akteure Zugriff erhalten könnten. Andere befürchteten Angriffe durch „Hacking“ oder ausgeklügelte Data Distribution Service-Angriffe, die eine Cloud überlasten könnten, wie sie es von internen Systemen gewohnt waren. Einige dieser Angriffe könnten sensible Unternehmensdaten entfernen, während andere, wie Malware, ein System beschädigen und das Unternehmen daran hindern könnten, grundlegende Transaktionen durchzuführen.
In den letzten Jahren war eine der größten Bedrohungen die durch noch gefährlichere Ransomware, bei der Angreifer Unternehmensdaten entwenden und ein exorbitantes Lösegeld verlangen, um sie zurückzugeben. Wie in einem White Paper von Plex festgestellt wurde,erhalten weniger als 25 % dieser Unternehmen nach der Zahlung ihre Daten zurück, was die Situation zusätzlich verschärft.
Wo wir heute stehen
Cloud-Sicherheit für Speicher- und SaaS-Anwendungen unterscheidet sich von der unternehmensinternen IT-Sicherheit. Interne Systeme müssen nur Angriffe auf sich selbst abwehren. In einem cloudbasierten System gibt es jedoch zwei Komponenten. Die erste ist die Verantwortung des Cloud-Anbieters, die Sicherheit seiner Infrastruktur sowie der Empfangs- und Liefersysteme für die bereitgestellten Dienste zu gewährleisten. Die zweite ist die Verantwortung der Unternehmen, die die Cloud nutzen, angemessene Protokolle zu implementieren und sicherzustellen, dass Cloud-Daten und -Sicherheit nicht von lokalen Benutzerzugriffspunkten aus kompromittiert werden.
Heute setzen SaaS-Unternehmen wie Plex Supply Chain Planning führende Branchenpraktiken ein, um die Sicherheit ihrer cloudbasierten Systeme zu gewährleisten. Dazu gehören leistungsstarker Viren- und Spyware-Schutz, der täglich aktualisiert wird. Eine weitere Cloud-Sicherheitsmaßnahme zur Risikominderung ist ein verbesserter DDoS-Schutz, um Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren. Zu den Sicherheitsmaßnahmen von Plex Supply Chain Planning gehört auch die Segmentierung kritischer Subsysteme in eine durch eine Firewall getrennte Sicherheitszone. Die Datenverschlüsselung nach AES-256-Standard und höher ist heute bei Anbietern üblich. Die Überprüfung von Transitdaten erfolgt mehrschichtig und auf Paketebene. Die meisten Cloud-Systeme verfügen über Notfallwiederherstellungssysteme und -protokolle für den Fall einer Sicherheitsverletzung. Die Sicherheit heutiger Cloud-Lösungen ist besser als die Sicherheit, die die meisten internen Systeme bieten. Die meisten Sicherheitsverletzungen entstehen durch schwache Passwörter, unzureichende Berechtigungsprotokolle oder fehlendes Patching auf Unternehmensseite – nicht beim Cloud-Anbieter.
Sichern Sie Ihren Lieferketten-Plan mit Plex Supply Chain Planning
Plex Supply Chain Planning bietet führende Software für ein breites Spektrum an Prognose- und Planungsanforderungen, sodass Ihre Lieferkette optimiert und gleichzeitig vor Bedrohungen auf Cloud-Ebene geschützt ist. Die End-to-End-Transparenz Ihrer Lieferkette bedeutet, dass Ihre Kommunikation mit Anbietern und Lieferanten sicher und zuverlässig ist. Mit Plex Supply Chain Planning ermöglicht Ihnen diese Sicherheit die Durchführung erweiterter „Was-wäre-wenn“-Strategien für die Notfallplanung. Und durch erweiterte Analysen können Sie sicher Trends erkennen, um Ihre Geschäftspläne sowie sensible Marketing- und Transaktionsdaten zu schützen. Ein sicheres, cloudbasiertes System bedeutet, dass Sie zuverlässig planen und prognostizieren sowie strategische Pläne entwickeln, die Ihren Wettbewerbsvorteil sichern – ohne Angst vor Datenverlust.
Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Plex Supply Chain Planning Sie unterstützen kann.
Verwandte Artikel