Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Robotic Process Automation (RPA) für Hersteller treibt die Automatisierung voran

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_200623_RoboticProcess (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung)

Da Effizienz für moderne Hersteller eine ständige Strategie ist, stellt Automatisierung eine Schlüsselkomponente für den Erfolg dar. Automatisierung reduziert den Ressourcenaufwand für die Dateneingabe und -überprüfung, sodass sich die Teams auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren können, wie zum Beispiel Reinvestitionen in das Unternehmen, die Optimierung der Lieferkette oder kontinuierliche Verbesserungen.

Nicht nur einzelne Hersteller erkennen den Wert der sogenannten „Hyper-Automatisierung“¹. Hyper-Automatisierung ist eine Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Automatisierung zur Ergänzung der menschlichen Arbeitskraft.

Gartner prognostiziert, dass Unternehmen bis 2024 ihre Betriebskosten um 30 % senken, indem sie Hyper-Automatisierungstechnologien mit neu gestalteten Betriebsprozessen kombinieren. Die Einführung von Hyper-Automatisierung kann zunächst kompliziert oder teuer erscheinen. Hier kommt die Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) ins Spiel. RPA nutzt virtuelle Bots, um sich wiederholende Prozesse auszuführen, die oft monoton, fehleranfällig oder sehr zeitaufwendig sind. Sie ahmen die Aktionen eines Menschen nach, indem sie die Benutzerschnittstelle einer oder mehrerer Software-Anwendungen bedienen, um einen Geschäftsprozess abzuschließen, und können bestehende Technologien und Systeme wie ein ERP oder das MES erweitern.

Innovation

Als Reaktion auf die zur Bekämpfung von COVID-19 eingeführten Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen haben wir erlebt, wie Automobilhersteller und andere Unternehmen ihre Produktion auf die Herstellung wichtiger medizinischer Hilfsmittel umgestellt haben – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Krisenzeiten Innovationen fördern können. Wir erwarten, dass auch bei der Erledigung von Geschäftstätigkeiten mit RPA als leistungsstarkem Problemlösungswerkzeug neue, kreative Ansätze entstehen.

Die Einführung von RPA zur Verwaltung der Rechnungszustellung bei Stant Corporation ist ein Beispiel für Problemlösung. Der Prozess war arbeitsintensiv und erforderte mehrere Technologielösungen. Mithilfe eines Bots auf der Plex Smart Manufacturing Platform konnte Stant den Rückstand bei der Rechnungsbearbeitung von drei Wochen auf vier Tage reduzieren und eine 100 %ige Genauigkeit bei der Dateneingabe erzielen. Heute können 80 % der Rechnungen ohne Eingriff direkt in die Verarbeitung übergehen.

Automatisierung

Automatisierung wird in der Belegschaft häufig negativ wahrgenommen, insbesondere im Zusammenhang mit Arbeitsplatzabbau. Doch bedenken Sie Folgendes: Wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, die Anstrengungen der Mitarbeitenden bei sich wiederholenden Aufgaben zu verringern, steigert es nicht nur die Produktivität und reduziert kostspielige Fehler, sondern erhöht auch die Arbeitszufriedenheit. Es geht darum, sich auf neue Weise einzubringen und Automatisierung als Ergänzung zur menschlichen Arbeitskraft zu nutzen, anstatt sie zu ersetzen. Bots verfügen zwar über die Intelligenz, Daten zu interpretieren und auszuführen, jedoch nur innerhalb eines definierten Workflows. Intellekt hingegen ist etwas, das ein Bot nicht leisten kann.

Aufwändige Aufgaben wie die unternehmensübergreifende Abstimmung, die für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens entscheidend ist, sind besonders zeitintensiv. Durch Automatisierung können Mitarbeitende entlastet, die Konformität mit Vorschriften verbessert und die Genauigkeit erhöht werden. Die so gewonnene Zeit ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich auf die Steuerung des Unternehmens zu konzentrieren.

Erweiterbarkeit

Wir sind überzeugt, dass jede neue Fertigungstechnologie, auch RPA, in das Zentrale Erfassungssystem eines Unternehmens integriert werden sollte. Integrierte Technologie liefert eine zentrale Informationsquelle und verhindert als langfristige Strategie die Informations- und Ressourcensilos, die Unternehmen oft daran hindern, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Deshalb hat Plex eine Partnerschaft mit Thirdware und Automation Anywhere geschlossen, um RPA in die Plex Smart Manufacturing Platform zu integrieren. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche Technologie – Sie können einfach Automatisierungsfunktionen integrieren und alle Vorteile nutzen.

¹ Quelle: Gartner, „Predicts 2020: RPA Renaissance Driven by Morphing Offerings and Zeal for Operational Excellence“, Stephanie Stoudt-Hansen et al., 10. Dezember 2019


Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster ist CTO und leitet unsere Technologiestrategie sowie Forschungs- und Designinitiativen, die sich auf Cloud-Lösungen der nächsten Generation für Fertigungsunternehmen konzentrieren. Als Gründungsmitglied des Plex Team war Jerry maßgeblich an der gesamten Entwicklung von Plex beteiligt und überwachte die technischen Übergänge in jeder Phase unseres Wachstums. Jerry hat seinen Abschluss in Informatik an der Liberty University erworben.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.