Wenn Sie an traditionelle ERP-Konfigurationen denken, ist der Zugriff in der Regel auf eine ausgewählte Gruppe von Personen beschränkt. Dies liegt meist daran, dass das System Programmierkenntnisse erfordert oder die Lizenzierung auf eine kleine Anzahl von Benutzern begrenzt ist.
Argent International suchte nach einer anderen Art von ERP – einem System, das allen Mitarbeitenden im Unternehmen den Zugriff auf relevante Informationen ermöglicht, sodass sie fundiertere Entscheidungen treffen, ihre Arbeit effektiver erledigen und zum Geschäftserfolg des Unternehmens beitragen können. Heute hat jeder Mitarbeitende bei Argent einen Benutzernamen und ein Kennwort für die Plex Smart Manufacturing Platform. Die Unternehmensleitung glaubt an das Prinzip, alle Mitarbeitenden in das Unternehmen einzubeziehen, bekannt als „Open Book Management“. Da Finanzinformationen zugänglich sind, können die Mitarbeitenden erkennen, wie sie zum Kostenmanagement, zu höherer Qualität und besserer Leistung beitragen können. Das Unternehmen zeigt wöchentlich Gewinn- und Verlustzahlen auf einem Videomonitor außerhalb des Pausenraums an, damit alle für den Monat auf Kurs bleiben. Wenn nun Prüfer kommen, gehen sie direkt zu Plex, um in Echtzeit zu sehen, wie das Unternehmen Qualität im System verwaltet.
Wie hat sich diese Mitarbeiterbefähigung für Argent ausgezahlt? Die Zahlen sprechen für sich: eine pünktliche Lieferung von nahezu 100 Prozent, eine Lagerbestand-Genauigkeit von 98 Prozent und ein Umsatzwachstum von 20 Prozent. Darüber hinaus ist der Lagerbestand so genau, dass die Mitarbeitenden keine physischen Kontrollen der Rohmaterialien mehr durchführen müssen. Und die Maschinenausfallzeit hat sich dank einer Kombination aus Plex und dem Andon-Beleuchtungssystem des Unternehmens verringert. Wenn eine Maschine länger als 20 Minuten ausfällt, blinkt das Andon-Licht und informiert die Mitarbeitenden im Fertigungsbereich über die Situation. Anschließend sendet Plex Warnmeldungen, damit schnell Maßnahmen ergriffen werden können.
Da Daten für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter jederzeit verfügbar sind, hat Argent erkannt, dass Zugänglichkeit ein entscheidender Faktor für einen effizienteren und profitableren Fertigungsbetrieb ist. Lesen Sie den vollständigen Anwenderbericht von Argent hier.
Verwandte Artikel