Um die Anforderungen einiger Automobilhersteller zu erfüllen, müssen Sie nachweisen, dass Sie die Standards der Advanced Product Quality Planning (APQP) einhalten – andernfalls können Sie nicht konkurrieren. Wenn Sie wie viele der Automobilzulieferer sind, mit denen wir sprechen, ist die Erstellung der erforderlichen Dokumentation vermutlich eine zeitaufwändige Papierjagd zwischen Kunde, Technik, Qualitätsmanagement und weiteren Abteilungen. Und sobald Sie das Kästchen abgehakt haben, bringt dies Ihrem Fertigungsbetrieb kaum einen Mehrwert.
Doch es geht auch anders.
Der traditionelle Ansatz für APQP
Die Nutzung herkömmlicher Methoden zur Verwaltung von Qualitäts- und Regulierungsdokumentation – das manuelle Sammeln von Informationen oder das Herausziehen von Daten aus voneinander getrennten Systemen – führt zu erheblichen Ineffizienzen und verbessert die Produktqualität nicht direkt. Sie haben dokumentiert, dass Sie in der geforderten Menge produzieren, aber es gibt keine Steuerungsmechanismen, die dies sicherstellen. Letztlich hat Papierdokumentation wenig mit Ihren Qualitätsmanagementprozessen zu tun.
Digitalisierung von APQP bedeutet Operationalisierung von Qualität
Geschlossene Qualitätsregelkreise in einem cloudbasierten ERP-System speichern alle Daten in einer einzigen, sicheren Datenbank – von Kundenspezifikationen über Steuerungspläne bis zu Prüflisten. Alle Beteiligten können auf Basis derselben Daten zusammenarbeiten – und sämtliche APQP-Dokumentation ist online verfügbar, wann immer Sie oder Ihr Kunde sie benötigen. Diese zentrale Informationsquelle nutzt die Plex Smart Manufacturing Platform zur Steuerung des Fertigungsbetriebs und setzt dabei den Steuerungsplan als Leitfaden für die Ausführung ein. Die Einrichtung muss vollständig abgeschlossen sein. Es werden ausschließlich die spezifizierten Eingangsmaterialien akzeptiert. Und Qualitätsverfahren sind zwingend einzuhalten, sonst wird die Produktion nicht erfasst. Das ist fehlersichere, operationalisierte Qualität.
Qualitätskontrolle und Qualitätsmanagement in der Cloud
Operationalisiertes Qualitätsmanagement bedeutet, dass Produktions- und Qualitätsdaten automatisch erfasst werden und jederzeit in Echtzeit von überall und auf jedem Gerät verfügbar sind. Vorgesetzte und Qualitätsmanager können den Qualitätsstatus prüfen und sogar die Echtzeit-Statistische Prozesssteuerung überwachen, bevor Toleranzen außerhalb der Spezifikation geraten.
Verbinden Sie Ihr Unternehmen mit Ihren Kunden und Lieferanten, ohne sich um die Verwaltung einer aufwendigen IT-Infrastruktur sorgen zu müssen – denn alles läuft über ein cloudbasiertes ERP-System. Wir kümmern uns um die IT, damit Sie sich auf erstklassige Produktqualität konzentrieren können. Ist das nicht das, was Sie lieber tun möchten?
Wenn Sie diese Informationen hilfreich fanden, sehen Sie sich die Infografik an: Die Vorteile eines End-to-End-Qualitätsmanagement-Ansatzes.
Verwandte Artikel