Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Mobilität verschafft Herstellern unmittelbaren Zugriff auf entscheidende Steuerungsfunktionen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_171116_Mobilität im Fokus

Eine aktuelle Branchenstudie hat die Bedeutung von Mobilgeräten in der Fertigung bestätigt und herausgefunden, dass 90 % der Hersteller bereits Mobiltelefone, Laptops und Scanner nutzen und weitere 30 % planen, Consumer-Tablets einzusetzen. Mobilität ist schlichtweg Teil der aktuellen und zukünftigen vernetzten Fertigungsumgebung. Aber warum?

Es gibt zwei wesentliche Wege, wie mobile Geräte die Fertigung verbessern: Einerseits durch die Erweiterung des Daten- und Systemzugriffs, andererseits durch die Unterstützung von Innovationen im Fertigungsbereich. In diesem Beitrag steht der Zugriff im Fokus.

Früher bedeutete der Zugriff auf Daten aus dem Fertigungssystem, sich an einem Terminal im Fertigungsbereich anzumelden oder auf das Local Area Network jedes Werks zuzugreifen. Bei mehreren Standorten musste dieser Vorgang für jede Anlage wiederholt werden, um einen vollständigen Überblick über das Unternehmen zu erhalten, und die Daten mussten zusammengesetzt werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu gewinnen.

Für Hersteller, die auf Cloud-ERPumgestellt haben, ist der Prozess jedoch ganz anders. Alle Daten aus allen Standorten werden in Echtzeit in einem einzigen Repository gespeichert. Dies fördert den Benutzerzugriff, was durch 74 % der Teilnehmer an der Fertigungsumfrage bestätigt wurde, die angaben, dass die Cloud die Konnektivität mit mobilen Geräten verbessert hat. Über das zentrale Zentrales Erfassungssystem hinaus unterstützt ein natives Cloud-ERP auch den browserbasierten Zugriff: Sie benötigen lediglich ein Browser-fähiges Gerät, um auf das System zuzugreifen.

„Den Zugriff auf unser gesamtes Unternehmen direkt zur Hand zu haben, ist wirklich ein Wendepunkt“, sagt Art DiTulio, IT Director für Cadillac Products. „Wenn nach Feierabend oder wenn ich nicht im Büro bin etwas passiert, kann ich einfach ein Smartphone oder Tablet nutzen und auf alle Informationen zugreifen, die ich für eine schnelle Entscheidung benötige. Tatsächlich verwenden wir Amazon Fire Tablets, weil sie nur USD 50,00 kosten. Wenn eines kaputtgeht, kaufen wir einfach ein neues, melden uns über den Browser bei Plex an und sind sofort wieder verbunden. Keine Einrichtung erforderlich, keine Software zu installieren. Diese Mobilität gibt unseren Nutzern völlige Freiheit.“

Cloud-ERP-Kunden warten nicht auf Informationen, weil sie es nicht müssen. Daten stehen an einem Ort, in Echtzeit, von überall und über jedes Gerät zur Verfügung – das spart Zeit und Geld und ermöglicht fundierte, informationsbasierte Entscheidungen.

Erfahren Sie, wie Mobilität Ihre Fertigungsabläufeverbessern kann. Sichern Sie sich Ihr Exemplar von „The Definitive Guide to Connected Manufacturing“.

Themen: Raumfahrt Automobil Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik

Dave Morfas
Dave Morfas
Director of Product Marketing, Plex Systems
Dave Morfas ist seit mehr als 20 Jahren in der High-Tech-Branche tätig und hat Kunden in Europa, Asien-Pazifik, LA und Nordamerika in verschiedenen Funktionen im Gruppenmanagement, Produktmarketing und Produktmanagement betreut. Derzeit ist Dave als Director of Product Marketing für Plex tätig und verantwortet die strategische Produktausrichtung, Wettbewerbsanalysen sowie Content-Marketing und -Erstellung.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.