Die Zeiten, in denen Lagerbestände oder Produktionsdaten auf Papier dokumentiert, gesammelt und manuell zusammengetragen wurden, sind vorbei – oder sollten es zumindest sein. Leider verlassen sich viele Hersteller immer noch auf manuelle Prozesse, obwohl die Kombination aus Mobilität und Cloud eine bessere Alternative bietet.
Viele unserer Kunden nutzen jedoch einige wichtige Trends. Erstens werden mobile Geräte immer günstiger. Zweitens werden sie immer leistungsfähiger. Drittens sind sie vielseitiger und besser vernetzt als je zuvor. Diese Faktoren kommen mit Hilfe der Cloud zusammen, um Herstellern Innovationen und Effizienzsteigerungen im Fertigungsbereich zu ermöglichen.
Die Kombination aus Cloud und mobilen Geräten eröffnet neue Ebenen der Flexibilität und Freiheit. Ein Hersteller, PKC Group, hat einen nahezu vollständig mobilen Fertigungsbereichgeschaffen. Die Mitarbeitenden nutzen Microsoft Surface-Tablets, um über einen Browser auf das Cloud-ERP zuzugreifen, da bei einem echten, SaaS-basierten Cloud-ERP keine Client-ERP-Software zu installieren ist. PKC stellte dann fest, dass die Tablets mit kostengünstigen Bluetooth-Handscannern für das Scannen im Fertigungsbereich kombiniert werden können – so kann zum Beispiel der Lagerbestand direkt in Echtzeit in die Cloud gescannt werden.
Im Gegensatz dazu erforderte die herkömmliche Vorgehensweise, dass Mitarbeitende sich an einem Terminal einloggen, um Lagerbestandsdaten abzurufen, den Bestand mit einer separaten Scanpistole zu erfassen (die möglicherweise nicht direkt mit dem ERP-System verbunden war) und am Ende einer Schicht einen Massenupload oder Ausdruck durchzuführen, was eine nachträgliche Dateneingabe ins System erforderte. Stattdessen hat PKC das ERP-System mit dem Tablet direkt in die Hand der Anwender gelegt und ermöglicht, dass Lagerbestände unmittelbar vom Scanner im Fertigungsbereich über die Scanner-/Tablet-Kombination ins ERP eingegeben werden.
Ein weiterer Hersteller, EG Industries, nutzt Consumer-Technologie, um eine sehr kostengünstige Methode für das Scannen und die Verfolgung im Fertigungsbereich zu entwickeln. Das Unternehmen verwendet günstige Apple iPod Touches, die mit einem Bluetooth-Gehäuse mit integriertem Scanner kombiniert werden. Sie greifen auf Cloud-ERP auf dem iPod (über die Plex Mobile-App) zu, verbinden den Scanner via Bluetooth mit dem iPod und erhalten so für sehr wenig Geld ein Scan-Gerät, das Informationen direkt über den iPod in Plex eingibt.
Diese Kunden erkannten die Chance, die Flexibilität eines browserbasierten Cloud-ERP-Systems in Kombination mit leichten, günstigen Consumer-Mobilgeräten zu nutzen, um eine einfache, aber leistungsstarke Lösung zu schaffen.
Mit Cloud-ERP als Rückgrat für Innovation werden Ideen im Fertigungsbereich schnell zur Realität. Erfahren Sie, wie Mobilität Ihre Betriebsabläufe verbessern kann. Laden Sie „The Definitive Guide to Connected Manufacturing“ herunter.
Verwandte Artikel