Automobilhersteller sind nur erfolgreich, wenn sie sich weiterentwickeln.
In einer Branche, die auf Bewegung ausgerichtet ist, müssen heutige Zulieferer die gleiche Geschwindigkeit und Agilität auf ihre Fertigungsabläufe anwenden, die sie auch von den Produkten erwarten, die sie herstellen.
Zugang zu Informationen als Schlüssel
Führungskräfte müssen jederzeit Daten und Informationen zur Verfügung haben, um Betriebsabläufe kontinuierlich zu überwachen, Probleme oder Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und schnell auf sich ändernde Kunden- und Marktanforderungen zu reagieren.
Mobilität ermöglicht den sofortigen Datenzugriff, den heutige Automobilzulieferer suchen, und wird ein zentrales Thema der Diskussion auf den kommenden CAR Management Briefing Seminars (MBS) in Traverse City, Michigan sein. Der kluge Einsatz von Mobilität zur Unterstützung globaler Strategien in der Automobilfertigung zieht sich als Leitmotiv durch die viertägige Veranstaltung.
Die Consumer-to-Business-Evolution
Die meisten von uns haben im privaten Umfeld bereits erlebt, wie einfach es ist, Informationen in Echtzeit über mobile Apps zu teilen.
Führungskräfte übertragen diese Erwartungen auf ihre täglichen Geschäftsabläufe. Sie beginnen, Mobilitätsanwendungen mit anderen Geschäftstechnologien zu kombinieren, um die Aktualität der Daten, die sie im Arbeitsalltag prüfen und nutzen, zu optimieren.
Die Einführung mobiler Anwendungen wird in der gesamten Fertigungslandschaft zu einer Priorität und erfolgt mit einer Geschwindigkeit, die mit anderen Innovationen wie BI und Cloud-Technologien vergleichbar ist.
Doch keine dieser Entwicklungen geschieht isoliert. Da immer mehr Automobilzulieferer jedes Jahr von lokalen ERP-Lösungen auf cloudbasierte Lösungen umsteigen, erwarten sie, dass sie auf diese neuen Lösungen von iPads, iPhones und anderen mobilen Anwendungen aus zugreifen können. Lösungsanbieter wissen das und beginnen, Mobilität als festen Bestandteil aller Angebote für Geschäftstechnologien zu integrieren.
Die Zukunft ist jetzt
Heutige Hersteller können praktisch jedes Mobilgerät nutzen, um auf ihre in Echtzeit erfassten Daten zuzugreifen. In der Automobilindustrie liefern führende Anbieter wie Plex Systems Unternehmenssoftware in der Cloud, die allen Nutzern über mobile Anwendungen und verschiedene Internet-Browser zugänglich ist. Diese Flexibilität verschafft Herstellern die Möglichkeit, von jedem Ort mit Internetzugang und mit jedem Gerät auf ihre Unternehmensanwendungen und Betriebsdaten zuzugreifen und diese zu nutzen.
Dank Lösungen wie SmartPlex steht Ihnen Fertigungstechnologie jederzeit und überall zur Verfügung.
Mobiler Zugriff erstreckt sich auf Mitarbeitende in sämtlichen globalen Fertigungsfunktionen und -standorten.
In einer Umgebung, in der Informationen Macht bedeuten, vereint diese Entwicklung optimalen Informationszugang mit effizienter Datenübertragung, um Anwender bei der Optimierung ihrer Abläufe zu unterstützen und ihnen eine Position an der Vorderkante zu sichern.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie mobile Anwendungen mit Cloud-Technologie zusammenwirken? Informieren Sie sich über SmartPlex, eine Innovation, die täglich mehr als 40000 Fachleuten in der Fertigung den Zugriff auf cloudbasierte Daten über mobile Anwendungen ermöglicht.
Verwandte Artikel