Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Mobile Smart Manufacturing-Plattformen: Parkour auf dem Shopfloor

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Früher war es, als müsste man versuchen, einen schlafenden Elefanten mit einem Skateboard zu bewegen. Fehlende Kommunikation, zeitverzögerte und isolierte Daten sowie manuelle Aufzeichnungen machten die Aufgabe langsam und schwerfällig.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute bieten intelligente Fertigungsplattformen Echtzeitdaten-Analysen und Einblicke, um die Produktion effizienter und agiler zu gestalten. Und wenn die auf diesen Plattformen basierenden Lösungen über mobile Geräte bereitgestellt werden, werden Smart-Manufacturing-Strategien so agil wie ein Parkour-Profi.

Ihre Produktionshalle – Schwerkraft überwinden

Britannica definiert Parkour als das Überwinden von Hindernissen durch Laufen, Springen, Klettern, Überspringen und andere gymnastische Bewegungen, um von Punkt A nach Punkt B auf die schnellste und effizienteste Weise zu gelangen. Wer schon einmal Parkour-Videos im Internet gesehen hat, weiß: Es sieht aus, als würde eine athletische Person die Schwerkraft überwinden.

Mobile Anwendungen für die intelligente Fertigung haben einen ähnlichen Effekt auf die Produktion: Sie verwandeln den schlafenden Elefanten auf dem Skateboard in einen schlanken, eleganten Panther mit Flügeln, der präzise und kraftvoll dort landet, wo und wann er gebraucht wird. Durch die Erweiterung der bereits beachtlichen Leistungsfähigkeit der Smart-Manufacturing-Plattform auf Tablets, Telefone und andere mobile Geräte sind die Nutzer nicht mehr an den Boden gebunden. Sie haben unmittelbaren Zugriff auf relevante Daten und Werkzeuge, die sie für ihre Aufgaben benötigen.

Wie beim Parkour ermöglichen mobile Plattformen den Nutzern, Hindernisse wie Produktionsmaschinen oder -prozesse zu überwinden und zeitkritische, relevante Eingaben zu tätigen. Tablets, Laptops, Telefone und Wearables entsprechen dem Laufen, Rollen, Klettern und Springen beim Parkour, um Nutzer und Daten genau dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Vorteile mobiler Smart-Manufacturing-Plattformen

Der Zugriff auf Daten von mobilen Geräten aus – überall auf dem Shopfloor – eröffnet zahlreiche Vorteile für die Produktion. Dazu zählen:

  • Höhere Effizienz – Smart Manufacturing basiert auf erweiterten Analysen, automatisch erfassten Daten und HMIs, um Einblicke zu liefern und Produktionsprozesse zu automatisieren. Doch Bediener, Techniker und Instandhaltung bleiben entscheidend für die Produktion. So wie ein Parkour-Athlet über Dächer springt, statt ein Gebäude hinunter- und das nächste hinaufzuklettern, ermöglicht der Einsatz von Tablets und mobilen Geräten, dass Eingaben und Entscheidungen auch abseits der HMIs – und mehrere Maschinen entfernt – getroffen werden. Die kumulative Wirkung zusätzlicher Daten durch unmittelbaren Zugriff lässt die cloudbasierte Plattform noch leistungsfähiger werden.
  • Reaktionszeit – Mit blitzschnellen Warnungen und Benachrichtigungen gelangen Echtzeitdaten direkt zu den Personen, die sie benötigen. Zuverlässige Einblicke werden aus der Plex Smart Manufacturing Platform gewonnen und vereinfachen Aufgaben und Benachrichtigungen. Nutzer treffen fundierte und sofortige Entscheidungen, um die Produktion am Laufen zu halten.
  • Flexibilität – Da Plex Mobile eine mobile Anwendung ist, die mit verschiedenen Gerätetypen funktioniert, können sich Nutzer schnell an die vertraute Oberfläche gewöhnen – unabhängig vom verwendeten Gerät. Die Anwendung lässt sich zudem per Bluetooth auf Strichcode-Scanner, Wearables und Smart Glasses erweitern.
  • Agilität – Parkour erfordert von Natur aus Agilität. Dasselbe gilt für eine mobile Smart-Manufacturing-Plattform. Die Plex Mobile-Anwendung ist agil, weil sie schnell und flexibel ist. Durch die Nutzung der erweiterten Analysen der cloudbasierten Plattform kann die mobile Anwendung rasch zwischen Aufgaben wechseln. Dieselben Einblicke ermöglichen präskriptive und proaktive Lösungen, sodass sie auch bei Veränderungen oder Unterbrechungen agil bleibt.

Lassen Sie sich von Parkour für Ihre Fertigung inspirieren

Jetzt ist es Zeit, das Spiel zu verändern. Hören Sie auf, den schlafenden Elefanten auf dem Skateboard bewegen zu wollen, und ermöglichen Sie eine effiziente Produktion durch Echtzeitdaten und Analysen in einer vernetzten Umgebung.

Mit Plex Mobile schöpfen Sie alle Vorteile einer modernen Smart-Manufacturing-Strategie voll aus. Sie erhalten eine schnellere operative Steuerung, mit der Sie Hindernisse zügig überwinden, Ihre Systeme optimieren und die Leistung auf neue Weise steigern. Und das alles, ohne ins Schwitzen zu geraten (oder Wände hochspringen zu müssen).

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, wie die Plex Mobile-App Ihre Fertigung auf das nächste Level heben kann hier.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.