Wenn Sie weiterhin auf manuelle, papierbasierte Prozesse setzen, ist es schwierig, eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen – und vermutlich wissen Sie nicht einmal genau, wie hoch die tatsächlichen Kosten dafür sind. Fakt ist: Sie verlassen sich auf Ihre Qualitätskontrollmanager, damit diese gewährleisten, dass Bediener Prüfungen wie vorgeschrieben und in den richtigen Intervallen durchführen. Das ist ein kostenintensiver Einsatz wertvoller Ressourcen. Die Erfassung der Qualitätskosten erfordert meist mehrere Tabellenkalkulationen und die manuelle Erstellung von Berichten – doch wie verlässlich die Ergebnisse sind, hängt davon ab, wie aufmerksam und präzise Bediener die Werte notieren. Bei Audits müssen Sie schließlich stundenlang Ordner mit Aufzeichnungen durchsuchen und einzelne Dokumente lesen, um die passende Dokumentation für den Nachweis der Compliance zu finden.
Doch es gibt eine Alternative.
Die Plex Smart Manufacturing Platform digitalisiert Inspektionen, eliminiert Papier und operationalisiert Prozesse, indem sie vorschriftsmäßige Prüfungen zu festgelegten Intervallen erzwingt – so wird Compliance praktisch automatisch. Prüfblätter und Prozessanweisungen werden vom System initiiert. Liegen Prozesse außerhalb der Spezifikationen, lässt das System den Bediener erst dann fortfahren, wenn die Abweichung korrigiert oder dokumentiert wurde.
Batesville Tool & Die, ein globaler Lieferant von Präzisions-Metallstanzteilen für die Automobil-, Haushaltsgeräte- und andere Branchen, setzt Plex als integrierten Bestandteil der Produktion ein. Kontrollpläne überwachen die technische Qualität der Teile und sorgen für eine konsistente und zeitnahe Kommunikation mit den Bedienern. Dazu gehören Details zu Teilespezifikationen, Einrichtung und Betrieb, sowie Befehl, damit alle vorhersehbar hochwertige Produkte fertigen. Inspektionsdaten werden direkt in bedienerfreundliche Prüfblätter eingegeben, anhand der Spezifikationsgrenzen validiert und in Plex gespeichert, um eine konsistente Steuerung des Fertigungsprozesses zu gewährleisten.
Auch die Einhaltung von Vorschriften wird deutlich einfacher, da jeder Prozessschritt erfasst und dokumentiert wird. Fordert ein Auditor Informationen an, muss er sich lediglich im System anmelden und kann durch Prozesse und Dokumente navigieren, die alle auf die Kontrollpläne zurückverweisen. Zum Beispiel wird die Einhaltung der International Traffic in Arms Regulation (ITAR) erheblich erleichtert, da das System Mitarbeitende kennzeichnet, deren Benutzerprofil anzeigt, dass sie keine US-Staatsbürger sind und daher keinen Zugriff auf sensible Daten erhalten. Sie können zudem die Schulungen und Zertifizierungen für Ausrüstung überwachen, um zu verhindern, dass Bediener Maschinen nutzen, für die sie nicht qualifiziert sind – das gewährleistet Arbeitssicherheit, reduziert Schäden an der Einrichtung, minimiert Rohstoffabfall und mehr.
Durch die Abschaffung manueller Prozesse entlasten Sie Ihr Team von Routinetätigkeiten und senken das Risiko von Fehlern – für schlankere Abläufe. Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihr Fertigungsunternehmen mit der Plex Smart Manufacturing Platform vor Fehlern schützen. Laden Sie das eBook herunter: 6 Ways Error-Proofing Protects Your Manufacturing Business.
Verwandte Artikel