Globaler Datensatz
Da wir uns dem Ende des Monats Mai nähern, deuten die einzigartigen COVID-19-bezogenen Daten von Plex darauf hin, dass für die kommenden Wochen vorsichtiger Optimismus angebracht ist, da die Anzeichen für eine Erholung zunehmen. Seit Ende April verzeichnen wir eine vierwöchige Phase positiver Produktionsaktivität.
US-Datensatz
US-Hersteller verzeichnen in den letzten vier Wochen eine stetige Zunahme der Aktivität (und in der letzten Woche besonders deutlich), nachdem sie im April einen von der Federal Reserve gemeldeten Einbruch erlebt hatten, der die gesamte Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 11,2 % reduzierte.Die amerikanischen Hersteller haben die Produktion zwischen der Woche vom 13. April und der Woche vom 18. Mai um 84 % gesteigert. Angeführt wird diese Erholung von Automobilzulieferern, vermutlich aufgrund der Nachricht, dass viele in den USA ansässige Automobilhersteller wie Ford, GM und Tesla (zusammen mit in den USA ansässigen Werken von Unternehmen wie FCA) wieder öffnen. Die Bemühungen der OEMs haben begonnen, ihre umfangreichen globalen Automobil-Lieferketten wieder zu aktivieren, was die gesamte US-Produktionsaktivität antreibt.
Weitere Branchen, die in der vergangenen Woche einen positiven Anstieg der Produktion in den USA verzeichneten, sind die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung, die nach einem weltweiten Wachstum von nahezu 60 % im Wochenvergleich in der letzten Woche einen weiteren Anstieg von 5 % verzeichneten.Die Elektronikindustrie, die im Vergleich zur Automobil- sowie zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche einen relativ kleinen Datensatz aufweist, verzeichnete ebenfalls ein Wachstum von 15 % gegenüber der Vorwoche. Es ist wichtig zu beachten, dass die Hersteller trotz der positiven Entwicklung im vergangenen Monat weiterhin deutlich unter dem Produktionsniveau von Ende Februar/Anfang März liegen.
Mexiko-Datensatz
Kanada-Datensatz
Ähnlich wie in den USA verzeichnen sowohl Mexiko als auch Kanada im Mai mehrere Wochen mit einer Aufwärtstendenz der Aktivität. Unsere Daten zeigen, dass das Wachstum in diesen beiden Ländern, wie in den USA, größtenteils auf die erhöhte Aktivität von Herstellern zurückzuführen ist, die die Automobilindustrie beliefern. In Mexiko erwarten wir in den kommenden Wochen ein anhaltendes Wachstum, basierend auf Medienberichten, dass GM letzte Woche Werke wiedereröffnet hat, während andere Automobilhersteller und Zulieferer, darunter Kia, FCA und Lear Corp., diese Woche die Produktion wieder aufgenommen haben. Ein konsistenter Trend in diesen Berichten ist, dass die Wiedereröffnungsbemühungen aller Hersteller mit einer soliden Schulung zu neuen Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen beginnen.
China-Datensatz
China Erlebt anhaltende Störungen
China bleibt unser frühester Anzeige für die Zukunft der Fertigungsindustrie, da die ersten bekannten Fälle von COVID-19 dort 3–6 Wochen vor dem Rest der Welt auftraten. Während die Kurven des Diagramms in dieser Phase des Erholungsprozesses deutlich anders verlaufen als in den USA, Mexiko und Kanada, deutet dies auf das Potenzial für ein disruptives Erholungsmuster hin, das bestimmte Regionen oder Branchen bei ihren laufenden Erholungsbemühungen erleben könnten. Wie aus dem obigen Diagramm ersichtlich ist, haben die Bemühungen der chinesischen Hersteller, zu den Aktivitäten vor COVID-19 zurückzukehren, die Mitte März optimistisch waren, nun ein Plateau erreicht. Dieser Trend könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten für chinesische Unternehmen fortsetzen, da US-Gesetzgeber beginnen, Steuererleichterungen, neue Regeln und Subventionen zu prüfen, die Anreize für die Rückverlagerung von Produktionsstätten durch US-basierte Unternehmen schaffen würden.
Ausblick – Priorisierung der Arbeitssicherheit als Schlüssel zur Erholung
Es ist nicht überraschend, dass Unternehmen – ähnlich wie viele Bundesstaaten und Länder – Sicherheitsprotokolle kommunizieren, vorbereiten und einüben, um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden als erste Phase ihrer Wiedereröffnungsbemühungen zu schützen. Mit Lieferanten wie Lear, die ihr eigenes Playbook für sicheres Arbeiten veröffentlichen, und mit Werken weltweit, die den Betrieb mit Fokus auf Sicherheitsprotokolle wieder aufnehmen, scheint es eine gemeinsame Perspektive zu geben: Die Verringerung des Risikos einer Erkrankung muss weiterhin die Priorität bleiben, um sowohl die Mitarbeitenden zu schützen als auch die Unternehmenskontinuität zu gewährleisten. Wir haben bereits gesehen, dass, wenn ein einzelner Mitarbeitender positiv auf COVID-19 getestet wird, ganze Schichten die Arbeit niederlegen oder sogar ganze Werke geschlossen werden können, wie es die Ford Dearborn Truck Plant letzte Woche gezeigt hat. Da die Erholungsbemühungen in den USA weitgehend auf bundesstaatlichen Standards beruhen, wird es interessant sein zu beobachten, ob sich unterschiedliche Muster der Erholung in Abhängigkeit von verschiedenen Protokollen und Anforderungen an die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitskräfte herausbilden.
Details zur Datenquelle & zur Interpretation der Diagramme
Die Lösungen von Plex Systems sind cloudbasiert und ermöglichen uns den Zugriff auf 20 Jahre anonymisierte, zusammengefasste Betriebsdaten von den rund 700 Herstellern, die wir betreuen. Diese Gruppe betreibt gemeinsam 1200 aktive Produktionsstätten in 29 Ländern und repräsentiert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Metallverarbeitung, Lebensmittel und Getränke, Industriemaschinen sowie Kunststoff und Gummi. Allein im vierten Quartal 2019 hat diese Gruppe zusammen über 1,4 Millionen Sendungen verarbeitet. Täglich werden mehr als 8 Milliarden Transaktionen (wie Barcode-Scans, bewegter Lagerbestand, Sendungen usw.) erfasst.
Beachten Sie, dass diese Daten Produktionsvorgänge vom 1. Januar 2020 bis zum 24. Mai 2020 widerspiegeln. Es besteht eine Fehlerquote von ± 2 %.
Verwandte Artikel