Während in einigen Regionen der Welt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiterhin steigt, darunter auch in den USA und Mexiko, ist die globale Fertigungsgemeinschaft von diesen Spitzen weitgehend abgeschirmt geblieben, wobei die Aktivitätstrends nun stärker denen von 2019 ähneln. Allerdings sind die Produktionsniveaus in einigen einzelnen Ländern nicht so widerstandsfähig.
Globaler Datensatz (blaue Linie zeigt die Aktivität 2020; orange Linie zeigt die Aktivität 2019)
Beim Vergleich der Aktivität im Jahr 2020 (blaue Linie in der obigen Grafik) mit 2019 (orange Linie in der obigen Grafik) zeigt sich, dass intelligente Hersteller sich langsam „normalisieren“ und die vor der Pandemie beobachteten Produktionstrends aus dem Vorjahr wiederholen, auch wenn das Produktionsvolumen noch nicht auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt ist. Ein deutlicher Rückgang der Aktivität Anfang Juli aufgrund der jährlichen Urlaubs- und Sommerverlangsamungen oder -stilllegungen (hauptsächlich auf den Unabhängigkeitstag der USA und den Canada Day zurückzuführen) sowie die etwas langsamere Aktivitätsrate Mitte Juli entsprechen dem Muster von 2019. Mit Stand vom 19. Juli liegen intelligente Hersteller weltweit bei 80 % der Aktivitätsraten vor der Pandemie.
Europa-Datensatz
Die Aktivität in den europäischen Werken hat insgesamt weiterhin stetig zugenommen, wobei das jüngste Wachstum hauptsächlich auf Hersteller in Mittel- und Osteuropa zurückzuführen ist, darunter die Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Serbien. Besonders auffällig ist, dass Hersteller in der Tschechischen Republik einen Anstieg der Aktivität um 22 % gegenüber der Vorwoche verzeichneten.
Datensatz Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien
Im Gegensatz zu den Herstellern in Ost- und Mitteleuropa erhöhen die Werke in den westeuropäischen Ländern Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien ihre Produktion nicht mehr. Die Produktion in den Werken in Deutschland, Frankreich und Italien geht zurück, während sie in Spanien im Allgemeinen stabil bleibt. In Deutschland haben Ausbrüche des Coronavirus in Fleischverarbeitungsbetrieben, in denen niedrigere Temperaturen und Umluftsysteme die Ausbreitung des Virus begünstigen, dazu geführt, dass Unternehmen Technologien und Prozesse erforschen, die das Risiko einer luftübertragenen Übertragung von COVID-19 verringern. Dies könnte sich schließlich auf Anlagen ausweiten, die Fisch, gefrorenes Obst und Gemüse sowie Milch verarbeiten, da die Temperaturen in den Anlagen niedrig sind und die Produktion in den kommenden Wochen weiter verlangsamen.
China-Datensatz
Während China weiterhin lokale Ausbrüche bekämpft, ist die Produktionsmenge im verarbeitenden Gewerbe um 3 % gegenüber der Vorwoche leicht gestiegen. Die Aktivität liegt jedoch bei 59 % des Niveaus vor der Pandemie. Wie in unserem vorherigen Blog berichtet, deuten die laufenden Handelsgespräche mit den USA und das erneute Interesse an der Rückverlagerung darauf hin, dass wir in China für einige Zeit keine signifikanten Zuwächse bei der Fertigungsaktivität sehen werden.
Mexiko-Datensatz
In Mexiko wurden am Wochenende Rekordzahlen neuer Coronavirus-Fälle gemeldet. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf Produktionsmitarbeiter und die breitere Lieferkette, die sie unterstützen, was sich bereits bei der Ford Motor Company bemerkbar macht, könnten sich bald auf andere Unternehmen ausweiten, die auf lokale Hersteller angewiesen sind.
Ausblick
Die globale Smart-Manufacturing-Community zeigt Anzeichen von Normalität, doch da sich das Coronavirus in einigen Teilen der Welt weiterhin unkontrolliert ausbreitet, wird es für Hersteller zunehmend schwierig, eine gesunde Belegschaft zu finden und zu halten, um den Betrieb der Fabriken aufrechtzuerhalten. Allein in der Automobilbranche: GM, Fiat Chrysler und Ford haben alle von hohen Fehlzeiten und einem daraus resultierenden Wettlauf um die Einstellung von Arbeitskräften in den USA berichtet. Und im Bundesstaat Michigan, in dem drei der weltweit größten Automobilhersteller sowie Teile ihrer Lieferkette ansässig sind, hat die Gouverneurin bereits gewarnt, dass bei weiter steigenden Fallzahlen Autofabriken geschlossen werden könnten.
Wir werden die Produktionstätigkeit in den kommenden Wochen weiterhin genau beobachten, um zu sehen, wie sich die anhaltenden Bemühungen der Hersteller zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter durch lokale Ausbrüche des Coronavirus auswirken.
Details zur Datenquelle & zur Interpretation der Diagramme
Die Lösungen von Plex Systems sind cloudbasiert und ermöglichen uns den Zugriff auf 20 Jahre anonymisierter, zusammengefasster Betriebsdaten von den rund 700 Herstellern, die wir betreuen. Diese Gruppe betreibt gemeinsam 1200 aktive Produktionsstätten in 29 Ländern und repräsentiert die Luft- und Raumfahrt, die Automobilbranche, die Metallverarbeitung, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Industriemaschinen sowie die Kunststoff- und Gummiindustrie. Allein im vierten Quartal 2019 hat diese Gruppe zusammen über 1.4 Millionen Sendungen verarbeitet. Täglich werden mehr als 8 Milliarden Transaktionen erfasst (wie Barcode-Scans, verschobener Lagerbestand, Sendungen usw.). Beachten Sie, dass diese Daten Produktionsvorgänge vom 1. Januar 2020 bis zum 19. Juli 2020 widerspiegeln. Die Fehlerquote beträgt ± 2 %.
Verwandte Artikel