Dank fortschrittlicher Technologie, die die industrielle Digitalisierung weltweit vorantreibt, erreichen Unternehmen neue Höhen bei Effizienz, Prozessoptimierung und anderen revolutionären Errungenschaften, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es unerlässlich, überlegene Lösungen zu identifizieren, die Ihr Unternehmen mit all diesen Technologien in Einklang bringen. Doch die Auswahl der besten Softwarelösung dafür ist nicht einfach.
Der Smart Manufacturing Software Buyer's Guide wurde entwickelt, um Sie bei einer fundierten Entscheidung zu unterstützen und die verfügbaren Herausforderungen und Chancen zu verstehen. Dieser Leitfaden zeigt branchenspezifische Herausforderungen, Trends, technologische Kräfte und weitere entscheidende Informationen auf, um Entscheidungsträger mit dem Wissen auszustatten, das sie für die beste Wahl benötigen.
Smart Manufacturing ist gekommen, um zu bleiben
Unbeständige und unvorhersehbare Nachfrage ist nur ein Teil der Probleme, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Strategien für die Lieferkette ändern sich rasant und schaffen neue Modelle für Engpässe, längere Auftragsdurchlaufzeiten, Ersatzprodukte und mehr. Trotz der Veränderungen durch zahlreiche und erhebliche Störungen wünschen sich Verbraucher schnellere Produktion, mehr Auswahl und höhere Qualität.
Doch manuelle Systeme und menschliche Analysen können diese Kombination nicht bewältigen. Und trotz der Leistungsfähigkeit von Methoden wie Lean und Six Sigma lässt sich das für die nächste Stufe der Produktion erforderliche Maß an Daten und Analyse mit traditionellen Verfahren nicht erreichen.
Die vernetzte Fertigung hat sich als eine der Lösungen herauskristallisiert, die in der Lage sind, diese konkurrierenden Realitäten zu adressieren. Sie ist möglicherweise die einzige Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Daten zu nutzen, um eine agile Produktion zu realisieren, Qualität und Nachhaltigkeit zu steigern und die Auftragsdurchlaufzeit angesichts der Herausforderungen zu verkürzen.
Erkenntnisse aus dem Plex Smart Manufacturing Software Buyer's Guide
Wenn Sie verstehen, warum vernetzte Fertigung unerlässlich ist, können Entscheidungsträger mit dem Leitfaden die Frage beantworten: „Wie geht es jetzt weiter?“ Der Leitfaden bringt Sie nicht nur auf den neuesten Stand bei Trends und Technologien, sondern skizziert auch Strategien, Implementierung und Überlegungen zur Bereitstellung:
Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse, die Ihnen helfen, diese Richtung festzulegen.
Herausforderungen bei Arbeitskräften und Konnektivität für alle Branchen
Da es mehr offene Stellen als Arbeitskräfte gibt, bietet die vernetzte Fertigung die Möglichkeit, die Gesamtzahl der für jede Einrichtung benötigten Arbeitskräfte zu reduzieren. Da diese Engpässe anhalten, könnte die Umsetzung der vernetzten Fertigung beeinträchtigt werden. Käufer sollten die Dringlichkeit der Einführung erkennen und diese priorisieren, um die Vorteile für ihr Unternehmen zu sichern, bevor der Pool zu klein wird.
Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Auswahl von Software ist die Konnektivität, da Alter, Generation und Modell der Ausrüstung, aus der die Produktionsmaschinen des Unternehmens bestehen, meist variieren. Wenn Entscheidungsträger die Softwareauswahl fokussieren, ist die Fähigkeit, alle Assets nahtlos zu verbinden, sowie die Kosten für das Aufrüsten von Maschinen, damit alle Assets vernetzt sind, von zentraler Bedeutung.
Bewertung der Trends in der Fertigung
Die vernetzte Fertigung hat neue Trends hervorgebracht, die als Kernkonzepte identifiziert wurden. Ein Trend ist die vollständige Digitalisierung aller Geschäftsprozesse; dieser radikale Ansatz nutzt Echtzeitdaten und analytische Erkenntnisse, um die Automatisierung von Prozessen zu ermöglichen.
Die Implementierung der vernetzten Fertigung ist stark von der End-to-End-Transparenz im Unternehmen abhängig. Dies umfasst die traditionelle Fertigung durch Dashboards, kontextualisierte Bedienereingaben und weitere Funktionen. Diese Transparenz erstreckt sich auch auf andere Bereiche wie Lagerbestand, Lieferkette und Wartung durch Dashboards und Warnmeldungen.
Die Kraft der technologischen Treiber
Viele Technologien vereinen sich in der vernetzten Fertigung, und jedes Jahr kommen weitere hinzu. Käufer müssen verstehen, welche davon am besten zu ihrem Unternehmen passen, und sicherstellen, dass deren Kosten bei der Softwareauswahl berücksichtigt werden.
Zu diesen Technologien gehören:
- Produktionsüberwachung
- KI und IIoT
- Digitale Zwillinge
- Algorithmen für maschinelles Lernen
- Edge Computing
- Fortschrittliche und autonome Robotik
Wo Sie beginnen sollten
Der beste Ausgangspunkt für jedes Unternehmen bei einem bedeutenden neuen Projekt ist eine durchdachte Strategie. Beginnen Sie mit dem Status quo: Welche Ausrüstung verfügt über integrierte Konnektivität? Was muss aufgerüstet werden? Wie bringen wir alles zusammen?
Mit dem Wissen, was für die Konnektivität erforderlich ist, müssen Unternehmen ihre Erwartungen an die Automatisierung definieren. Dies erfordert eine umfassende Analyse und Prüfung der Prozesse, Betriebsabläufe, Freigaben und des Produktionsflusses von Anfang bis Ende. Sie können nicht automatisieren, was Sie nicht abbilden.
Planer müssen außerdem Ziele festlegen und die wichtigsten KPIs bestimmen. Die Ziele geben der Automatisierung und Strategie einen Rahmen, während die KPIs den Fortschritt sichtbar machen.
Den Ball ins Rollen bringen
Jeder in der Fertigung war bereits an einer Implementierung beteiligt. Nutzen Sie diese Erfahrung, um Engpässe zu identifizieren und sich mit Ausrüstungsbedenken wie der Konnektivität auseinanderzusetzen. Dafür ist es wichtig, Zustimmung zu schaffen. Die identifizierten Problembereiche erfordern einen Konsens darüber, ob das System funktionieren wird.
Schnelle Pilotprogramme, die beachtliche Ergebnisse zeigen, sind oft hilfreich. Diese Meilensteine und Erfolge fördern die Akzeptanz.
Ihre neue Software im Einsatz
Mit nachweisbaren Ergebnissen, klar definierten Prozessen und einer Strategie zur Umstellung Ihres Unternehmens auf eine vernetzte Fertigungsplattform können Sie das System so bereitstellen, dass es Ihrem Unternehmen optimal zugutekommt. Optionen sind On-Premises, Hybrid oder sogar eigenständig – je nach Art und Sensibilität Ihrer Daten und Branche.
Transformation Ihres Unternehmens zur Bewältigung heutiger Herausforderungen
Dies sind nur einige der Highlights des Smart Manufacturing Software Buyer's Guide. Er basiert auf jahrzehntelanger Fertigungserfahrung mit fortschrittlicher, cloudbasierter Infrastruktur, um Sie bei der richtigen Entscheidung für Ihr Unternehmen zu unterstützen.
Um mehr zu erfahren, lesen Sie den vollständigen Leitfaden hier.
Verwandte Artikel