Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Wichtigste Erkenntnisse aus dem 9. jährlichen State of Smart Manufacturing Report

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Was ist neu. Was ist aktuell. Und was steht als Nächstes an. Der 2024 State of Smart Manufacturing Report bietet einen umfassenden Überblick darüber, wo über 1500 Hersteller heute und in Zukunft Herausforderungen und Chancen sehen. Von der zunehmenden Nutzung von Generative künstliche Intelligenz (GenAI) bis hin zum anhaltenden Bedarf an einer qualifizierten, anpassungsfähigen Belegschaft – hier finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts, die Ihre Betriebsabläufe beeinflussen werden.

Die Branche aktuell

Hersteller weltweit haben uns mitgeteilt, dass wirtschaftliche, technologische, personelle und Nachhaltigkeitsthemen in diesem Jahr ihre Hauptfokuspunkte sind.
Bei der Frage nach externen Wachstumshemmnissen steht die Inflation zum zweiten Jahr in Folge an erster Stelle, gefolgt von steigenden Energiekosten. An dritter Stelle steht Cybersicherheit – ein deutlicher Hinweis auf die immer engere Verbindung zwischen digitaler und physischer Infrastruktur. Dies ist das erste Jahr, in dem Cybersicherheit zu den fünf wichtigsten Wachstumshemmnissen zählt.

Um Risiken durch Inflation und steigende Energiekosten zu mindern, berichten Hersteller, dass sie neue Technologien einsetzen wollen:

  • Technologieinvestitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen
  • 95 % nutzen oder evaluieren Technologie für die intelligente Fertigung, gegenüber 84 % im Jahr 2023
  • Cloud/SaaS wird als die Lösung mit dem höchsten ROI angesehen

Neu in diesem Jahr: Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) werden als wichtiger für Geschäftsergebnisse eingeschätzt als alle anderen Fähigkeiten der Technologie für die intelligente Fertigung – und Daten spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Befragten sind überzeugt, dass Branchenführer das Tempo vorgeben, indem sie Daten nutzen, um KI und ML einzusetzen und Prozesse zu optimieren. Allerdings geben die Befragten an, dass ihre eigenen Unternehmen nur 44 % der gesammelten Daten effektiv nutzen.

Der Einsatz von KI bedeutet jedoch nicht, dass die Notwendigkeit menschlicher Überwachung entfällt. Eine qualifizierte Belegschaft wird als essenziell für die Steuerung von Technologie und Prozessen angesehen, wobei 94 % der Hersteller angeben, dass sie durch die Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung ihre Belegschaft beibehalten oder ausbauen werden.

Das hohe Maß an Aufmerksamkeit für wirtschaftliche, technologische und personelle Themen hat den Fokus der Hersteller auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit jedoch nicht verringert. Beeindruckende 98 % der befragten Hersteller gaben an, zumindest über eine Form von Nachhaltigkeits-/ESG-Richtlinie zu verfügen. Tatsächlich sagen 48 %, dass sie eine formelle, unternehmensweite Richtlinie haben – ein Zeichen dafür, dass Faktoren wie Energiemanagement, Abfallreduzierung, Recycling und CO₂-Kompensation immer wichtiger werden.

Die größten Herausforderungen

Die Bereiche mit dem größten Potenzial für Hersteller stellen zugleich die größten Hindernisse für den Erfolg dar.

Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ist laut Herstellern das größte Hindernis für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, da Arbeitskräftethemen auch nach der Pandemie bestehen bleiben. Im Jahr 2024 sind Kommunikation und Teamarbeit sowie Kenntnisse über intelligente Technologie und Cybersicherheitspraktiken und -standards die wichtigsten Kompetenzen, nach denen Arbeitgeber suchen. Hersteller sind zudem überzeugt, dass Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, Mitarbeitende bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen – sei es branchenweit oder aufgabenbezogen. Die drei wichtigsten arbeitsbezogenen Hürden für den Erfolg sind Veränderungsmanagement, Schulung der Mitarbeitenden zu aktualisierten Prozessen und die Unterstützung, damit Mitarbeitende engagiert bleiben und sich in ihren Rollen wertgeschätzt fühlen.

Neben den aktuellen Herausforderungen im Bereich Personal kämpfen Hersteller weiterhin mit den altbekannten Themen Qualität und Effizienz. Verbesserte Qualität ist das wichtigste Ergebnis, das die Befragten von bestehender Technologie für die intelligente Fertigung erwarten. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass Qualitätskontrolle bei der geplanten Nutzung von KI und ML in diesem Jahr an erster Stelle steht – noch vor Cybersicherheit, Prozessoptimierung, Lieferkettenmanagement und Robotik. Auf der Effizienzseite zählen die Verringerung des Energieverbrauchs, Wiederverwendung und Recycling sowie die Maximierung von Ressourcen zu den wichtigsten Kompetenzen. Das Streben nach höherer Effizienz – und den damit verbundenen Vorteilen – ist die Hauptmotivation für die Entwicklung und Umsetzung von ESG- und Nachhaltigkeitszielen der Hersteller.

Hersteller geben an, dass diese Herausforderungen in den Bereichen Personal, Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit sowie der schnell wachsende Bedarf an Cybersicherheit sie dazu bewegen, datenorientierte Lösungen zu wählen. Entsprechend sagen überzeugende 83 %, dass die Hindernisse, denen sie begegnen, die digitale Transformation in ihren Unternehmen beschleunigen.

Die Zukunft

Was kommt als Nächstes? Wenn Hersteller darüber sprechen, wie sie ihre Unternehmen zukunftssicher machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, steht die Nutzung von KI klar im Mittelpunkt. Die drei wichtigsten Investitionsbereiche in den nächsten 12 Monaten sind:

  1. Generative künstliche Intelligenz oder kausale KI
  2. Kollaborative Roboter (Cobots)
  3. Autonome mobile Roboter (AMRs) und Automated Guided Vehicles (AGVs)

Tatsächlich haben 85 % bereits in KI oder ML investiert oder planen dies für dieses Jahr. Und auf die Frage nach dem Hauptgrund für ihre Technologieinvestitionen nannten 62 % die langfristigen Auswirkungen auf ihr Unternehmen. Die Befragten prognostizieren, dass KI bis 2027 den größten positiven Einfluss auf Qualität und Cybersicherheit haben wird.

Um Personalthemen zu begegnen, planen Hersteller, in den nächsten fünf Jahren den Einsatz von Automatisierung, Technologie für die intelligente Fertigung sowie KI und ML zu erhöhen und in die Schulung der Mitarbeitenden zu investieren, um die erfolgreiche Einführung und Optimierung von Technologien zu beschleunigen. Entsprechend sehen die Befragten ihre größte Führungsherausforderung darin, Menschen, Prozesse und Technologie in Einklang zu bringen.

Hersteller wollen zu Recht auch die Zukunft nachhaltig gestalten. Die wichtigste Maßnahme zur Minderung interner Risiken ist neben der Weiterbildung bestehender Talente die Einführung von Technologie zur Verfolgung und Quantifizierung nachhaltiger Praktiken – ein Anstieg vom dritten Platz im Vorjahr.

Der vollständige Bericht

Diese wichtigsten Erkenntnisse aus dem 9. jährlichen State of Smart Manufacturing Report stellen nur einen Bruchteil der Informationen dar, die im vollständigen Bericht enthalten sind. Unabhängig von den Zielen oder den gewünschten KPIs Ihres Unternehmens finden Sie darin weitere Datenpunkte, die Ihre Strategie unterstützen. Für weitere Einblicke von Entscheidungsträgern führender Hersteller weltweit laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.
 


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.