Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Das Internet der Dinge in der Fertigung: Der vernetzte Drehmomentschlüssel

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_141205_Internet der Dinge

Seit mehr als 100 Jahren ist der Drehmomentschlüssel ein unverzichtbares und wertvolles Werkzeug für Hersteller, da er ein bestimmtes Drehmoment auf eine Befestigung wie eine Mutter oder eine Schraube aufbringt. Das Drehmoment kann den Unterschied in der Leistung des Endprodukts ausmachen, sei es die Leistung eines Dieselmotors oder die Passgenauigkeit und Verarbeitung des neuesten iPhones.

Vor Kurzem habe ich am Connected Enterprise Innovation Summit von Constellation teilgenommen, einer Zusammenkunft von Fachleuten aus dem Bereich der Unternehmens-IT, die sich darüber austauschten, wie digitale Unterbrechungen Unternehmen transformieren. Neben den faszinierenden Keynotes von Visionären und Zukunftsforschern hatte ich die Gelegenheit, an einer Podiumsdiskussion über das Internet der Dinge teilzunehmen.

Meine Herausforderung bestand darin, ein Bild der modernen Fertigung für einen Raum voller Menschen zu zeichnen, die wahrscheinlich noch nie eine Fertigungsumgebung aus erster Hand gesehen haben.  Wie lässt sich am besten veranschaulichen, wie die Zusammenlegung von Cloud-Technologien und vernetzten Werkzeugen eine Unterbrechung im Fertigungsbereich ausgelöst hat?  Hier kommt der IP-Drehmomentschlüssel ins Spiel. IP steht für Internet Protocol.

Denn in den modernsten Fabriken von heute ist dieser Drehmomentschlüssel genauso mit dem Internet verbunden wie Ihr Smartphone. Und durch die Verbindung dieses Drehmomentschlüssels mit der Cloud wachsen seine Fähigkeiten exponentiell. Ein paar Beispiele:

  • Die Cloud ist eine Straße mit zwei Fahrtrichtungen: Die gängige Wahrnehmung von vernetzten Geräten ist, dass das verbundene Gerät Informationen an die Cloud sendet.  Doch tatsächlich fließen die Daten in beide Richtungen und schaffen in beiden Richtungen echten Mehrwert. Für einen Drehmomentschlüssel bei der Montage eines komplexen Teils fließen die Sensordaten eines Teils in die Cloud; die Cloud identifiziert die Spezifikationen für das Teil und weist den Drehmomentschlüssel an, automatisch das richtige Drehmoment anzuwenden. Fehler – insbesondere Bedienerfehler – können im Wesentlichen ausgeschlossen werden, selbst auf einer dynamischen Produktionsstraße.
  • Automatisierte Produktgenealogie: Die Cloud erfasst Daten, die alle Elemente verfolgen, die die Qualität beeinflussen: Materialien, Maschinen, Werkzeuge und Menschen. Für den Drehmomentschlüssel erfasst die Cloud automatisch das auf ein bestimmtes Teil angewandte Drehmoment, den verwendeten spezifischen Drehmomentschlüssel, wann dieser zuletzt kalibriert wurde und den Mitarbeiter, der ihn verwendet hat. Wenn ein Unternehmen später erfährt, dass der Drehmomentschlüssel in irgendeiner Weise fehlerhaft war, kann die Cloud jedes betroffene Teil identifizieren. Ein Rückruf kann sowohl schnell als auch gezielt auf die relevanten Produkte ausgerichtet sein.

Viele Menschen denken bei der Fertigung immer noch an eine Branche, die Veränderungen ablehnt und Technologie skeptisch gegenübersteht, oder an einen völlig gesichtslosen Betrieb, der von Robotern gesteuert wird. Beides könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.  Stattdessen ist die moderne Produktionsstätte ein lebendiger und kollaborativer Ort, an dem Menschen sich mit bewährten und neuen Technologien in rasantem Tempo auseinandersetzen und damit die treibende Kraft für das Internet der Dinge – das Internet des MACHENS – sind.

Der IP-Drehmomentschlüssel ist nur ein Beispiel dafür, wie wir den Betrieb verbessern, indem wir die Verbindungen zwischen Menschen, Werkzeugen und Produkten im Fertigungsbereich verstärken.

Themen: Raumfahrt Automobil Lebensmittel und Getränke Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik

Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster ist CTO und leitet unsere Technologiestrategie sowie Forschungs- und Designinitiativen, die sich auf Cloud-Lösungen der nächsten Generation für Fertigungsunternehmen konzentrieren. Als Gründungsmitglied des Plex Team war Jerry maßgeblich an der gesamten Entwicklung von Plex beteiligt und überwachte die technischen Übergänge in jeder Phase unseres Wachstums. Jerry hat seinen Abschluss in Informatik an der Liberty University erworben.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.