Eine der Erkenntnisse aus Jerry Fosters Innovation-Keynote auf der PowerPlex 2018 ist, dass Innovation viele Formen annehmen kann. Während wir meist an Produktinnovationen denken, gibt es auch Innovationen im Geschäftsprozess, Innovationen in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, und viele weitere Blickwinkel, aus denen wir Innovation betrachten können. Hier sind einige überzeugende Beispiele für Innovationen, die auf der Plex 2018 hervorgehoben wurden.
Shank’s Extracts
Shank’s Extracts stellt Extrakte, Aromen und Farben her und bietet darüber hinaus Verpackungslösungen für den gewerblichen und Private-Label-Markt an. Shank’s verfügt über etwa 2400 aktive Formeln mit 3300 SKUs für Fertigprodukte – regelmäßig werden neue Geschmacksrichtungen entsprechend den Präferenzen der Kunden hinzugefügt. Bei dieser Vielzahl an Varianten in einer Branche, die zunehmend reguliert wird, ist es schwierig, die Compliance sicherzustellen.
Laut Cherie Forrester, Director of Quality and Food Safety, nutzt Shank’s Plex für den Risikomanagement-Compliance-Prozess – von der Verwaltung visueller Standards, Referenzdokumenten, Lieferantenregeln, Vorbetriebsinspektionen, Schemata, Protokollen zur Gefährdungsbeurteilung (HAP), Umweltüberwachung bis hin zu weiteren Dokumenten. Plex ist hochgradig anpassbar und ermöglicht allen Benutzern einen einfachen internen Dokumentenzugriff, wodurch Audits stressfrei werden. Durch die Innovation des Auditprozesses können Benutzer schneller durch verschiedene Risiko- und Compliance-Bewertungen navigieren sowie Bewertungsattribute und Namenskonventionen einrichten, um interne Prozesse zu optimieren und effektivere Berichte zu erstellen.
Romeo Power
Romeo Power mit Sitz in Vernon, Kalifornien, entwickelt Schnelllade-Batteriepacks mit hoher Kapazität für drei Märkte – stationäre Speicher, Elektrofahrzeuge (EV) und Konsumgüter. Das Unternehmen setzt sich durch innovative Funktionen in allen drei Produktbereichen vom Wettbewerb ab. Die Batteriepacks verwenden Standardzellen, aber das Unternehmen bietet innovative Designmerkmale, die es ermöglichen, die Batterien auf kleinerem Raum unterzubringen. Sie sind mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das zu einer leistungsstärkeren und langlebigeren Batterie führt – ideal für den EV-Markt. Bemerkenswert ist auch, dass das BMS der stationären Speicherlösung von Romeo über genügend Intelligenz verfügt, um sowohl für die reguläre Stromversorgung als auch als Backup genutzt zu werden – mit einem Schalter kann es als Generator mit sauberer Energie statt fossiler Brennstoffe betrieben werden. Im Bereich Konsumgüter differenziert sich Romeo von der Konkurrenz, indem sowohl USB- als auch AC-Steckdosen angeboten werden.
Laut Cody Boggs nutzt das Unternehmen Plex im Konsumgüterbereich. Als Romeo in den Markt einstieg, wurde ein Direktvertriebsmodell benötigt, weshalb eine E-Commerce-Plattform eingeführt wurde. Mit Unterstützung von DKM, einem lokalen Plex-ERP-Implementierungspartner der letzten vier Jahre, integrierte Romeo den Webshop mit Plex, um Bestellungen abzuwickeln und den Lagerbestand zu verwalten – vom Auftragseingang bis zur Lieferung an die Haustür.
Jefferson Elora Corporation (JEC)
JEC ist ein Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie, der Autoteile für Honda und Toyota herstellt und vertreibt. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Elora, Kanada. Um Teile an Honda verkaufen zu können, muss JEC einen strengen Prozess für die Teilelieferung einhalten und die Vanning-Anforderungen von Honda erfüllen. Container müssen an einer bestimmten Position auf einem Lkw platziert werden, und eine Charge muss an einer bestimmten Position in einem bestimmten Container untergebracht werden. Daher war eine kundenspezifische Anwendung zur Ablaufsteuerung der Beladung erforderlich. Die Anwendung musste mit Plex interagieren, den Benutzer durch die Auswahl der Container führen, die Platzierung anleiten, Überschreibungen ermöglichen und eine Plex-Validierung bieten. Vanning-Diagramme mussten integriert werden, wobei die Anwendung das optimale Diagramm für die gewählte Versandmethode auswählt. Der Benutzer wird durch die Auswahl der Seriennummer und Teilenummer geführt und erfährt, wo diese im Anhänger platziert werden müssen.
JEC beauftragte die Revolution Group mit der Entwicklung der Anwendung. Die Revolution Group war der erste Partner von Plex und verfügt über 14 Jahre Erfahrung mit Plex. Sie hat mit der Hälfte aller Plex-Kunden zusammengearbeitet und in den letzten acht Jahren kundenspezifische Anwendungen entwickelt. Revolution entwickelte die Anwendung für die Microsoft Azure-Cloud und hat ähnliche Anwendungen für den Validierungsprozess von Toyota realisiert.
Argent Tape and Label
Unter der Leitung von CEO Lynn Perenic ist Argent Tape and Label ein führender Anbieter von Klebelösungen mit Sitz in Michigan, der die Automobil-, Industrie-, Pharma- sowie Lebensmittel- und Getränke-Branche beliefert. Argent produziert druckempfindliche Etiketten in einem digitalen Druckraum – einem klimatisierten Reinraum mit einem hochmodernen Domino-Digitaldrucker. Argent setzt auf Wachstum und nutzt die Plex Smart Manufacturing Platform (PMC) auf dem Weg zu 10 Millionen Umsatz.
Argent ist nicht nur Vorreiter bei innovativen Klebelösungen, sondern auch bei der Unternehmenskultur. Argent ist hundefreundlich! Während dies bei Start-ups in New York City und San Francisco recht üblich ist, ist es für ein Fertigungsunternehmen eher ungewöhnlich. Perenic betont, dass die hundefreundliche Atmosphäre eine glücklichere und gesündere Umgebung für die Mitarbeitenden schafft, die engagierter sind und weniger Fehltage haben. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Unternehmenskultur ist das Open-Book-Management-Modell, bei dem die Mitarbeitenden Eigentum und Verantwortung für die betrieblichen Kennzahlen des Unternehmens teilen, sowie die Gewinnbeteiligung, die die Gewinne an die Belegschaft zurückführt. Laut Perenic „kennen die Mitarbeitenden die Zahlen und die Kosten“ und Plex hat dabei unterstützt. Mit Plex, um bessere Transparenz zu schaffen und die Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen, plant Perenic, „dorthin zu gehen, wo noch kein Etikettenunternehmen zuvor war.“
Fazit
Von Innovationen in der Unternehmenskultur bis hin zu Innovationen für sehr spezifische Anforderungen, wie sie es Kunden ermöglichen, an Honda zu liefern,Plex-Kunden sind Innovatoren. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Plex-Kunden innovative Produkte entwickeln, Innovationen nutzen, um Dinge besser oder kostengünstiger zu gestalten, und mit Plex neue und einzigartige Wege gehen, um ihr Unternehmen zu differenzieren.
Verwandte Artikel