Es wird zunehmend schwieriger, qualifizierte Bediener aufzubauen, doch durch die Automatisierung fehleranfälliger Aufgaben und die Operationalisierung Ihrer Verfahren mindern Sie das Risiko für die Produktion und das Unternehmen. Bedienerfreundliche Tools mit integrierter Fehlersicherheit erleichtern es Ihren Mitarbeitern, das Richtige zu tun – weil es der einfachste Weg ist.
Fachkräftemangel
Es ist eine gut dokumentierte Tatsache, dass die Fertigungsindustrie heute Schwierigkeiten hat, offene Stellen zu besetzen, und es wird nicht erwartet, dass sich dies bis 2028 ändert. Tatsächlich wird es laut Deloitte und The Manufacturing Institute noch schlimmer. Ihren Berechnungen zufolge werden bis 2028 allein in den USA 4.6 Millionen Stellen in der Fertigung zu besetzen sein. Und 2.4 Millionen dieser Stellen – also etwa die Hälfte – werden unbesetzt bleiben, wobei der Fachkräftemangel und fehlende Qualifikationen die Ursache sind.
Für viele Hersteller lässt sich die oben beschriebene Herausforderung im Personalbereich aus vielen Blickwinkeln angehen – von der Priorisierung der Rekrutierung, etwa durch die Teilnahme an der jährlichen Veranstaltung MFG Day oder die Einbindung von Militärveteranen nach dem aktiven Dienst, bis hin zur Suche nach Möglichkeiten, mit dem vorhandenen Personal effizienter und effektiver zu arbeiten. Hier kommt Technologie ins Spiel.
Nutzung von Technologie zum Schließen der Lücke
Die richtige Fertigungstechnologie – etwa ein Cloud-MES und eine ERP-Lösung – hilft Herstellern dabei:
- Digitalisierung der Betriebsabläufe für papierlose, bedienerfreundliche Bedienersteuerung zur Steigerung der Produktivität und zur Vermeidung manueller Prozessfehler
- Orchestrierung von Produktionsprozessen, die direkt vom Kontrollplan gesteuert werden, um Zykluszeiten zu kontrollieren und die Effizienz zu verbessern
- Realisierung von Inline-Qualitätskontrolle zur Steuerung von Qualitätsaktivitäten und zur Sicherstellung der Einhaltung von Prüflisten
- Nutzung von Produktionsberichten in Echtzeit für Kontrollentscheidungen in Echtzeit
Die Digitalisierung Ihrer Fertigungsabläufe schafft durchgängige Transparenz und Kontrolle. Der daraus resultierende Zugang zu relevanten Daten versetzt Führungskräfte letztlich in die Lage, strategischer zu denken und bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Und mit präzisen Echtzeitdaten werden Entscheidungen sofort und mit größerer Sicherheit getroffen, statt dem eher typischen täglichen oder wöchentlichen Berichts- und Entscheidungszyklus zu folgen.
Außerdem ermöglicht sie all dies – und Wachstum – ohne zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen.
Fallstudie: EG Industries erreicht mehr mit denselben Ressourcen
Hersteller wie EG Industries, ein globales Unternehmen im Kunststoff-Spritzgießverfahren, belegen, dass zusätzliche Technologie nicht automatisch zusätzliche Arbeitskräfte bedeutet. Mit der richtigen Technologie realisieren Hersteller Vorteile und setzen Mitarbeiter für wertschöpfendere Tätigkeiten ein.
„Das SaaS-Modell in der Cloud hilft uns, viele der Probleme und Belastungen zu verringern, die mit lokal installierter Software einhergehen“, sagte Tony Brown, Director of Business Systems bei EG Industries.
Laut Brown helfen IT-Ressourcen nun dabei, Systeme und Abteilungen miteinander zu verbinden, um mehr Transparenz zu schaffen, Tools zu entwickeln, mit denen Daten effektiver erfasst und genutzt werden, und einige Mitarbeiter übernahmen sogar umfassendere Rollen in den Bereichen Betrieb und Anlagenmanagement.
„Wir können uns stärker auf das Leitbild unserer Abteilung konzentrieren, nämlich ‚unsere internen und externen Kunden mit umsetzbaren Echtzeitdaten zu versorgen, damit sie zeitnah und fundiert entscheiden können.‘ Genau das leistet diese Abteilung, und genau das hat die Cloud für uns getan“, sagte Brown.
Es kann schwierig sein, es leicht zu machen, das Richtige zu tun. Geben Sie Bedienern die Möglichkeit, das Richtige zu tun, und schaffen Sie mehr Wert für Ihr Unternehmen.
Verwandte Artikel