Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Qualitätskontrolle im Fertigungsbereich – Umsetzung in der Praxis

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170714_Wie_Sie

Die Sicherstellung wirksamer Qualitätskontrollen ist eine nie endende Aufgabe für Betriebs- und Qualitätsmanager. Besonders schwierig ist dies, wenn Sie manuelle, papierbasierte Dokumentation verwenden. Entscheidend ist, die betriebliche Leistung mit einem Produktionskontrollplan und Arbeitsanweisungen zu verknüpfen, auf die alle Zugriff haben. Da Pläne überarbeitet werden und sich Anweisungen ändern können, ist ein Online-Zugriff in Echtzeit ideal. Dadurch wird nicht nur sichergestellt, dass Sie über die aktuellsten Qualitätsmaßnahmen zur Steuerung des Betriebs verfügen, sondern es entsteht auch eine Nachweisdokumentation, die Sie Kunden oder Auditoren vorlegen können, um zu belegen, dass Sie Ihren Plan umsetzen.

Am besten erreichen Sie dies mit einem Manufacturing Execution System (MES) mit Qualitätskontrollen, die nicht nur integriert, sondern von Grund auf konzipiert sind. Mit der Plex Smart Manufacturing Platform wird jeder Betrieb im Kontrollplan für Eingangsmaterialien, Maschinen am Arbeitsplatz und Werkzeuge definiert. Plex erlaubt dem Bediener nicht, die Produktion zu erfassen, solange nicht alle diese Elemente für diesen Betrieb korrekt sind. Prüfverfahren und Prüffrequenz werden gemäß dem Kontrollplan ausgelöst, um sicherzustellen, dass die Bediener die erforderlichen Aufgaben mit den richtigen Prüfgeräten ausführen und dass diese ordnungsgemäß kalibriert sind.

Vorgesetzte können eine Warnmeldung erhalten, wenn versucht wird, den Kontrollplan außer Kraft zu setzen oder zu umgehen. Alle Aktivitäten werden direkt am Arbeitsplatz erfasst und stehen im gesamten Unternehmen sofort für Analysen durch Qualitätsmanager zur Verfügung. Messungen werden durch manuelle Eingabe oder über direkte digitale Geräteverbindungen digitalisiert, und die Statistische Prozesssteuerung (SPC) wird automatisch befüllt und am Arbeitsplatz für die kontinuierliche Überwachung durch den Bediener bereitgestellt. Da alles digital ist, ist es außerdem jederzeit online und für die dezentrale Überwachung durch das Qualitätsmanagement verfügbar, damit Abweichungen bei Maßen, die sich möglicherweise außerhalb der Kontrollgrenzen entwickeln, schneller erkannt werden.

Wenn Sie Qualität operativ verankern, steuern Sie die Produktionsleistung direkt im Fertigungsmoment, anstatt erst im Nachhinein auf ein Qualitätsproblem zu reagieren. So erhalten Sie einen Echtzeitüberblick darüber, wie Qualität in die gesamte Produktion eingebunden wird, und die Sicherheit, dass Sie Spezifikationen einhalten, konform arbeiten und genau das liefern, was Ihre Kunden erwarten.

Themen: Raumfahrt Automobil Lebensmittel und Getränke Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik

Stu Johnson
Stu Johnson
Director of Product Marketing, Plex Systems
Stu Johnson war von Juni 2014 bis März 2020 als Director of Product Marketing bei Plex Systems tätig.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.