In der Fertigung kann es vorkommen, dass ein Endprodukt außerhalb der Spezifikation liegt. Vielleicht hat es die falsche Farbe oder Größe, oder die Schnitte und Schleifungen liegen außerhalb der Toleranz. In solchen Fällen kann zusätzliche Arbeit für die Nacharbeit erforderlich sein, oder das Produkt wird vollständig verworfen.
Wie bei gefertigten Teilen kann auch ein Planungsprozess außerhalb der Spezifikation liegen. Fehlerhafte Daten, widersprüchliche Berichte und andere Fehlfunktionen führen zu einem inkonsistenten Plan, der in der Produktion Chaos verursacht. Ein konsistenter Plan mit definierten Strategien und wiederholbaren Prozessen verringert das Risiko von Fehlern. Es ist immer einfacher, ein konsistentes System zu steuern und zu erhalten, als ein inkonsistentes wieder in Ordnung zu bringen.
Anzeichen für einen inkonsistenten Planungsprozess
Traditionelle Planungsmodelle und -strategien, denen eine einheitliche Plattform und eine einzige verlässliche Datenquelle fehlen, haben Inkonsistenz bereits eingebaut. Viele Anzeichen deuten auf mangelnde Planungskonsistenz hin:
- Manuelle Dateneingabe – Die manuelle Dateneingabe ist fehleranfällig. Von Verzerrungen bis zu fehlenden Zahlen entstehen bereits zu Beginn des Prozesses Probleme.
- Daten in Silos – Unterschiedliche Computersoftware für Lagerbestand, ERP, MES, Qualität und Planung führt zu einem stockenden Prozess. Berichte und Daten müssen abgeglichen werden, um nutzbar zu sein, und diese Aufgabe verlangsamt die Ansprechzeit. Oft sind diese Systeme nicht interoperabel.
- Kommunikationslücken – Inkonsistente Planungsprozesse können interne und externe Kommunikationslücken umfassen. Intern bedeuten isolierte Systeme und manuelle Verfolgung, dass Informationen verloren gehen oder nicht an die richtigen Personen weitergeleitet werden. Extern können diese Lücken durch verbales Anbieter-Management entstehen.
- Veraltete Daten – Manuelle Prozesse benötigen Zeit für die Zusammenstellung, Abstimmung und Verteilung. Oft wurde das Bedarfssignal bereits verpasst, wenn die Analyse vorliegt, und dann ist es zu spät.
- Menschliche Begrenzungen – Menschen können nur eine begrenzte Anzahl von Analysen durchführen. Das Ergebnis sind unvollständige Bemühungen bei der Erstellung von Nachfrage- und Angebotsplänen auf hoher Ebene. Viele wichtige Details bleiben verborgen, weil der Prozess, sie schnell zu entdecken und zu analysieren, fehlt.
Technologie für Konsistenz im Lieferketten-Plan
Konsistente Prozesse verschaffen Ihnen Kontrolle und ermöglichen die Optimierung der Planung. Der beste Weg, diese Konsistenz zu erreichen, ist der Einsatz von Automatisierungssoftware. Je automatisierter und einheitlicher die Daten sind, desto besser ist die Konsistenz. Je besser die Konsistenz, desto genauer der Plan.
Software für Nachfrage- und Angebotsplanung von Plex Supply Chain Planning ermöglicht Ihnen, Ihre Systeme zu automatisieren und zu verknüpfen, um Konsistenz im gesamten Planungsprozess zu schaffen. Mit cloudbasierten erweiterten Analysen können Sie eine bedarfsorientierte Strategie entwickeln, die auf genauen Echtzeitdaten aus vernetzten Anlagen oder internen Systemen wie ERP- und MES-Systemen basiert.
Plex Supply Chain Planning stellt die Tools bereit, die zur Behebung von Systeminkonsistenzen erforderlich sind, darunter:
- Exakte Daten – Anstatt Daten manuell einzugeben und zu bearbeiten, werden Daten aus vernetzten Anlagen oder direkt aus ERP-, Lagerbestandssoftware und anderen Quellen abgerufen, um genaue Echtzeitdaten bereitzustellen.
- Daten ohne Silos – Da die Software interoperabel mit anderen Systemen ist, werden Daten standardisiert und sind im gesamten Unternehmen für alle Beteiligten in der Lieferkette verfügbar.
- Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit – Da die Daten zeitnah, exakt und zugänglich sind, wird die Kommunikation erheblich verbessert. Alle haben Zugriff auf dieselben Informationen, was die Zusammenarbeit innerhalb der Lieferkette fördert.
- Erweiterte Analysen – Die cloudbasierten Analysen überwinden menschliche Begrenzungen, indem sie tiefer in die Daten eintauchen und bisher unerkannte Trends aufdecken. Das führt zu umsetzbaren Erkenntnissen, die helfen, genaue und realistische Prognosen zu erstellen.
Ein datengesteuerter und automatisierter Planungsprozess beginnt mit leistungsstarker Software: Sie automatisiert Aufgaben, beseitigt Fehler und liefert Erkenntnisse, die Ihnen helfen, die Kontrolle über die Planung zu behalten.Plex Supply Chain Planning Demand and Supply Software ist eine führende Plattform, die Konsistenz liefert und Unternehmen dabei unterstützt, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Sie dabei unterstützen, Konsistenz in Ihren gesamten Planungsprozess zu bringen.
Verwandte Artikel