Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Wie Champion Plastics durch EDI-Integration in der Fertigungsindustrie einen Vorsprung sichert

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170404_Wie_Champion

In der heutigen schnelllebigen Welt benötigen Hersteller wie Champion Plastics Geschwindigkeit und Agilität, um schnell auf ständige Marktveränderungen reagieren zu können. Champion Plastics, ein Hersteller kundenspezifischer Produkte im Spritzgießverfahren aus funktionalen Kunststoffen für die Automobilindustrie, suchte nach einer Möglichkeit, sein System für den elektronischen Datenaustausch (EDI) an die Anforderungen eines großen Kunden anzupassen.

Als das Unternehmen mit der Suche begann, stellte es fest, dass es, um wirklich modern, wettbewerbsfähig und reaktionsschnell zu bleiben, ein EDI-System benötigte, das Prozesse und Benachrichtigungen automatisiert, um Arbeitsstunden zu reduzieren und fehleranfällige manuelle Prozesse zu eliminieren, die Integration von Echtzeitdaten und die Kommunikation unterstützt sowie anpassungsfähig, vielseitig, skalierbar und vollständig ist. Zunächst war ERP nicht auf dem Radar des Unternehmens, doch als das Management die Vorteile einer flexiblen integrierten Lösung erkannte, entschied sich Champion für cloudbasiertes ERP.

Verbesserung der betrieblichen Effizienz

Kurz nach der Implementierung stellte Champion Verbesserungen der betrieblichen Effizienz fest. Die Vorbereitung von Versanddokumenten, das Versenden von Advanced Shipping Notices (ASNs) und das Erstellen von Bestellungen dauerten früher Stunden, doch mit dem neuen cloudbasierten ERP-System mussten die Mitarbeiter nur noch mit der Maus klicken. Dank der hochauflösenden Rückverfolgbarkeit, einer wichtigen Anforderung von Kunden, kann Champion Materialien im gesamten Produktionsprozess leicht lokalisieren. Die durch die Digitalisierung manueller Prozesse eingesparte Zeit fließt nun in wertschöpfendere Aktivitäten wie die Förderung kontinuierlicher Verbesserungen.

100-prozentige EDI-Konformität

Das EDI-System des Unternehmens erfüllt alle Standards. Champion ist nicht nur zu 100 Prozent EDI-konform, sondern hat durch die Konsolidierung von Systemen über mehrere Werke hinweg auch die Kosten gesenkt. Vollzeitkräfte für die Dateneingabe sind nicht mehr erforderlich, da das cloudbasierte EDI-System eine Echtzeitintegration mit den Versandanforderungen der Kunden bietet.

Verbesserte Lagerbestandskontrolle

Champion nutzt Tools und Prozesse für die schlanke Produktion wie Just-in-Time (JIT). Deshalb ist es für das Unternehmen entscheidend, die Nutzung des Lagerbestands präzise zu planen und zu terminieren. Teilenummern werden in das ERP gescannt, sodass sie bei Bedarf leicht gefunden werden können. Die Bediener wissen genau, wie viele Teile vorrätig sind, und sparen so Maschinenzeit. Die Bestandszählungen für Rohstoffe und Fertigwaren sind präzise. Mithilfe eines ASN werden Sendungen präzise abgewickelt, sodass Champion jedes Mal die richtigen Teile in den richtigen Mengen und mit den richtigen Etiketten versendet.

Bremst Ihr EDI-System Ihr Unternehmen aus? Erfahren Sie, wie Sie Compliance sicherstellen, den Echtzeit-Dokumentenaustausch automatisieren und die Skalierbarkeit verbessern, um schnell auf Kundenanforderungen und Marktveränderungen zu reagieren.

Themen: Kunststoffe & Gummi Supply-Chain-Management Planung

Stu Johnson
Stu Johnson
Director of Product Marketing, Plex Systems
Stu Johnson war von Juni 2014 bis März 2020 als Director of Product Marketing bei Plex Systems tätig.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.