Als wesentlicher Bestandteil der gesamten Geschäftsplanung und -strategie kann die Lieferkettenplanung die Kosten senken und die Wachstumschancen verbessern. Eine resiliente und agile Lieferkettenplanung erhöht zudem die Kundenzufriedenheit und die Markentreue. Eine ineffiziente Lieferkette kann jedoch den Betrieb einschränken.
Nachteile der traditionellen Lieferkettenplanung
Die traditionelle Lieferkettenplanung war eine lose Sammlung manueller Prozesse, darunter schriftliche Berichte, Tabellenkalkulationen und menschliche Analysen. Diese Prozesse waren sehr subjektiv und anfällig für Verzerrungen und Fehler. Da sie auf menschliche Eingaben angewiesen waren, spielte auch der Zeitfaktor eine Rolle. Die Dateneingabe bei manueller Planung war ebenfalls fehleranfällig. Fehlende Daten, vertauschte Zahlen, Verzerrungen und andere Fehler schlichen sich ein und beeinträchtigten die Datenqualität. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Elemente wurde viel Aufwand in die Abstimmung der Zahlen investiert, und die menschliche Analyse stieß an ihre Grenzen.
Vorteile cloudbasierter Lieferkettenmanagementsysteme
Heute bietet die agile und resiliente Lieferkettenplanungssoftware von Plex Supply Chain Planning eine cloudbasierte Lösung für die Nachteile manueller Planung. Sie ist datengesteuert und vereinheitlicht die Daten eines Unternehmens, sodass eine einzige Version der Wahrheit im gesamten Unternehmen entsteht. Erweiterte, cloudbasierte Analysen liefern umsetzbare Erkenntnisse und decken Trends auf, die für Menschen nicht zugänglich sind. Aufgaben werden automatisiert, und es werden Reaktionen und Warnmeldungen generiert, um den zeitaufwändigen und fehleranfälligen Aufwand für die Dateneingabe zu reduzieren. Planer nutzen die Analysen, um präzise und belastbare Bedarfsprognosen zu erstellen und sämtliche Aspekte der Lieferkette zu planen. Diese Fähigkeit schafft End-to-End-Transparenz, um die Lieferkette zu optimieren und die Auftragsanforderungen zu erfüllen, indem Material zu den niedrigsten Kosten und im optimalen Zeitrahmen bereitgestellt wird.
Verbesserung Ihrer Lieferkettenplanung
Mit fortschrittlicher Demand and Supply Planning Software von Plex Supply Chain Planning können Betriebe den Fokus auf Prozessverbesserungen im Planungsprozess legen. Da die Daten präzise und in Echtzeit vorliegen und die Analysen Verzerrungen und Fehler ausschließen, haben neue Prozesse eine signifikant größere Wirkung und Erfolgschancen. Durch die Verbesserung der Lieferkettenplanung können Unternehmen:
Automatisieren Sie den Einkauf
Da die manuelle Verfolgung der Vergangenheit angehört, lassen sich viele Einkaufsaufgaben automatisieren. Automatische Nachbestellmengen werden ausgelöst, sobald das System den Bedarf erkennt, und Bestellungen werden ohne menschliches Eingreifen platziert und bestätigt. Die Demand and Supply Software von Plex Supply Chain Planning ermöglicht die Anbindung an Ihr ERP und andere Systeme, sodass Transaktionen und Daten zu Einkaufsanforderungen auch von anderen Systemen genutzt werden können.
Verbessern Sie die Entscheidungsfindung
Das System arbeitet in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit und nutzt leistungsstarke cloudbasierte Analysen, sodass Manager und Führungskräfte fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten treffen. Mit den durch die Analysen gewonnenen Erkenntnissen werden neue Trends und Anforderungen sichtbar. Dies unterstützt Teams bei der effektiven Planung und präzisen Prognose.
Echtzeit-Lagerbestandsmanagement einführen
Ein fortlaufendes Lagerbestandssystem ist in Umgebungen mit manueller Verfolgung problematisch. Mit automatisierten Transaktionen und Lagerbewegungen können jedoch Einkaufsanforderungen, Verzögerungen und andere wichtige Informationen in Echtzeit präzise verfolgt werden.
Leistung von Anbietern verwalten
Mit Demand and Supply Planning Software gehören die Zeiten handschriftlicher Anbieterbewertungen der Vergangenheit an. Planer können die Leistung von Anbietern datenbasiert verfolgen, überwachen und bewerten sowie Entscheidungen zu Verbesserungen und zur Bindung von Anbietern treffen.
End-to-End-Transparenz realisieren
Eine Control-Tower-Strategie ist mit Software möglich. Durch die Betrachtung des gesamten Prozesses – vom Auftrag bis zur Auslieferung der Fertigprodukte – haben Planer die vollständige Kontrolle über den gesamten Ablauf. Diese Transparenz ermöglicht es Unternehmen, Prozesse über die gesamte Lieferkette hinweg sowie in Bereichen wie Fertigung und Finanzwesen zu standardisieren und zu optimieren.
Verbesserung der Lieferkettenplanung mit Software
Demand and Supply Planning Software von Plex Supply Chain Planning ermöglicht es Ihnen, Ihren Planungsprozess mit präzisen Echtzeitdaten und erweiterten Analysen zu verbessern. Nutzen Sie sie, um Ihre Lieferkettenplanung zu automatisieren und Ihren Betrieb auf das nächste Level zu heben.Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie wir Sie unterstützen können.
Verwandte Artikel