Als A&K Finishing, ein Anbieter von Kunststofflacklösungen für die Automobil-, Büromöbel-, Elektronik- und Gewerbeindustrie, 1990 seine Türen öffnete, war es das Ziel, der „erste Anbieter mit Qualität“ zu sein. Fast 30 Jahre später gilt diese Philosophie noch immer, und das Unternehmen nutzt Technologie und schlanke Produktion-Philosophien, um qualitativ hochwertige Produkte just-in-time an eine Liste von namhaften globalen Kunden zu liefern, darunter General Motors, Ford, BMW und Toyota.
Aber wie hat A&K Finishing sein Unternehmen für Wachstum in einer anspruchsvollen und sich ständig verändernden Branche aufgestellt? Die Antwort liegt in der Cloud.
A&K Finishing nutzt die neueste Technologie für seine Fertigungsprozesse – einschließlich Roboterlackierung und offener Spritzkabinen –, aber bis vor einigen Jahren verwaltete das Unternehmen seine Fertigungsabläufe noch mit Hunderten von Kalkulationstabellen und einem Buchhaltungssystem. Auch wenn dieses Verfahren jahrelang funktionierte, wäre es ohne ein einheitliches und benutzerfreundliches ERP-System schwierig gewesen, die ehrgeizigen Fünfjahresziele des Unternehmens zu erreichen.
Die richtige Cloud-Lösung finden
A&K wollte eine Lösung finden, die nicht nur die unternehmensweite Datenfreigabe ermöglicht, sondern auch eine bessere Verwaltung der Produktqualität und die Abschaffung der monatlichen, zeitaufwändigen physischen Lagerbestandszählungen – und das alles bei gleichzeitiger Bereitstellung eines systematischen Verfahrens zur Verwaltung des wachsenden Geschäfts des Unternehmens.
Die anspruchsvolle Aufgabe zwang das A&K-Team dazu, sowohl On-Premise-Softwareoptionen, die das Unternehmen bisher verwendet hatte, als auch cloudbasierte Lösungen zu bewerten. Die Vorteile der Cloud, darunter der Zugriff von überall, die Integration des gesamten Unternehmens und der Benutzer sowie keine Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durch Upgrades, überzeugten das A&K-Team schnell.
Sie entschieden sich für die Plex Smart Manufacturing Platform als ERP-Lösung und nahmen das System am 1. Januar 2017 in Betrieb. Seit der Implementierung hat A&K eine nahezu 100-prozentige Lagerbestandsgenauigkeit erreicht, die Ausschussrate um 50 Prozent gesenkt, das jährliche Umsatzwachstum um 100 Prozent gesteigert und die Dateneingabe für Manager eliminiert.
Realisierte Verbesserung der Produktqualität
Mit Plex haben Manager und Supportmitarbeiter bei A&K unmittelbaren Zugriff auf die Unternehmensdaten von Mobilgeräten, Tablets und Terminals im Fertigungsbereich (der Arbeitsplatz ist jetzt papierlos). Da alle Informationen sofort verfügbar sind, kann sich das gesamte A&K-Team auf die Verbesserung der Produktqualität und die Bereitstellung eines besseren Kundenservice konzentrieren. Wenn ein Kunde anruft, kann das Team problemlos Statusinformationen abrufen, um ein Update bereitzustellen oder ein bestimmtes Problem zu untersuchen. Und Plex hilft dem Unternehmen, seine eigenen Produktqualitätsstandards durchzusetzen.
Wenn jemand im Team für Produktqualität ein Problem mit einem Produkt erkennt, erleichtert Plex die Einhaltung der richtigen Protokolle. Bediener können einfach den Status auf dem Bedienfeld für diese Produktionsstraße ändern, und eine Warnung wird an einen Techniker gesendet, der umgehend erforderliche Maßnahmen ergreifen kann. Diese größere Disziplin hat zu einer Verringerung der Ausschussraten beigetragen.
„Mit Plex kann sich unser Qualitätskontrollteam auf die Produktprüfung und die Sicherung unserer hohen Qualität konzentrieren, anstatt sich mit Papierkram zu beschäftigen und den richtigen Techniker zu finden, der ihnen bei einer Maschine hilft“, sagt Scott Hankamp, Operations Manager bei A&K Finishing. „Das ist ein großer Teil des Grundes, warum unsere Ausschussrate von fast 3 Prozent auf 1,5 Prozent gesunken ist.“
Weitere Informationen über A&K Finishing hier.
Verwandte Artikel